chainflex® – diferentes cores dos cabos
Miriam Araldi | 14th agosto 2024

Os cabos chainflex® são cabos para aplicações móveis em esteiras porta cabos ou para aplicações robóticas, à prova de falhas com 48 meses de garantia. Além disso, cumprem os requisitos para segurança EMC, bem como os padrões e diretrizes como UL, CSA, VDE, EAC, CTP, Interbus e Profibus. Estão disponíveis vários materiais de revestimento. A gama de produtos inclui desde cabos de comando, de servomotor, de potência e de robot até aos cabos de bus, de dados, de encoder e de fibra ótica.
Por que cores diferentes?
As cores dos cabos, tanto da capa externa quanto do isolamento do núcleo, nunca são puramente aleatórias. Padrões e regulamentos para etiquetagem regulam as cores correspondentes. A situação é diferente para tipos especiais ou cabos especiais.
A estrutura do cabo e as diferentes cores
Em princípio, um cabo consiste em vários núcleos, a menos que seja um único núcleo. A cor do revestimento externo varia. E as cores dos isolamentos individuais dos núcleos também são diferentes. Existem especificações para essa coloração, os chamados códigos de cores.
Nossos cabos também estão disponíveis em uma variedade de cores. As capas externas são, por exemplo, pretas, azuis, verdes, laranja ou cinza. Nós da igus® seguimos padrões internacionais em termos de coloração. Um deles é o chamado padrão DESINA , que determina a cor da capa externa.
O que significa padrão DESINA?

DESINA foi trazido à vida por um consórcio de fabricantes de máquinas-ferramentas bem conhecidos. Este padrão significa DE centralizada e S padronizada IN st A llation technology para máquinas-ferramentas e sistemas de produção. Ele descreve a padronização da instalação e facilita o trabalho do instalador. O conteúdo exato da norma DESINA pode ser encontrado na ISO 23570 Parte 1 e Parte 2 de novembro de 2005.
Para nossos cabos elétricos chainflex®, isto significa o seguinte:
Para atender a esta norma, fabricamos nossos cabos chainflex® de acordo com a recomendação da Associação Alemã de Fábricas de Máquinas-Ferramenta (VDW). As diferentes cores são usadas para padronizar componentes, interfaces e sistemas de conexão. Como resultado, nossos cabos normalizam a instalação fluida e elétrica de sistemas e máquinas. Estes requisitos são os seguintes:

Esta capa externa deve ser resistente aos refrigerantes e lubrificantes utilizados na indústria. A estrutura do cabo deve ser projetada para uso em máquinas em ambientes agressivos. A DESINA prevê uma blindagem apenas para certos tipos de cabos.
Auxiliares digitais para a seleção ideal de cabos
Desde a ideia até a seleção ou configuração e simulação de vida útil. Verifique o preço e o prazo de entrega on-line. Baixe os dados de vida útil para seu cenário de aplicação individual, gratuitamente e sem se registrar. A ferramenta certa para cada busca e preferência. Encontre rapidamente ou configure em detalhes – é com você.

Acesse nosso site e saiba mais: https://www.igus.com.br/info/visao-geral-cabos-eletricos-chainflex