CF.Q – Sensor para cabos chainflex® – Evite tempos de paradas não planejadas do sistema!
Miriam Araldi | 16th março 2023

O que é e como funciona o sensor CF.Q?
O módulo isense CF.Q é utilizado para a detecção precoce da alteração das especificações elétricas dos cabos chainflex® devido às cargas mecânicas durante o funcionamento em um sistema de esteira porta cabos da igus®. Para este efeito, a resistência elétrica de um laço condutor dedicado é medida durante o funcionamento. As alterações de resistência relacionadas com a temperatura são compensadas por meio de medição PT100 no local de instalação do cabo. A avaliação contínua de dados baseada em microprocessador é realizada por algoritmos próprios da igus®. Estes formam valores aritméticos assim como valores médios deslizantes dos valores de resistência medidos aproximadamente 50 vezes por segundo e avaliam-nos em um contexto temporal.
Se o sistema detectar uma alteração permanente nas especificações elétricas, recomenda-se a substituição do cabo o mais rapidamente possível através da comutação de um contato sem potencial. Se o cabo não for substituído, o sistema desliga como precaução no caso de uma ruptura completa do condutor.

Como integrar o CF.Q?
Opção 1 – Como cabo sacrificial
Nesta opção, ainda é necessário espaço para encaminhar um cabo adicional na esteira porta cabos porque o CF.Q é encaminhado como um “cabo sacrificial” na esteira porta cabos. Todos os condutores do cabo são “ligados em série” e ligados à entrada de medição do módulo.
Vantagem: Todos os condutores são medidos, o que significa que não há necessidade de selecionar os condutores mais frequentemente utilizados.
Desvantagem: Independentemente do lote de produção e do método de montagem, mesmo os cabos do mesmo lote de produção podem atingir diferentes vida útil.
Opção 2 – vias não utilizadas de um cabo
Um cabo monitorado, dois condutores não utilizados são definidos como condutores de medição e, se necessário, encaminhados para as ligações de medição do CF.Q um módulo por meio de um cabo de extensão com malha. Isto requer frequentemente uma modificação do conjunto do conector, uma vez que os dois condutores devem ser conduzidos para fora do conector do lado do distribuidor na entrada do cabo.
Vantagem: O cabo efetivamente utilizado pelo cliente é monitorado
Desvantagem: O cabo original tem muitas vezes de ser substituído por uma variante com dois condutores adicionais, o que normalmente aumenta o diâmetro do cabo, devendo ser escolhidos os condutores aparentemente “mais fracos”.
Caso de sucesso
Máquina de embalar pão
- O que era necessário: Esteiras articuladas da série E4.1L e cabos chainflex fornecidos como sistema readychain pré-montado , sensores CF.Q isense e conector modular
- Requisitos: raio mínimo de curvatura de apenas 63 mm, cabos altamente resistentes a dobras, altas cargas de até 80 golpes duplos por minuto
- Indústria: tecnologia de embalagem
- Sucesso para o cliente: o E4.1L é caracterizado pela alta absorção de força e é usado em conjunto com cabos chainflex com alta resistência à flexão. Os sensores isense com módulo CF.Q detectam rupturas de núcleo antes que elas ocorram e economizam altos custos de tempo de inatividade do usuário.
Sensor na prática:
Saiba mais em: https://www.igus.com.br/info/sensors-for-cables