Second – Página: 33 – igus Blog Brasil

Categoria:

Second

Dimensionando e configurando conectores retangulares

Rebeca Tarragô | 5th julho 2022

Na área de conectores retangulares pesados ​​para a indústria, existem vários fabricantes conceituados no mercado – Harting com sua conhecida Han Series, Weidmüller Rockstar, Wieland Revos, Ilme, Lapp Epic, HTC, Tyco, Amphenol, Multicontact, Phoenix, Wain e muito mais… As áreas de aplicação desses conectores são inúmeras. Por exemplo, eles podem ser encontrados na: Engenharia Mecânica Engenharia […]

Leia mais...

Novo sistema de fornecimento de energia triflex TRX revoluciona o movimento 3D de robôs

Rebeca Tarragô | 30th junho 2022

A esteira porta cabos telescópica triflex TRX economiza espaço em robôs e garante um comprimento de retração de até 40% Para garantir que os cabos em robôs industriais possam ser guiados em movimento com segurança, facilidade e compactação, a igus desenvolveu agora a esteira porta cabos triflex TRX quadridimensional. O novo estudo de projeto substitui […]

Leia mais...

Troque suas guias lineares agora … e reduza custos em até 40%!

Nayara Espinaci | 29th junho 2022

As guias lineares drylin® com buchas autolubrificantes permitem um funcionamento livre de manutenção e livre de lubrificação de componentes de máquinas e equipamentos, cuja função é determinada por movimentos relativos em uma linha reta entre componentes. Os plásticos de alto desempenho especiais dry-tech® garantem que os elementos das máquinas possam ser movimentados ao longo de um eixo ou guia de perfil de forma silenciosa e com pouco atrito. Comparado a soluções lineares com elementos recirculantes, os custos de aquisição são até 40% mais baixos e não há custos operacionais adicionais.

Leia mais...

ZERO DOWNTIME – Como a manutenção preditiva está revolucionando a produção automotiva

Rebeca Tarragô | 27th junho 2022

Na produção automotiva, a linha nunca para. Em média, um motor sai da linha de montagem a cada 14 segundos – durante os períodos de pico, mais de 6.000 motores são produzidos todos os dias úteis. A indústria automotiva também possui padrões muito altos para precisão do sistema. Várias estações de produção e linhas devem estar alinhadas entre […]

Leia mais...

Como gerenciar o movimento lateral em esteiras porta cabos de longos percursos

Nayara Espinaci | 24th junho 2022

A indústria de mineração e manuseio a granel e outras aplicações de serviço pesado exigem que prestemos atenção especial a cada detalhe durante o projeto de um sistema dinâmico de gerenciamento de cabos. Existem muitas condições adversas que os sistemas de gerenciamento de cabos precisam suportar todos os dias sem falhas.

Leia mais...

Máquinas e instalações na indústria de embalagens – Confira os exemplos de aplicações!

Miriam Araldi | 22nd junho 2022

O termo genérico “máquinas de embalagens” inclui todas as máquinas, instalações e equipamentos utilizados na indústria. O processo é fundamental para a indústria como um todo, porque ela dá a roupagem do produto que será entregue ao consumidor. 
Sendo assim, a igus desenvolveu componentes para máquinas que são livres de manutenção e lubrificação. Tecnologia de polímeros de alto desempenho que ajudam a otimizar as máquinas e ajudam no aumento de produtividade.

Leia mais...

Os lubrificantes são realmente necessários para ajustes de formato em máquinas de embalagem?

Nayara Espinaci | 17th junho 2022

A maioria das máquinas de embalagem tem vários ajustes de formato. Eles geralmente utilizam porcas trapezoidais e um fuso de avanço correspondente. Muitos ajustes de formato também ainda são construídos usando porcas de metal como bronze ou aço. Para funcionar sem problemas, esses projetos precisam de muita lubrificação. Os ambientes sujos observados nas aplicações de embalagem significam que são necessárias relubrificação e manutenção regulares.

Leia mais...

Qual a diferença de um cabo de servo e um cabo de motor?

Rebeca Tarragô | 15th junho 2022

A engenharia elétrica geralmente se preocupa e utiliza com frequência cabos de motor, assim como com cabos de servo. Mas qual é exatamente a diferença entre um cabo de servo e um cabo de motor? Posso usar um cabo servo para conectar um motor trifásico normal? Quais são as diferenças? O fato é que ambos os cabos são […]

Leia mais...

Impressão 3D segura – Filamentos para a impressão de componentes 3D na indústria alimentícia

Miriam Araldi | 14th junho 2022

A tecnologia de impressão 3D está revolucionando os processos de fabricação e produção. Ela permite criar objetos únicos, eliminar perdas, otimizar processos e gerar uma série de aplicações menos complexas.
Atualmente, a impressão 3D de para alimentos tem um grande potencial no campo da inovação alimentar. Esse método de fabricação também pode ser uma alternativa saudável e boa para o meio ambiente. Materiais mais leves, maior flexibilidade e produção eficiente estão entre os principais benefícios da impressora 3D na produção de alimentos.

Leia mais...

Comparação de materiais de buchas: buchas de bronze versus buchas de polímero

Rebeca Tarragô | 13th junho 2022

As buchas de bronze, como muitas outras buchas puramente metálicas, são baseadas em uma ‘liga’. Nesse processo, “misturas” metálicas são criadas pela fusão de diferentes tipos de metal, que por sua vez possuem especificações diferentes. Uma comparação direta dessas diferentes ligas com os compostos poliméricos diferentes, que são comuns em buchas de polímeros, é difícil. No entanto, essa postagem […]

Leia mais...