Second
Com o fornecimento de energia correto, uma solução coordenada e confiável pode ser encontrada para cada cenário de aplicação. Cargas pesadas, cursos longos e condições climáticas extremas são apenas alguns desafios, por isso, estamos aqui para ajudar. Oferecemos alternativas confiáveis para sistemas de barramento, Festoon e enroladores motorizados com menos manutenção e ruído. Seja em pontes rolantes ou no porto, para mercadorias a granel ou manuseio de contêineres – todos os nossos produtos foram desenvolvidos de acordo com um lema: aumentar a tecnologia, reduzir custos!
Vamos saber mais sobre essas soluções que tem conquistado olhares no mercado para aplicações exigentes e de altas cargas? As buchas de polímero igus® têm sido produzidos com materiais iglidur® há quase 60 anos. A gama padrão de buchas iglidur moldadas por injeção é extensa, no entanto, nem todos os requisitos se conformam à gama padrão. Assim, […]
Líder na indústria brasileira de máquinas e equipamentos, a ROMI continua inovando e trazendo soluções que se destacam no mercado. Reconhecida mundialmente pela alta tecnologia aplicada em seus produtos a empresa exige de todos os seus fornecedores alta capacidade técnica, qualidade e a melhor relação custo-benefício e é dessa forma que temos sido parceiros da Romi há mais de 15 anos, sempre apresentando resultados positivos.
Ao longo das últimas três décadas, houve uma revolução no avanço e uso de componentes plásticos altamente projetados, os chamados de plásticos de engenharia, em aplicações de diversos segmentos industriais. Nesse material trouxemos alguns pontos que exemplificam o porquê dessas soluções estarem ganhando espaço na indústria automotiva e também credibilidade com equipes de engenharia e […]
Produtos da nossa gama, tais como drylin® N, drylin® W e as nossas guias telescópicas, já são encontrados em muitas aplicações no setor das casas móvel. Mesas deslizantes ou luzes LED, camas extraíveis, paredes de chuveiro, móveis e muitas outras aplicações podem ser produzidas com a ajuda dos nossos produtos. Quem já enfrentou o desafio de instalar escotilhas de telhado e painéis solares nos espaços mais apertados, sem que um cubra o outro? Com uma guia linear, tornamos o painel móvel! Cada projeto é único e, por vezes, são necessárias soluções únicas.
A Feimec da semana passada foi palco de uma demonstração notável realizada pela nossa equipe. Eles subiram nas esteiras porta cabos de polímero, desafiando a crença comum de que apenas as soluções metálicas são robustas. As imagens capturadas mostram claramente a robustez e a versatilidade das esteiras de polímero. Vantagens das Esteiras Porta Cabos de […]
Primeiramente, gostaríamos de convidá-los à assistir o vídeo para entender melhor o processo de fabricação das buchas igutex 🙂 As buchas igutex são componentes essenciais em máquinas pesadas e implementos rodoviários. Fabricadas com polímeros de alta qualidade e reforçadas com fibras entrançadas, essas buchas oferecem benefícios significativos para a eficiência e longevidade dos equipamentos. Vamos […]
No Dia Mundial da Reciclagem, é vital refletirmos sobre nosso impacto no meio ambiente e reconhecermos o papel das empresas na promoção de práticas sustentáveis. Na igus®, estamos firmemente comprometidos em liderar pelo exemplo e adotar medidas que contribuam para um futuro mais verde e sustentável. À medida que exploramos esse tema importante, vamos mergulhar […]
O posicionador rápido readychain® é um produto revolucionário que simplifica e acelera os processos de montagem em sua empresa.
As peças são adaptadas com precisão aos requisitos e fabricadas individualmente usando impressão 3D. Eles são simplesmente colocados entre a parte superior e inferior de uma esteira porta cabos e fixados com abraçadeiras. A remoção após a colocação é igualmente fácil.
Nossas instalações para testes de aplicações e materiais cobrem um total de 3.800m². Cada setor de negócios tem seu próprio laboratório de testes, e testamos algumas áreas de produtos juntos. Por exemplo, 1.500m² são dedicados a testar cabos chainflex® em nossas próprias esteiras porta cabos. Para cursos especialmente longos, 2.000 m² de espaço ao ar livre estão disponíveis. Buchas autolubrificantes iglidur®, guias lineares drylin® e nossos componentes de automação de baixo custo são testados em uma área de mais de 300m².