igus® geral – Página: 26 – igus Blog Brasil

Categoria:

igus® geral

Prototipagem Rápida – Engrenagens de plástico resistentes ao desgaste feitos por impressão 3D

Rebeca Tarragô | 30th abril 2019

Até agora, a mobilidade elétrica está avançando lentamente. Aqui no Brasil, os carros elétricos começaram a aparecer agora… Uma das razões por esse avanço estar ocorrendo de forma lenta, mesmo na Europa é a questão da infra-estrutura de carregamento, que ainda está em estudo. Muitos motoristas lá não estão satisfeitos com as possibilidades do “combustível […]

Leia mais...

O que seria torção? E qual o cabo ideal para esse tipo de movimento?

Rebeca Tarragô | 18th abril 2019

Movimentos rotacionais por exemplo em aplicações de robôs precisam realizar diferentes tipos de movimentação e aguentar movimentos repetitivos por um longo período de tempo. Mas qual o tipo de cabo ideal para atender esse tipo de aplicação?

Leia mais...

Recorde: Aplicação operando há mais de dez anos com 100% de confiabilidade e livre de falhas

Rebeca Tarragô | 18th março 2019

Ainda um recorde mundial: a esteira porta cabos plástica mais longa do mundo com curso de 615 m é fabricada pela igus. Funcionamento contínuo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou inatividade durante meses – são estas as condições extremas que a esteira porta cabos de plástico mais longa do mundo tem de enfrentar na central […]

Leia mais...

Menos falhas, maior satisfação do cliente: os smart plastics que facilitam a manutenção de equipamentos ferroviários

Rebeca Tarragô | 26th fevereiro 2019

Na Innotrans 2018, a igus apresentou esteiras porta cabos e cabos inteligentes para trens, bondes e veículos de trilhos suburbanos de alta velocidade O aumento da digitalização na tecnologia ferroviária oferece grande potencial para o aumento da confiabilidade e, assim, um funcionamento mais pontual dos trens. Na Innotrans 2018, a igus apresentou os seus smart […]

Leia mais...

Automação rápida e segura com nova solução de esteiras porta cabos para cursos longos

Rebeca Tarragô | 20th fevereiro 2019

A nova plane-chain da igus assegura um fornecimento compacto de energia e dados em plantas de produção A automação de plantas de produção está crescendo continuamente na parte de esteiras da Indústria 4.0, que requerem soluções de fornecimento de energia mais confiáveis e compactas. A igus desenvolveu agora a esteira plana plane-chain, um conceito inovador […]

Leia mais...

Vedado com segurança: conceito de vedação iglidur para uma vida útil maior

Rebeca Tarragô | 7th fevereiro 2019

Novas vedações para buchas autolubrificantes da igus que não necessitam de manutenção proporcionam mais higiene e proteção contra acúmulo extremo de sujeira. Sujeira pesada, poeira abrasiva e meios agressivos podem, sob circunstâncias extremas, pressionar as buchas autolubrificantes e danificar o eixo. Para otimizar ainda mais a segurança de máquinas e instalações nesses casos, agora a […]

Leia mais...

Drylin E – Um robô linear compacto para movimento fácil e preciso nos menores espaços

Rebeca Tarragô | 8th janeiro 2019

A igus desenvolveu um robô linear compacto, cujo uso é ideal para tarefas automatizadas. Uma solução completa que consiste de eixos com correia dentada e motores que otimiza tempo e custos. A automação dos processos de produção está se tornando cada vez mais importante para a engenharia mecânica, uma vez que precisa fabricar produtos no […]

Leia mais...

Duelo no laboratório de testes: rolamentos de esferas de plástico competem com rolamentos metálicos no teste de água salgada

Rebeca Tarragô | 7th novembro 2018

O vencedor do teste, o rolamento xiros, é até 60% mais leve e 40% mais econômico que a versão metálica Em Colônia, na Alemanha a empresa igus opera o maior laboratório de testes para plásticos em aplicações com movimentação. Mais de 12.000 testes tribológicos são conduzidos a cada ano na empresa especialista em motion plastics. […]

Leia mais...

Com novo centro logístico, a igus investe em melhorias operacionais para sustentar crescimento

Rebeca Tarragô | 8th outubro 2018

NOVO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO DA IGUS, QUE INVESTE EM MELHORIAS OPERACIONAIS PARA SUSTENTAR CRESCIMENTO. Presente no Brasil desde 1996, a igus decidiu ampliar sua estrutura e investir em eficiência produtiva. A mudança para instalações maiores reforça a preparação da empresa para o crescimento do mercado.   Com um portfólio de mais de 50 […]

Leia mais...

Robô de perfuração e rebitagem de fuselagens de aeronaves ganha o prêmio vector de ouro

Rebeca Tarragô | 31st agosto 2018

Na Hannover Messe, o Loxin 2002 ganhou o primeiro lugar como a aplicação de esteiras porta cabos mais inovadora A cada dois anos, a igus GmbH concede o prêmio vector para aplicações inovadoras que usam sistemas de esteiras porta cabos. Este ano foram inscritas 187 aplicações diferentes de 30 países. O prêmio de ouro foi […]

Leia mais...