igus® geral – Página: 19 – igus Blog Brasil

Categoria:

igus® geral

Impressão 3D segura – Filamentos para a impressão de componentes 3D na indústria alimentícia

Miriam Araldi | 14th junho 2022

A tecnologia de impressão 3D está revolucionando os processos de fabricação e produção. Ela permite criar objetos únicos, eliminar perdas, otimizar processos e gerar uma série de aplicações menos complexas.
Atualmente, a impressão 3D de para alimentos tem um grande potencial no campo da inovação alimentar. Esse método de fabricação também pode ser uma alternativa saudável e boa para o meio ambiente. Materiais mais leves, maior flexibilidade e produção eficiente estão entre os principais benefícios da impressora 3D na produção de alimentos.

Leia mais...

Automação econômica com robôs de baixo custo e livres de manutenção – Parte 1

Rebeca Tarragô | 24th maio 2022

Na postagem de hoje falaremos sobre 3 soluções: O que são robôs lineares?O que são robôs delta?O que é uma unidade de elevação/rotação? Esses três equipamentos vem sendo cada vez mais utilizados em diferentes aplicações. Todas as soluções podem ser configuradas online e personalizadas de acordo com a necessidade. As aplicações típicas desses robôs incluem […]

Leia mais...

Plásticos para movimentação em aplicações de ajuste de assentos automotivos!

Nayara Espinaci | 19th maio 2022

Polímeros excepcionais, aprimorados por meio de adições específicas de materiais de reforço e lubrificantes sólidos, testados milhares de vezes e comprovados em milhões de aplicações – é isso que os plásticos de movimento igus representam. Todos os anos, nossos engenheiros desenvolvem mais de 100 novos compostos plásticos e realizam mais de 3.500 testes em buchas […]

Leia mais...

Saúde e Segurança na Indústria Médica/Farmacêutica – Componentes para salas limpas!

Miriam Araldi | 22nd abril 2022

Salas limpas são especialmente projetadas para impedir que as partículas do ambiente exterior entrem no ambiente controlado. Uma vez que seu ambiente foi construído, dois fatores restantes que causam contaminação são as pessoas e o processo. Então, deve-se determinar o grau de contaminação gerada por pessoas e o grau de contaminação gerada pelo processo.
Pensando nisso, a igus desenvolveu uma linha especialmente para salas limpas. Componentes com os mais elevados padrões de higiene, livres de lubrificação e manutenção, que são resistentes à corrosão e de baixa vibração.

Leia mais...

Por que utilizar polímeros na indústria alimentícia? Confira as vantagens!

Miriam Araldi | 13th abril 2022

A igus desenvolveu produtos específicos com conformidade FDA para indústria alimentícia e que possuem vida útil calculável. Com uma ampla linha de polímeros de alto desempenho, a empresa oferece soluções que são livres de manutenção, lubrificação, instalação simples, operação de baixo ruído e baixa vibração. Toda essa previsibilidade da vida útil do produto, assegura que essas paradas não planejadas não ocorrerão e que a manutenção pode ser planejada antecipadamente evitando custos dispendiosos.

Leia mais...

Tarugos feitos em polímero de engenharia tribo-otimizados para usinagem e confecção de peças customizadas

Rebeca Tarragô | 11th abril 2022

Para oferecer aos clientes uma produção ainda mais eficiente, seguimos expandindo a linha de produtos semi-acabados como, tarugos, barras ocas e placas para usinagem em diferentes tamanhos. São mais de 20 tipos diferentes materiais iglidur de alto desempenho fornecidos como barras e placas de materiais que permitem o processamento individual para a fabricação de peças […]

Leia mais...

Esteira porta cabos igus® E4.350 vs esteira porta cabos de aço

Nayara Espinaci | 8th abril 2022

Ao projetar uma esteira porta cabos em uma aplicação na indústria de serviço pesado, existem vários parâmetros que precisam ser considerados. Também é importante entender por que certas esteiras são especificadas no estágio de design em detrimento de outras. Então, por que uma esteira porta cabos da igus® seria mais adequada do que uma esteira porta cabos de aço?

Leia mais...

Manutenção Preventiva x Manutenção Preditiva? – Conheça os diferencias entre elas e como otimizá-las

Miriam Araldi | 28th março 2022

Para o sucesso da indústria, é preciso estar em dia com a manutenção das máquinas e equipamentos. Dentre os tipos mais comuns de manutenção, podemos citar a manutenção preventiva e a manutenção preditiva. Os nomes são parecidos, mas os seus objetivos são diferentes.

Leia mais...

Soluções livres de manutenção e confiáveis para geração de energia renovável

Nayara Espinaci | 24th março 2022

A geração energia, principalmente de fontes renováveis, requer soluções tecnológicas confiáveis e duráveis. Nesse processo, os diferentes sistemas são frequentemente expostos a condições climáticas extremas, como raios UV, variações de temperatura, ventos fortes, sujeira e pó, e precisa aguentar isso durante anos. Sob medida para o sistema específico, oferecemos soluções especiais feitas de polímeros de […]

Leia mais...

Sistema Festoon nas pontes rolantes ou esteiras porta cabos? Qual solução utilizar?

Rebeca Tarragô | 14th março 2022

O gerenciamento confiável e dinâmico de cabos é um dos maiores desafios da tecnologia moderna de guindastes e pontes rolantes. Praticamente todos os modos de aplicação de pontes rolantes estão enfrentando requisitos cada vez maiores em relação a distâncias, velocidades e precisão de deslocamento.  O post de hoje será dedicado a esse assunto que vem atraindo […]

Leia mais...