Esteiras porta cabos – Página: 6 – igus Blog Brasil

Categoria:

Esteiras porta cabos

Que tal prolongar a vida útil dos produtos? – Soluções igus® para monitoramento de condições e manutenção preditiva! Agende agora mesmo uma visita técnica gratuita!

Miriam Araldi | 6th junho 2023

Nós conseguimos tornar as soluções de automação complexas compatíveis com a Indústria 4.0 da forma mais fácil possível.
Nossa tarefa é desenvolver continuamente inovações na área de esteiras e cabos elétricos. Isto nos permite reduzir seus custos enquanto melhora a qualidade de suas máquinas e sistemas – em poucas palavras, “Aumentar a tecnologia, reduzir custos”. 💵⏳⏰

Leia mais...

Qual é o dresspack certo para o seu robô?

Nayara Espinaci | 6th maio 2023

Quando você pensa na igus®, seu primeiro pensamento provavelmente não é robôs, certo? Mas você sabia que a igus® desenvolveu vários produtos que trabalham lado a lado com robôs industriais?

Leia mais...

Por que equipamentos higiênicos precisam de produtos especiais?

Nayara Espinaci | 15th abril 2023

Hoje em dia, os equipamentos higiênicos são cada vez mais importantes dentro das empresas e indústrias medical e farmacêuticas, e garantir que sejam resistentes a lavagens agressivas e químicos é essencial. A contaminação é prejudicial e pode custar às empresas milhares em tempo de inatividade e custos de serviço. Com isso em mente, muitas empresas estão investindo em equipamentos higiênicos que não são apenas resistentes e adequados para a aplicação, mas também resistentes a lavagens agressivas.

Leia mais...

Conheça a nova esteira porta cabos triflex TRX para o gerenciamento de cabos em robôs!

Rebeca Tarragô | 31st março 2023

Novidade no mercado, lançamos recentemente a esteira porta cabos tridimensional TRX! Ela possui todos os benefícios das esteiras triflex R, mas agora também às torna telescópicas! Os sistemas de gerenciamento de cabos são componentes essenciais em muitos sistemas de automação e robótica industriais. Eles são responsáveis por organizar e proteger os cabos e mangueiras que […]

Leia mais...

e-spool® flex mini 2.0 – Alimentação de potência e dados com movimento e sem interrupções! 

Miriam Araldi | 30th março 2023

A versão mini do comprovado e-spool® flex 2.0 permite o fornecimento de energia sem interrupção (ou seja, sem anel coletor) ou transmitir dados ou fluídos (como opção). O sistema modular permite uma adaptação flexível à aplicação em questão. Ele também pode ser utilizado para tarefas do dia a dia… Os cabos retráteis podem ser utilizados em uma infinidade de aplicações de forma muito eficiente e mantendo a organização.

Leia mais...

Manutenção em pontes rolantes – Sistemas Festoon ou Esteiras porta cabos?

Rebeca Tarragô | 20th março 2023

Os sistemas Festoon são comumente utilizados em pontes rolantes para fornecer energia e controle aos equipamentos suspensos. Esses sistemas consistem em cabos elétricos ou pneumáticos suspensos em loops, que se movem ao longo de um trilho, fornecendo energia aos equipamentos suspensos enquanto se movem pela ponte rolante. No entanto, os sistemas Festoon podem enfrentar vários […]

Leia mais...

Comparativo igus! Por quê nossas soluções são diferentes? Parte 2 – Esteiras triflex® versus tubos corrugados!

Rebeca Tarragô | 6th março 2023

Tanto os tubos corrugados como os sistemas de esteiras porta cabos triflex exercem a função de proteger cabos em aplicações robóticas. Mas será que ambas as soluções entregam os mesmos benefícios? Hoje vamos passar por alguns pontos que diferenciam essas soluções… As mangueiras corrugadas, ou tubos corrugados existem a muitos anos no mercado. Apesar de muitas vezes […]

Leia mais...

i.Sense TR.B – monitoramento inteligente do estado das esteiras porta cabos triflex®R! 

Miriam Araldi | 2nd março 2023

A esteira porta cabos triflex® R (TRE, TRC e TRL) foi desenvolvida especificamente para robôs exigentes de vários eixos. Devido à sua elevada absorção de força de tração e elevada flexibilidade, a esteira porta cabos permite uma rotação de aproximadamente ±10° por elo com movimentos complicados nos eixos verticais. Pensando nisso, a igus® também desenvolveu um sistema de monitoramento para as esteiras triflex®!

Leia mais...

Os produtos igus® são compatíveis com os padrões ISO para salas limpas?

Nayara Espinaci | 28th fevereiro 2023

Há uma infinidade de indústrias nas quais os produtos da igus® são usados, e isso significa que temos que garantir que temos linhas de produtos adequadas para indústrias e aplicações com requisitos específicos. Salas limpas são uma dessas indústrias. Eles exigem padrões ISO para seus produtos, por isso adaptamos e projetamos produtos especializados para atender a esses requisitos.

Leia mais...

Como aumentar a eficácia geral de equipamentos na indústria de fabricação de eletrônicos

Rebeca Tarragô | 13th fevereiro 2023

Otimizar a eficácia geral do equipamento (OEE – do inglês  – Overall Equipment Effectiveness, descreve o nível em que um processo é produtivo quando em operação) e é o objetivo dos fabricantes de eletrônicos, na verdade, de todas as empresas, tenho certeza, de alguma forma. Mas como isso pode ser feito? Como você pode aumentar a eficácia geral […]

Leia mais...