Cabos chainflex® – Página: 3 – igus Blog Brasil

Categoria:

Cabos chainflex®

O segredo para reduzir custos de manutenção: escolha o cabo certo para sua aplicação

Rebeca Tarragô | 12th março 2025

Na indústria, um dos maiores desafios enfrentados pelos gestores de manutenção é a redução de custos operacionais sem comprometer a produtividade. Um fator essencial, mas muitas vezes negligenciado, é a escolha do cabo elétrico adequado para cada aplicação. Um cabo de baixa qualidade ou inadequado pode resultar em falhas prematuras, paradas não planejadas e altos […]

Leia mais...

O que são cabos montados e por que fazem a diferença na automação industrial?

Rebeca Tarragô | 7th fevereiro 2025

Na automação industrial, a confiabilidade e a eficiência dos sistemas dependem diretamente da qualidade dos componentes utilizados. Um dos elementos fundamentais nesse contexto são os cabos elétricos, que conectam motores, sensores e dispositivos de controle. Mas você já ouviu falar em cabos montados? Esses cabos prontos para uso podem ser um grande diferencial em aplicações […]

Leia mais...

Evite falhas elétricas: conheça os principais problemas causados por cabos de baixa qualidade

Rebeca Tarragô | 5th fevereiro 2025

Como fatores como blindagem, materiais de isolamento e tipo de condutor impactam a vida útil dos cabos em ambientes industriais severos. A escolha do cabo elétrico adequado é um fator crítico para garantir a segurança e a eficiência em aplicações industriais. Ambientes severos, que envolvem movimentação constante, altas temperaturas, exposição a produtos químicos e tensões […]

Leia mais...

Como calcular o tempo de inatividade na produção

Rebeca Tarragô | 13th janeiro 2025

No mundo da manufatura e da produção, o tempo de inatividade é uma métrica crítica que pode afetar significativamente a produtividade, a eficiência e a lucratividade. Entender como calcular o tempo de inatividade na produção com precisão é essencial para identificar áreas de melhoria e minimizar interrupções, mas pode ser demorado. Este artigo vai guiar […]

Leia mais...

Inovação em movimento: A tecnologia por trás dos cabos de encoder/resolver da igus

Miriam Araldi | 23rd outubro 2024

Um cabo de encoder/resolver é utilizado para conectar encoders ou resolvers a sistemas eletrônicos subsequentes, fornecendo dados e alimentação necessários para o funcionamento desses dispositivos. Ou seja, um cabo do sistema de medição geralmente pode ser encontrado em qualquer unidade de acionamento e é identificado por sua cor verde brilhante. que tem sua origem na […]

Leia mais...

Como tornar o uso de cabos elétricos mais sustentável: As iniciativas sustentáveis da igus

Rebeca Tarragô | 21st outubro 2024

A sustentabilidade é uma questão crucial para as indústrias em todo o mundo, e os cabos elétricos, com sua ampla aplicação, não estão isentos desse movimento. Na igus®, adotamos uma abordagem consciente em relação ao meio ambiente ao desenvolver nossos cabos chainflex®. Essa semana iniciamos uma série, abordando algumas iniciativas que a igus® como empresa […]

Leia mais...

O impacto da resistência à torção em aplicações robóticas com movimentação: a inovação dos cabos CF Robot

Rebeca Tarragô | 30th setembro 2024

Em aplicações robóticas industriais, a demanda por alta flexibilidade e resistência a movimentos complexos tem impulsionado o desenvolvimento de componentes elétricos mais robustos e confiáveis. Uma das maiores preocupações nestes sistemas é o desgaste dos cabos devido aos movimentos repetitivos de torção e flexão, comuns em robôs industriais e maquinários avançados. Nesse contexto, nossa linha […]

Leia mais...

chainflex® – diferentes cores dos cabos

Miriam Araldi | 14th agosto 2024

As cores dos cabos, tanto da capa externa quanto do isolamento do núcleo, nunca são puramente aleatórias. Padrões e regulamentos para etiquetagem regulam as cores correspondentes. A situação é diferente para tipos especiais ou cabos especiais.

Leia mais...

Desafios na manutenção de equipamentos em terminais portuários

Rebeca Tarragô | 10th julho 2024

A manutenção de equipamentos de movimentação em terminais portuários, como guindastes STS (Ship-to-Shore), RTGs (Rubber-Tired Gantry), pontes rolantes, reach stackers e outros tipos de gantries, enfrenta diversos desafios. Esses desafios podem ser categorizados em fatores ambientais, operacionais e técnicos. Hoje aqui no blog discutiremos sobre alguns desses fatores e também abordaremos soluções que podem ajudar […]

Leia mais...

Esteiras e cabos elétricos para guindastes portuários e terminais de contêineres!

Miriam Araldi | 25th junho 2024

Com o fornecimento de energia correto, uma solução coordenada e confiável pode ser encontrada para cada cenário de aplicação. Cargas pesadas, cursos longos e condições climáticas extremas são apenas alguns desafios, por isso, estamos aqui para ajudar. Oferecemos alternativas confiáveis para sistemas de barramento, Festoon e enroladores motorizados com menos manutenção e ruído. Seja em pontes rolantes ou no porto, para mercadorias a granel ou manuseio de contêineres – todos os nossos produtos foram desenvolvidos de acordo com um lema: aumentar a tecnologia, reduzir custos!

Leia mais...