Mancais deslizantes para portas de correr! Deslizamento suave e fácil instalação!
Rebeca Tarragô | 14th novembro 2023

Hoje, queremos compartilhar uma novidade emocionante em termos de automação industrial: as guias lineares/carrinhos híbridos drylin® W igus®, uma solução revolucionária para aplicações em portas de correr de diferentes aplicações. Sejam em portas de máquinas, trens entre outros…
A Evolução da Automação
A indústria está em constante evolução, e a busca por eficiência, confiabilidade e facilidade de manutenção é uma prioridade. Em setores onde portas de máquinas desempenham um papel crucial, a escolha do sistema de guias lineares e mancais torna-se uma decisão estratégica para otimizar processos e melhorar a produtividade.


Por que escolher os mancais deslizantes da igus®?
Os mancais deslizantes da igus oferecem uma combinação única de características que as tornam ideais para aplicações em portas de máquinas. Aqui estão alguns motivos pelos quais você deve considerar essa inovação:

1. Baixa Manutenção, Alta Performance:
As guias lineares drylin® W foram projetadas para exigir pouca ou nenhuma lubrificação, eliminando a necessidade constante de manutenção. Isso não apenas reduz os custos operacionais, mas também garante um desempenho consistente ao longo do tempo.
2. Resistência e Durabilidade:
Construídas com materiais de alta qualidade, as guias lineares drylin® W são resistentes a condições adversas, como poeira e umidade. Isso as torna ideais para ambientes industriais desafiadores, proporcionando durabilidade excepcional.

3. Design Híbrido Inteligente:
O design híbrido oferece uma combinação única de deslizamento linear e rolamento de esferas, proporcionando um movimento suave e preciso. Isso não apenas melhora a eficiência operacional, mas também prolonga a vida útil do sistema.
4. Versatilidade na Aplicação:
As guias lineares drylin® W são altamente versáteis e podem ser adaptadas para uma variedade de aplicações em portas de máquinas. Seja para sistemas de acesso rápido ou para portas deslizantes mais robustas, essas guias lineares oferecem flexibilidade para atender às necessidades específicas de cada projeto.
Confira o vídeo abaixo para verificar o funcionamento desses carrinhos nessas aplicações:
O Futuro da automação está nas suas mãos
Ao escolher as guias lineares/carrinhos híbridos drylin® W para suas aplicações em portas de máquinas, você está investindo em inovação, eficiência e confiabilidade. Essa tecnologia não apenas impulsiona a produtividade, mas também coloca sua empresa na vanguarda da automação industrial.
Estamos animados com o futuro da automação, e as guias lineares drylin® W são um passo significativo na direção certa. Para mais informações sobre como integrar essa solução inovadora em seus projetos, entre em contato conosco. Juntos, podemos moldar o futuro da sua indústria!
Saiba mais, acesse: https://www.igus.com.br/info/roller-bearings-drylin-w