Buchas iglidur® Q3E: Perguntas e respostas para engenheiros e projetistas – igus Blog Brasil

Buchas iglidur® Q3E: Perguntas e respostas para engenheiros e projetistas

Rebeca Tarragô | 28th agosto 2025

As buchas autolubrificantes iglidur® Q3E foram desenvolvidas para aplicações de alta carga em setores como máquinas agrícolas, equipamentos de terraplanagem, movimentação de cargas e implementos rodoviários. A seguir, reunimos as principais dúvidas que recebemos de engenheiros e projetistas que buscam substituir soluções tradicionais por alternativas mais eficientes e econômicas.

🔹 A Q3E pode substituir buchas de bronze grafitado?

Sim. Em muitas aplicações, a iglidur® Q3E substitui buchas de bronze grafitado com vantagens significativas:

  • Dispensa lubrificação: elimina graxa e óleo, reduzindo manutenção.
  • Menor desgaste do eixo: graças ao funcionamento a seco e aos lubrificantes sólidos incorporados.
  • Melhor desempenho em ambientes agressivos: poeira, lama e vibrações não comprometem a operação.
  • Além disso, a fabricação por moldagem por injeção permite custo mais competitivo, especialmente em volumes maiores.

🔹 Como a Q3E reage à lama, poeira e abrasivos?

As buchas Q3E foram projetadas exatamente para ambientes onde outros materiais falham. Diferente de metais, que dependem de graxa (e acabam retendo abrasivos como areia e lama), a Q3E:

  • Opera a seco, sem formação de pastas abrasivas.
  • Possui núcleo/interior tribologicamente otimizado, que garante baixo desgaste.
  • Mantém resistência mecânica mesmo sob vibração e contaminação.
  • Resultado: maior vida útil em condições severas e menos paradas para manutenção.

🔹 Posso usar Q3E com eixo cromado ou inox?

Sim, é possível. A Q3E funciona bem em eixos cromados, inoxidáveis e até em eixos de aço carbono. O ideal é verificar a rugosidade e dureza do eixo, pois superfícies muito ásperas podem acelerar o desgaste. O cálculo de vida útil no serviço online da igus ajuda a definir o par mais adequado (bucha + eixo).

🔹 Quais os limites de carga e temperatura?

  • Carga dinâmica máxima: até 75 MPa, cobrindo a maioria das aplicações de alta carga em máquinas pesadas.
  • Temperatura de operação: até +100 °C em regime contínuo, podendo suportar picos mais altos dependendo da aplicação.

Esses limites tornam a Q3E uma opção robusta frente a buchas metálicas e até mesmo em comparação com a linha igutex – com a vantagem de ser mais competitiva em custo.

🔹 Em quais segmentos a Q3E é mais indicada?

As buchas iglidur® Q3E são recomendadas para aplicações pesadas em:

  • Máquinas e implementos agrícolas
  • Equipamentos de terraplanagem
  • Implementos rodoviários
  • Sistemas de movimentação de carga
  • Indústrias como cimento e construção civil

⚠️ Atenção: não são indicadas para mineração, onde as condições exigem soluções ainda mais específicas, como a linha igutex (Clique aqui para saber mais sobre essa outra linha para aplicações pesadas: https://www.igus.com.br/buchas-autolubrificantes/materiais/buchas-autolubrificantes-para-servico-pesado)

🔹 Por que considerar a Q3E para seu projeto?

  • Alta resistência ao desgaste e impacto – ideal para cargas elevadas.
  • Sem lubrificação – funcionamento limpo e livre de graxa.
  • Robustez em ambientes hostis – poeira, lama e vibração não comprometem a performance.
  • Disponibilidade em estoque – pronta entrega em diversos diâmetros.
  • Custo-benefício – solução robusta com preço mais acessível do que alternativas como igutex.

A bucha iglidur® Q3E é a escolha certa para quem precisa de resistência mecânica elevada, durabilidade e baixo custo de manutenção, sem abrir mão da confiabilidade em ambientes severos. Substituir soluções metálicas tradicionais por essa tecnologia pode trazer ganhos claros em eficiência, sustentabilidade e economia.

👉 Quer avaliar se a Q3E é ideal para sua aplicação? Entre em contato com a equipe da igus e faça uma simulação de vida útil online.

Para saber mais, acesse: https://www.igus.com.br/buchas-autolubrificantes/novidades/iglidur-q3e

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.