Buchas em polímero igutex®: Mais eficiência e menos manutenção na indústria portuária – igus Blog Brasil

Buchas em polímero igutex®: Mais eficiência e menos manutenção na indústria portuária

Rebeca Tarragô | 20th maio 2025

A movimentação portuária exige o máximo de eficiência, segurança e disponibilidade dos equipamentos. Em um ambiente onde cada minuto de inatividade representa prejuízo, a confiabilidade dos componentes mecânicos faz toda a diferença. É nesse cenário que as buchas em polímero autolubrificante igutex® se destacam como uma solução de alta performance para diversas aplicações críticas em portos.

Por que escolher igutex® para operações portuárias?

Desenvolvidas especialmente para aplicações de altas cargas e ambientes agressivos, as buchas igutex® são compostas por um polímero de alto desempenho reforçado com fibras, garantindo extrema resistência, durabilidade e desempenho sem necessidade de lubrificação.

Confira os principais benefícios que tornam essa solução ideal para o setor portuário:

1. Redução de custos com manutenção

As buchas igutex® eliminam a necessidade de lubrificação constante, reduzindo drasticamente o tempo de parada dos equipamentos. Sem graxa, sem sujeira e sem o custo adicional com mão de obra e materiais de manutenção.

2. Alta resistência a condições adversas

Poeira, umidade, água salgada, temperaturas extremas e produtos químicos são comuns no ambiente portuário. As buchas igutex® foram projetadas para operar de forma confiável mesmo nesses contextos desafiadores, garantindo desempenho e durabilidade superiores.

3. Operação suave e eficiente

Graças à sua estrutura com fibras longas e lubrificantes sólidos incorporados, as buchas igutex® oferecem menor atrito e melhor distribuição de carga. Isso se traduz em um funcionamento mais suave, com menor desgaste e maior vida útil dos componentes.

4. Solução sustentável

Ao eliminar o uso de lubrificantes, as buchas igutex® também evitam a contaminação do solo e da água, contribuindo para uma operação mais limpa e sustentável — um diferencial cada vez mais valorizado em portos modernos.

Aplicações reais em portos: onde as buchas igutex® fazem a diferença

As buchas igutex® estão presentes em diversas áreas da operação portuária, sempre com foco em eliminar a necessidade de lubrificação e aumentar a vida útil dos equipamentos. Veja alguns exemplos de aplicação:

Cilindro de levante da lança – Crane Bogie

Na articulação do cilindro de levante, uma das maiores dores dos operadores é a necessidade de constantes paradas para lubrificação — um processo que compromete a produtividade. Com as buchas igutex® TX1, essa rotina é eliminada. Elas suportam altas pressões e proporcionam estabilidade dimensional, mesmo em condições severas de carga.

Benefício direto: operação contínua sem necessidade de paradas para manutenção.

Spreader – Ajuste de largura e trava giratória

Aqui, os materiais iglidur® J e Z (outros materiais da igus®) são aplicados em buchas e placas deslizantes personalizadas. A resistência ao impacto e à corrosão garante maior segurança operacional. Além disso, a ausência de lubrificação evita que o processo precise ser interrompido para intervenções em áreas de difícil acesso, muitas vezes exigindo NR33 (espaço confinado).

Benefício direto: redução de riscos operacionais e menor necessidade de intervenção em áreas críticas.

Tandem das carretas

A bucha igutex® TX1 já foi aprovada em testes reais após 8 meses de operação, com zero desgaste. Em aplicações onde buchas metálicas ou plásticos convencionais sofrem deformações que causam desgaste irregular nos pneus, a igutex® se mostrou a escolha certa para preservar os componentes e evitar custos com substituições precoces.

Benefício direto: maior vida útil da bucha e proteção do sistema como um todo.


Tecnologia que desafia o tradicional

Por muito tempo, houve dúvida se buchas de plástico poderiam substituir as metálicas em aplicações críticas. A linha igutex® prova que sim. Com sua construção composta de fibras de reforço e polímero de engenharia, elas suportam pressões de até 200 MPa e temperaturas de -40°C a +150°C.

Além disso, por serem produzidas em uma variedade de tamanhos e modelos — inclusive versões usináveis fora do padrão — as buchas igutex® se adaptam facilmente a máquinas já em operação, sem necessidade de alteração no equipamento.

Fale com quem entende do assunto

Se você atua na área de manutenção portuária ou busca soluções para reduzir custos e paradas não programadas em equipamentos como RTGs, RMGs, Reach Stackers ou carretas, vale a pena conhecer as buchas igutex® mais de perto.

Temos experiência real com aplicações em operação, soluções sob medida e suporte técnico especializado para ajudar você a aumentar a eficiência das operações no porto.


Quer saber qual bucha igutex® é ideal para sua aplicação? Fale com nosso time técnico e solicite uma amostra ou recomendação personalizada.

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.