Buchas autolubrificantes igus feitas de polímero em dispositivos hospitalares e laboratoriais!
Nayara Espinaci | 4th novembro 2021

Por muitos anos, a indústria médica têm usado com sucesso buchas autolubrificantes e lineares de plástico em seus equipamentos – bombas de seringas, manuseio de fluídos e analisadores de sangue, equipamentos de diagnóstico por imagem, macas, camas, carrinhos médicos e inúmeros outros dispositivos e móveis hospitalares.
Mas por quê plástico? Pelo fato de que não há absolutamente nenhum lubrificante líquido presente para potencialmente contaminar o ambiente sensível do laboratório ou do hospital. Apesar de ser um dos principais fatores decisivos, há muitos outros benefícios exclusivos que as buchas trazem.
Economia de espaço
As buchas de plástico ocupam pouco espaço, o que significa que você pode manter seu maquinário ou equipamento dentro dos menores ambientes laboratoriais e hospitalares. Com buchas lineares que podem ter até 6 mm, além de atuadores lineares em miniatura, mancais axiais rotativos leves e buchas plásticas que ocupam menos espaço do que rolamentos de esferas, você pode com facilidade e segurança otimizar sua configuração para minimizar seu projeto.

Redução de peso em comparação com buchas metálicas
“Vamos manter a leveza!” – uma frase que se torna especialmente importante ao projetar carrinhos médicos, camas, iluminação e outros aparelhos hospitalares móveis. Quer seja o ponto de articulação em uma lâmpada médica, uma cadeira ou uma cama, uma gaveta em um posto de enfermagem, os ajustes ergonômicos em uma cadeira de rodas ou uma scooter, todos estes se beneficiam das buchas lineares leves que estão disponíveis nos dias de hoje.

Silenciosas… de baixo ruído
As buchas lineares plásticas são até quatro vezes mais silenciosas do que os rolamentos de esferas com recirculação, o que é essencial em laboratórios que costumam estar lotados de máquinas de automação e outros equipamentos que dependem fortemente de produtos de controle de movimento. As buchas iglidur® são extremamente silenciosas devido à sua composição, que por sua vez, ajuda a manter o seu equipamento silencioso.
Resistência à corrosão
A resistência à corrosão é outro grande benefício ao usar buchas lineares de plástico com trilhos, eixos, pinos e fusos de avanço apropriados. Graças aos materiais em conformidade com a FDA, junto com elementos que fornecem resistência química contra produtos de limpeza e a capacidade de funcionar em alumínio anodizado resistente à corrosão e materiais de aço inoxidável da série 300, as máquinas podem operar limpas e sem problemas, sem falar na grande resistência à radiação!
Propriedades não magnéticas
Isso é especialmente importante nas indústrias de diagnóstico de laboratório e imagem – Tomografia/Ressonância magnética/Raio-X – onde os ímãs são proibidos. As buchas de polímero não são apenas não magnéticas, mas também podem operar em uma variedade de materiais de eixo, como alumínio, fibra de carbono e plástico. Isso inclui até mesmo alguns componentes e atuadores lineares. Outra solução, dependendo da máquina, é usar rolamentos de esferas radiais de plástico que contêm vidro ou esferas de plástico.
Limpas e livres de lubrificação
As de polímero não são apenas LIMPAS e não requerem óleos ou lubrificantes complicados, mas também restringem completamente o acúmulo de sujeira e fuligem dentro do equipamento, o que evitará que pacientes, pesquisadores de laboratório e equipe médica sujem-se com óleo ou graxa.
Sistemas completos de automação para as máquinas do seu laboratório
Nos últimos anos houve um aumento crescente de clientes que buscam adquirir sistemas de automação completos, como sistemas de portais/robôs lineares drylin® ou outros sistemas robóticos lineares, para suas máquinas. Com a ascensão da Pandemia Covid-19, essa demanda começou a aumentar ainda mais do que nunca, uma vez que os engenheiros estão procurando adquirir sistemas completos para montar maquinários mais rapidamente para que possam manter a competência central de seus negócios. As buchas lineares de plástico podem desempenhar um papel muito útil dentro desses sistemas de portais maiores, fornecendo controle de movimento para pick-and-place, pulverização e processos de inspeção. Eles também não requerem manutenção, podem ser fornecidos com motores e acionamentos e oferecem benefícios leves para maquinário de laboratório.

Existem muitas áreas de movimento, todas se beneficiando da operação limpa e de baixo custo dessas tecnologias avançadas de buchas. Se você tiver alguma dúvida ou estiver trabalhando em alguma aplicação no momento, não hesite em nos contatar aqui.