Buchas autolubrificantes: a solução ideal e eficiente para colheitadeiras no campo
Miriam Araldi | 6th novembro 2025

No ritmo intenso das colheitas, cada minuto conta. Uma parada não planejada pode significar perda de produtividade, aumento de custos e atraso nas operações. Por isso, reduzir o tempo de manutenção das colheitadeiras é essencial, e é exatamente aí que entram as nossas buchas autolubrificantes.
Por que usar buchas autolubrificantes em colheitadeiras?

As colheitadeiras trabalham em condições severas: poeira, umidade, vibração e longas jornadas. Nessas situações, as buchas tradicionais exigem lubrificação frequente, o que aumenta o tempo e o custo de manutenção.
Com as buchas autolubrificantes, o cenário muda:
- Menos paradas para lubrificação
- Redução de custos com graxa e mão de obra
- Maior durabilidade dos componentes móveis
- Maior disponibilidade da máquina no campo
- Operação mais limpa, sem risco de contaminação do solo ou dos produtos colhidos
Resultados práticos no dia a dia
Produtores e técnicos que adotam buchas autolubrificantes relatam até 50% de redução no tempo de manutenção e melhora significativa na eficiência das colheitadeiras.
Além disso, a vida útil das peças aumenta, e a necessidade de substituição diminui — o que representa economia e confiabilidade para toda a safra.
Nossa linha de produtos mais populares na engenharia agrícola

Nossas buchas autolubrificantes compostas de fibra igutex – Desenvolvidas para cargas particularmente altas

Para aplicações com cargas particularmente altas, oferecemos uma linha buchas compostas de fibra. Elas combinam as excelentes propriedades de deslizamento iglidur com um revestimento externo de alta resistência.
O que há de especial nas buchas autolubrificantes compostas de fibra da igutex?
Quando as buchas autolubrificantes moldadas por injeção não podem ser usadas devido a cargas mecânicas excessivas, as buchas compostas de fibras trançadas igutex se destacam. Elas consistem em duas camadas:

1: camada de deslizamento
A camada de deslizamento consiste em um tecido de filamentos com lubrificantes sólidos, o que torna as buchas compostas autolubrificantes e livres de manutenção, além de proporcionar um coeficiente de atrito particularmente baixo.
2: Camada de base
A camada externa das buchas igutex é feita de tecidos de filamentos muito resistentes e serve para proteger a camada interna tribologicamente otimizada
Testados no laboratório de testes para a utilização real

Para garantir que as nossas buchas resistam ao uso contínuo e à exposição de cargas extremas, elas são submetidas a uma variedade de testes diferentes. Isso nos permite coletar dados abrangentes sobre sua vida útil.
Os resultados dos testes são inseridos em nossa ferramenta on-line para calcular a vida útil. Você pode usar essas ferramentas para determinar a vida útil das buchas autolubrificantes gratuitamente.

👉 Solicite uma visita técnica agora mesmo!
Acesse e saiba mais: https://www.igus.com.br/industria/engenharia-agricola