Barramento ou esteira porta cabos? Entenda qual é a melhor escolha para sua aplicação
Rebeca Tarragô | 31st julho 2025

Embora os barramentos blindados ainda sejam amplamente utilizados em empresas de grande porte, a tecnologia de esteiras porta cabos em polímero da igus vem ganhando espaço como uma solução mais flexível, segura e econômica, especialmente em aplicações que envolvem movimento.
Neste artigo, explicamos por que essa substituição pode ser vantajosa para sua aplicação e como as esteiras porta cabos podem entregar melhor desempenho com menos complexidade.
Barramentos blindados: quando (ainda) fazem sentido
Os barramentos blindados (ou busways/bus bars) são sistemas modulares compostos por barras condutoras encapsuladas em invólucros metálicos. Eles são eficientes na distribuição de energia em instalações fixas e de grande porte, com destaque para:
- Compactação de condutores de alta corrente;
- Modularidade para expansões;
- Instalação vertical (prumadas) em edifícios residenciais e comerciais;
- Redução de perda de energia em longos percursos.

No entanto, esse sistema apresenta limitações importantes — especialmente em ambientes industriais que exigem movimento, resistência a poeira, impactos mecânicos e maior flexibilidade.
Por que substituir por esteiras porta cabos de polímero?
Diante dessas limitações, as esteiras porta cabos de polímero da igus surgem como uma alternativa mais eficiente e moderna. Confira os principais benefícios dessa tecnologia:

1. Flexibilidade e adaptabilidade a qualquer layout
Enquanto os barramentos blindados exigem uma instalação rígida e pré-dimensionada, as esteiras porta cabos acompanham o movimento de máquinas e podem ser facilmente ajustadas a diferentes formatos, raios e cursos. Além disso, permitem modificações rápidas e práticas.
2. Proteção superior para os cabos
O sistema de esteiras da igus protege cabos e mangueiras contra:
- Poeira e limalhas;
- Umidade e produtos químicos;
- Impactos mecânicos;
- Interferências eletromagnéticas (EMI).
Essa proteção é essencial em ambientes industriais agressivos, onde barramentos metálicos podem falhar ou demandar manutenção constante.
3. Redução significativa de manutenção
Os barramentos possuem peças metálicas e pontos de conexão suscetíveis a oxidação, vibração e desgaste. Já as esteiras de polímero operam com baixo atrito, não necessitam de lubrificação e têm ciclo de vida previsível, comprovado em laboratório com milhões de ciclos de operação.

4. Economia de espaço
Em locais com espaço limitado, como pontes rolantes compactas, as esteiras porta cabos são mais vantajosas. Elas eliminam a necessidade de grandes eletrocalhas ou enroladores de cabos, aproveitando melhor o espaço disponível sem comprometer a mobilidade dos sistemas.
5. Maior segurança operacional
Com os cabos organizados e protegidos, não há risco de fios soltos, torcidos ou expostos. A estrutura modular da esteira evita acidentes, reduz o risco de falhas elétricas e melhora a organização visual e funcional da instalação.
Aplicações que já se beneficiam da substituição
Diversas empresas que utilizam pontes rolantes modulares já adotaram sistemas de movimentação de energia baseados em esteiras porta cabos, substituindo barramentos blindados e sistemas festoon. O resultado? Mais durabilidade, menos manutenção e maior confiabilidade operacional.
Indústrias nos segmentos de automação, robótica, tratamento de água, energia renovável e fabricação de máquinas já adotaram o sistema igus por sua eficiência em cursos longos, resistência à corrosão e integração de múltiplas mídias em um só canal (energia, dados, ar e fluídos).
Desvantagens do barramento blindado frente às esteiras de polímero
Embora seja eficiente para aplicações fixas, o barramento blindado apresenta limitações importantes quando comparado às esteiras porta cabos igus:
| Barramento Blindado | Esteiras Porta-Cabos igus |
|---|---|
| Instalação rígida e menos flexível | Modular e adaptável a qualquer layout |
| Maior necessidade de manutenção | Operação silenciosa e baixa manutenção |
| Vulnerável à corrosão e ambientes agressivos | Alta resistência à corrosão e agentes externos |
| Difícil de modificar após instalado | Fácil de expandir, inspecionar e substituir cabos |
| Sistema fechado e menos acessível | Abertura simples para inspeções e reparos rápidos |
| Requer espaço dedicado para curvas e derivações | Otimiza espaço em aplicações com movimento |

Conclusão: o futuro é flexível e seguro
Se sua aplicação envolve movimento, ambientes industriais hostis ou necessidade de modularidade, a escolha pela esteira porta cabos em polímero da igus é claramente superior ao barramento blindado. Com alta resistência, longa vida útil e manutenção quase zero, a tecnologia da igus revoluciona o transporte de energia e dados em sistemas móveis.
Quer entender como aplicar esteiras porta cabos da igus no seu projeto?
Fale com um dos nossos especialistas e encontre a melhor solução para sua aplicação:
👉 https://www.igus.com.br/info/esteiras-porta-cabos
Você também pode encontrar mais informações sobre essa substituição aqui: https://www.igus.com.br/esteiras-porta-cabos/wiki/micro-flizz-no-lugar-de-sistema-de-barramento