autoglide 5… para cursos ainda mais longos!
Rebeca Tarragô | 19th julho 2021

Há cerca de um ano, adicionamos o autoglide 5 à nossa linha de soluções. Ao contrário de sua versão anterior, o autoglide 5, que se baseia em nossa esteira porta cabos “2400”, não precisa de calhas guia para cursos longos, mesmo com as maiores dinâmicas e cursos de até 80 metros. O quebra-cabeça por trás deste produto muito inovador é um suporte de esteira especial no lado externo da esteira. Esse suporte para esteiras encaixa-se exatamente desde o perfil até um cabo de aço esticado no solo, no qual é fixado. Isso evita que a esteira deslize para a esquerda ou direita. Uma calha guia é portanto desnecessária!

autoglide 5 com suporte de esteira e cabo de aço
Existem muitas aplicações, por exemplo, armazéns automatizados altos, cursos de carruagens de travessia ou até mesmo em eventos esportivos onde 80 metros ainda não são suficientes. O que fazer?
Bom, a igus agora também tem a resposta certa para esses desafios. Agora estendemos o princípio do autoglide 5 a outros tipos de esteiras – esteiras mais fortes.
Isso significa que a igus agora também tem soluções autoglide 5 para cursos de mais de 80 metros! Quanto mais? Nós gostaríamos de escrever que o horizonte é o limite, mas é claro, não podemos ir tão longe, mas estamos avançando em alcances de 150 a 200 metros!
Quais são os principais benefícios do sistema autoglide 5?
É um sistema com montagem 88% mais rápida. Isso significa que o tempo de instalação é muito reduzido e a solução começa operar com prontidão, trazendo maior eficiência para a produção.
O sistema também é compacto e barato comparado com outras soluções, como as de barramento ou enroladores de cabo, que muitas vezes requerem estruturas adicionais para a instalação.
Além disso, o autoglide 5 é um sistema livre de manutenção. Com todos os benefícios da linha de esteiras e cabos igus a durabilidade dos componentes é muito maior e a vida útil pode ser calculada!
Confira abaixo o princípio de funcionamento do autoglide 5!
Para maiores informações, acesse o link abaixo ou entre em contato conosco!