Aumente a tecnologia e reduza custos na indústria de equipamento fitness!
Miriam Araldi | 2nd julho 2024
Atualmente, milhões de pessoas treinam em academias, ou ao ar livre, e a tendência é este número aumentar, ao redor do mundo. O que os equipamentos precisam para funcionar corretamente? Movimentos suaves e ergonômicos. Para ajustar a posição do assento, os pesos e a inclinação dos dispositivos.
Para melhorar os equipamentos, focando em aumentar a tecnologia e reduzir custos, aqui estão algumas ideias das nossas soluções ideais para indústria fitness:
Os três principais produtos:

Exemplos de aplicação dos produtos drylin e iglidur
Aplicação em cadeira extensora e equipamentos multi-atividade
As máquinas de musculação mais populares incluem a flexão e extensão de perna e exercícios borboleta ou de bíceps. A guia linear drylin W permite um ajuste simples e praticamente silencioso da altura da almofada para as pernas. Perfis duplos e carrinhos lineares podem ser montados rapidamente e, devido à operação livre de lubrificação, não precisam de absolutamente nenhuma manutenção. Para todos os pontos de apoio no equipamento multi-atividade, as buchas autolubrificantes iglidur G e M250 são adequadas. Eles são recomendados para todas as articulações na sequência dos movimentos. Onde quer que sejam instalados, eles são resistentes à corrosão, não rangem e possuem uma longfa vida útil.

Aplicação em máquina de remo
Se deseja exercitar o seu sistema cardiovascular, a máquina de remo é perfeita para isso. Tanto articulações rotativas como oscilantes podem ser perfeitamente ajustadas com as buchas iglidur – de forma silenciosa e sem manutenção. As guias lineares drylin® W que são instaladas em máquinas de remo, são totalmente livres de lubrificação e, por isso, podem ser usadas sem proteções contra sujeira. Seu perfil de eixo duplo de alumínio oferece alta resistência à torção com pouco peso.

Aplicação em máquina para exercício em casa e ergômetro
A posição sentada ideal desempenha também um papel essencial nas máquinas de treino cardiovascular, como por exemplo aparelhos de uso doméstico ou ergômetros – apenas assim consegue evitar, por exemplo, lesões nas articulações dos joelhos. Manualmente ou através do controle com cartão inteligente, o ajuste das distâncias do banco e da altura das alças e telas é feito em segundos e de acordo com as suas necessidades. Com as suas guias lineares e carrinhos completos ou buchas lineares simples, as guias lineares drylin® W oferecem o sistema ideal para qualquer construção e design.

Exemplo de equipamento de cardio
Com as nossas buchas e sistemas lineares, os modelos profissionais apresentam os requisitos mecânicos necessários para suportar estas cargas a longo prazo. Os componentes robustos das máquinas proporcionam segurança e confiabilidade durante muitos anos, sem falhas. Afinal, não há nada mais irritante para os operadores e sócios de uma academia que máquinas defeituosas na área de treinamento.

Todos os nossos produtos funcionam sem qualquer lubrificação externa, afinal, ninguém quer ficar com as mãos sujas ou marcas de óleo em sua roupa de ginástica. Em todo caso, os aparelhos para uso profissional precisam resistir à operação contínua dia pós dia, sejam eles ajustados manualmente ou eletronicamente através de um botão.
Acesse o nosso site e saiba mais: https://www.igus.com.br/info/industria-fitness