Agenda de manutenção – Importância de mantê-la em dia!
Miriam Araldi | 18th setembro 2023

Com a correria do dia a dia, muitas empresas acabam deixando passar o período de manutenção das máquinas e equipamentos, sendo assim, o resultado acaba sendo prejudicial para linha de produção. Cada máquina e equipamento possui um nível diferente, isso significa que eles precisam receber o tipo de manutenção com base no seu grau de criticidade, e que consertos e reparos devem ser agendados para impedir que paradas ocorram ao mesmo tempo.
Impactos de uma agenda mal planejada
Conforme informado anteriormente, a paralisação da fábrica/produção é considerado o principal problema de uma agenda de manutenção mal planejada. Afinal, basta que a paralisação ocorra para a empresa sofrer com uma série de impactos.
Com a paralisação, uma série de problemas aparecem:
- Os gastos ficam mais elevados
- Dinheiro parado
- Atraso nas entregas e clientes fica insatisfeitos
- A empresa perde competitividade
Como podemos ajudar nesse processo?
Já pensou em não se preocupar com gastos à toa e paradas não planejadas para manutenção? Conosco é possível!
Os benefícios dos nossos produtos são tão individuais quanto suas necessidades. Todos eles têm uma coisa em comum, seja com tecnologia de buchas ou sistemas de fornecimento de energia: eles visam melhorar a tecnologia e reduzir custos no processo.
Esses produtos inovadores e livres de lubrificação incluem sistemas de fornecimento de energia, cabos altamente flexíveis, buchas autolubrificantes e lineares, tecnologia de fuso de avanço, impressão 3D, automação de baixo custo e plásticos inteligentes. Esses produtos são usados em todas as indústrias e em milhares de aplicações – onde quer que tenha movimento.
Vantagens:
- Soluções livres de lubrificação e manutenção
- Calculo de vida útil
- Economizam custos e espaço de instalação
- Alta resistência ao desgaste
- Soluções resistente à temperatura e livre de corrosão
- Ferramentas online
- Consultoria técnica gratuita
Perder apenas um cliente pode não representar uma ameaça em um primeiro momento. No entanto, imagine se todos eles demoram para receber os produtos e ficam insatisfeitos? Isso pode gerar um impacto extremamente negativo na carteira de clientes.
Por isso, é de extrema importância manter a agenda atualizada e utilizar bons componentes nas máquinas e equipamentos. Entre em contato conosco e confira a melhor opção para sua aplicação!
Reduza custos e aumente a vida útil com os plásticos para movimentação igus®!
✉ vendas@igus.com.br