A galinha dos ovos de ouro da inovação: ION conquista o primeiro lugar no prêmio manus® Brasil – igus Blog Brasil

A galinha dos ovos de ouro da inovação: ION conquista o primeiro lugar no prêmio manus® Brasil

Rebeca Tarragô | 21st agosto 2025

A ION – In Ovo Nutrition foi a grande vencedora do Prêmio manus® de ouro promovido pela igus do Brasil em 2025, com a SmartVac, uma máquina de vacinação automática para ovos férteis de galinha que une alta tecnologia, eficiência e sustentabilidade na indústria avícola.

O desafio: ambiente pequeno, rigoroso e demanda por precisão

O processo de vacinação in-ovo exige máxima precisão e resistência a condições severas, como alta umidade, contato constante com agentes químicos de assepsia e necessidade de operação contínua sem falhas. Além disso, era essencial reduzir custos de manutenção e eliminar o uso de lubrificantes, mantendo a conformidade sanitária. Um ponto que foi importante aliado no processo de decisão pelo uso dos componentes igus foi também a flexibilidade do uso dos diferentes componentes e materiais oferecidos pela empresa.

Segundo Hernani, Diretor técnico da ION, “A possibilidade de customização das peças também foi de suma importância… Poder usufruir dos benefícios técnicos dos produtos igus em materiais como filamentos nos permitiu desenvolver peças especiais específicas para a nossa aplicação, mas que contam com toda a performance dos plásticos autolubrificantes da igus”.

A solução: componentes em polímero de alto desempenho

A SmartVac incorporou plásticos de engenharia da igus em todos os sistemas móveis da máquina — desde guias para movimentação das agulhas injetoras até correias transportadoras e dispositivos pneumáticos. Foram aplicados mancais autolubrificantes, buchas usinadas e até peças impressas em 3D com filamento I150, garantindo durabilidade, precisão e resistência em condições severas de operação.

Resultados alcançados

Com a adoção das soluções igus, a SmartVac obteve:

  • Redução de custos de manutenção, graças à alta durabilidade dos polímeros;
  • Eliminação do uso de lubrificantes, contribuindo para processos mais limpos e seguros;
  • Economia significativa de matéria-prima, com peças impressas que utilizam até 75% menos material em comparação a versões usinadas;
  • Flexibilidade produtiva, com possibilidade de fabricar peças sob demanda em lotes menores.

Reconhecimento que gera resultados

A conquista do Prêmio manus® de ouro reforça a posição da ION como referência em inovação para a indústria avícola mundial. A SmartVac se destaca como um exemplo de como a combinação de engenharia, automação e sustentabilidade pode transformar processos essenciais para o setor alimentício.

Uma colaboração de valor

Esse resultado só foi possível graças à confiança da ION em apostar nas soluções igus e integrar nossos componentes em um projeto de grande impacto. O envolvimento da equipe técnica e comercial da igus Brasil foi somado à visão inovadora da ION, tornando viável uma solução única para o setor.

A igus agradece à ION pela confiança e parceria, fundamentais para que a SmartVac alcançasse esse reconhecimento e se tornasse um marco de inovação na avicultura.

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.