igus:bike pelo mundo! O tour da igus:bike na Índia – Parte 2
Gabriel Volpato | 19th março 2025
Acompanhe o tour em tempo real no blog internacional da igus: https://blog.igus.eu/
Árvores sussurram e rodas giram: Pedalando pelos espaços verdes de Bangalore
Bangalore é uma cidade que respira história e inovação, e quando a igus:bike passou por ela, a experiência foi inesquecível.
Panchavati: Onde a ciência encontra a sustentabilidade
O evento no Panchavati, residência histórica de Sir CV Raman, reuniu entusiastas da sustentabilidade e do ciclismo, incluindo Vivek Radhakrishnan, neto de Raman e ciclista apaixonado.
Explorando Cubbon Park
A bicicleta seguiu pelos 300 acres do Cubbon Park, um verdadeiro refúgio verde no coração da cidade, misturando natureza e vida urbana em perfeita harmonia.
Vidhana Soudha: O coração do poder de Bangalore
A igus:bike também passou por marcos arquitetônicos como o Vidhana Soudha, um ícone da história de Karnataka, destacando a grandiosidade da cidade.

Do nascer ao pôr do Sol: Pedalando por Chennai
Chennai foi o próximo destino, onde tradição e inovação se encontram em cada esquina.
Templo Kapaleeshwarar: Uma imersão espiritual
O passeio começou com uma visita ao Templo Kapaleeshwarar, onde a arquitetura e a tranquilidade da manhã proporcionaram o cenário perfeito para um passeio de bicicleta.
Marina Beach: Pedalando ao longo da costa
A bicicleta seguiu para a Marina Beach, onde a brisa do mar e o som das ondas tornaram o passeio ainda mais especial.
TI Cycles: Inovação e tradição em harmonia
A TI Cycles of India, um ícone do ciclismo indiano, recebeu a igus:bike com grande entusiasmo. O Sr. Ramachandran, da área de design, elogiou a inovação, destacando o impacto da bicicleta na mobilidade sustentável.
A Paisagem noturna de Chennai
O dia terminou com um passeio pelas ruas iluminadas de Chennai, passando por marcos como a Napier Bridge e a Estação Ferroviária Central, uma obra-prima da arquitetura gótica.

Um passeio de um dia através do tempo, terreno e tecnologia
Não há nada como a emoção de uma viagem de carro — vento no cabelo, um passeio tranquilo de bicicleta e uma aventura esperando. A viagem recente para Lonavala, uma das estações de montanha mais amadas de Maharashtra, foi um deleite absoluto. Para completar, também foi possível conferir os bastidores da Godrej Interio, um nome líder na indústria de móveis.
Karla Caves – Uma viagem de volta no tempo
As Cavernas Karla, uma das antigas cavernas escavadas na rocha da Índia, construídas pelos budistas por volta do século III ou II a.C., foram um dos pontos visitados. As esculturas intrincadas e o significado histórico mostram a rica herança cultural da região.
A viagem para Lonavala
Primeira parada? Tiger’s Point, um penhasco com mais de 650 metros de queda! A vista? Absolutamente alucinante. As vistas panorâmicas deste ponto eram simplesmente deslumbrantes. Um paraíso para os amantes da fotografia e para quem busca aventura.
Após pedalar pela beleza natural e histórica de Lonavala, a visita à Godrej Interio em Khalapur foi realizada. Godrej, famosa por seus eletrodomésticos e móveis de alta qualidade, impressionou com sua unidade de fabricação, onde a linha de montagem eficiente foi observada. Foi fascinante ver como as esteiras e-chain, cabos e cabos montados se encaixam nos processos de produção. Esses componentes desempenham um papel vital para garantir a eficiência e a confiabilidade dos processos da empresa.

Pedalando pela “Cidade dos Sonhos”: A última volta em Mumbai
Milhas percorridas, encontros inesquecíveis, beleza cênica deslumbrante e o testemunho da rica história da Índia — a jornada pela Índia foi extraordinária. No último dia, a cidade de Mumbai, a “Cidade dos Sonhos”, foi o destino final. Vibrante de energia e história, Mumbai encerrou a jornada com chave de ouro. A última volta do tour pela Índia foi dedicada a três marcos icônicos de Mumbai: o Taj Mahal Palace Hotel, o Gateway of India e a Marine Drive.

Próximo destino: Coreia do Sul