Os fabricantes de máquinas de construção podem confiar em buchas de plástico? – igus Blog Brasil

Os fabricantes de máquinas de construção podem confiar em buchas de plástico?

Rebeca Tarragô | 1st dezembro 2022

Este tópico é aquele que continuará circulando e nunca desaparecerá. A comparação entre plástico e metal, quão confiáveis ​​podem ser os componentes de plástico em indústrias severas e pesadas e os fabricantes de máquinas de construção podem confiar neles. Para muitos projetistas de setores como máquinas agrícolas e de construção, o desenvolvimento no mercado de máquinas de construção representa uma revolução e com essa revolução surge a necessidade de mudanças e novos conceitos de solução.

fabricantes de máquinas de construção

Ao longo dos anos, houve muitas mudanças e desenvolvimentos na forma como os fabricantes de máquinas de construção desenvolvem componentes em suas máquinas. A demanda nessa indústria em particular, juntamente com os crescentes esforços para proteger o meio ambiente e reduzir a pegada ecológica, fez com que as pessoas procurassem alternativas às peças tradicionais e convencionais. Os conceitos inovadores estão sendo testados, os limites e desafiados e as percepções estão sendo alteradas. Mas os fabricantes de máquinas de construção podem confiar em componentes como buchas de plástico?

Problemas com lubrificação

Para as peças de desgaste das máquinas – especialmente buchas e rolamentos – a exigência de soluções confiáveis ​​e de baixa manutenção é imperativa. O tempo necessário e às vezes desperdiçado para a lubrificação diária dos vários pontos de apoio (para os 20-30 pontos de apoio de uma escavadeira de esteiras média-pesada, 30-60 minutos por dia), muitas vezes simplesmente não é mais uma opção. O resultado é que esta etapa está sendo perdida ou negligenciada, levando a uma lubrificação insuficiente e, muitas vezes, a falhas catastróficas.

Normalmente são usadas pistolas de graxa e unidades de lubrificação central facilitam esse processo para economizar lubrificação manual. No entanto, esses dispositivos têm um custo adicional, também devem ser recarregados regularmente e não podem ser acomodados em máquinas pequenas com restrições de espaço. Assim, em muitos casos, os fabricantes de máquinas de construção procuram uma solução alternativa.

O aspecto ambiental dos rolamentos que necessitam de lubrificantes

Em grandes máquinas de construção, não é incomum ver peças gordurosas e oleosas que parecem poder engripar a qualquer momento. Se usar rolamentos convencionais, estes requerem lubrificação regular dos pontos de rolamento. Nesses pontos, qualquer excesso de lubrificação pode ser espremido para o ambiente, contaminando a área com sujeira e poeira. Isso não apenas reduz a vida útil do rolamento, mas também arruína o parceiro de acoplamento mais caro, por exemplo, o eixo. Recentemente, foram implementadas diretivas e regulamentos para garantir que o uso seja limitado a graxas lubrificantes ecológicas. Mas estes são significativamente mais caros e, às vezes, apresentam desempenho inferior ao dos óleos e graxas convencionais, portanto, não são bem-vindos como deveriam.

Então, qual é a melhor solução para os fabricantes de máquinas de construção?

A solução mais óbvia para esses problemas são as buchas autolubrificantes da igus®. Funcionam a seco, portanto, sem nenhuma lubrificação externa. Você não apenas elimina a graxa nociva, mas também reduz o tempo de inatividade e o tempo de manutenção.

No entanto, como acontece sempre que especifica buchas em uma aplicação, há alguns aspectos a serem considerados ao decidir mudar de rolamentos convencionais para buchas igus® em máquinas de construção. As cargas precisam ser consideradas, suportando o comportamento dos diferentes materiais até a proteção contra corrosão. Felizmente, temos ferramentas de configuração on-line gratuitas que ajudam a identificar os materiais de buchas corretos, dependendo das informações de aplicação fornecidas. Escolher o melhor rolamento para combinar com o material do eixo também é imperativo para prolongar a vida útil de ambos e eliminar falhas catastróficas que geralmente ocorrem em componentes lubrificados de aço tradicionais.

Também temos um white paper gratuito: “ Fatores de sucesso importantes para pontos de buchas sem lubrificação em máquinas de construção ” (faça o download aqui)

Nos últimos anos, há uma necessidade crescente de que os edifícios sejam concluídos em menos tempo do que antes e o trabalho de engenharia civil também está aumentando. Como resultado, a exigência de que humanos e máquinas se unam e trabalhem em unidade nunca foi tão valiosa. O tempo de inatividade relacionado à manutenção ou falha de maquinário de construção consome um tempo valioso e o tempo de inatividade não planejado causa atrasos em projetos e aumenta ainda mais os custos.

Em conclusão, os buchas de plástico podem ser usadas ​​em máquinas de construção e promovem vantagens técnicas além de uma maior confiabilidade e vida útil mais longa. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com um especialista da igus®! Estamos sempre à disposição para ajudar!

Confira mais informações técnicas aqui!

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.




Palavras-chaves do artigo:

Newsletter:

Escolha um tópico agora