O que é um cabo de controle?
Rebeca Tarragô | 4th novembro 2022

Existem tantos tipos diferentes de cabos, aos poucos aqui no nosso blog vamos trazendo informações sobre os diferentes tipos… hoje você pode conhecer um pouco mais sobre os cabos de controle.
Você já ouviu falar em cabos de controle? Você sabe onde e por quê eles são usados? Vamos descobrir então!
O que é um cabo de controle?

Os cabos de controle são usados em aplicações móveis. O principal objetivo de um cabo de controle é medir, regular e controlar as transmissões. Esses cabos transmitem continuamente status de comutação e sinais de controle entre um transmissor e um receptor. Os cabos de controle da igus® são ideais para aplicações onde os cabos estão sujeitos a altas cargas devido ao movimento, torção ou condições ambientais adversas.
Aplicações e considerações de cabos de controle
Existem muitas aplicações variadas desse tipo de cabo. Alguns que podemos citar são:
- Linhas de montagem
- Robótica
- Distribuição de energia/movimentação de equipamentos

Os cabos de controle estão disponíveis para a maioria dos requisitos mecânicos e estão disponíveis com várias aprovações e conformidades. Dependendo do tipo de cabo de controle necessário, eles podem ser resistentes à torção, adequados para pequenos raios de curvatura e temperaturas muito baixas, resistentes a UV, retardadores de chama ou livres de halogênio.
A flexibilidade também é uma consideração importante ao escolher um cabo de controle. É importante entender como o cabo de controle precisará reagir em relação à flexibilidade. Por exemplo, cabos que serão continuamente flexionados na automação de processos podem exigir construções diferentes em comparação com um cabo que simplesmente precisa ser flexível para que possa ser roteado em um produto corretamente e ainda funcionar corretamente.
Cabos de controle chainflex® da igus®

Os cabos de controle da igus® são projetados especificamente para fornecer uma vida útil longa com pouca ou nenhuma manutenção. Assim como acontece com todos os produtos igus®, os cabos de controle chainflex® são usados predominantemente em aplicações móveis e devido às propriedades técnicas dos cabos de controle igus®, eles são adequados para aplicações onde há uma alta demanda no revestimento e/ou das vias do cabo .
Testes e pesquisas para nós sempre foram uma prioridade. Isso nos permite oferecer serviços e ferramentas online para ajudar os clientes a calcular o número mínimo de ciclos para o cabo especificado, oferecendo uma garantia e possibilitando um melhor planejamento de manutenção.
Todos os cabos chainflex® são testados exaustivamente sob cargas extremas no laboratório de testes da igus®. Por mais de 25 anos, trabalhamos para otimizar a vida útil de nossos produtos e garantir que possamos alimentar nossos clientes com informações nunca antes imaginadas, como por exemplo, a possibilidade de prever a vida útil com mais precisão.
Quais são os tipos de cabos de controle?
Cada aplicação é diferente, cada instalação de produção é diferente e cada requisito é diferente. A necessidade de recursos mais complexos para lidar com condições ambientais extremas está crescendo ano a ano. Agora existem aplicações em que os cabos devem resistir a ambientes agressivos, e isso pode prejudicar o cabo. Para poder oferecer cabos de controle adequados para esses ambientes específicos, a igus® passou muitos anos testando, pesquisando e avançando tecnologias, garantindo que podemos oferecer materiais de cabos adequados.
Junto com o avanço da tecnologia, a estrutura do cabo também teve que avançar. O efeito saca-rolhas não é uma opção, portanto, um cabo com vias enroladas/trançadas em camadas não é mais suficiente. Para proteger contra quebra de cabos ou saca-rolhas , a igus® criou cabos de controle flexíveis que são duráveis, confiáveis e ideais para o movimento em esteiras porta cabos.

Os materiais do revestimento do cabo chainflex® são especialmente projetados e adaptados para aplicações móveis. A variedade de materiais de revestimento permite níveis particulares de proteção para o cabo contra condições ambientais adversas. Para garantir esta proteção, os cabos de controle chainflex® estão disponíveis em materiais de revestimento de PVC, TPE, PUR ou iguPUR, todos os materiais oferecem propriedades diferentes. Todos os cabos de controle chainflex® igus® estão disponíveis em versões blindadas e não blindadas e podem ser instalados junto com outros cabos.
Estes podem ser adquiridos juntamente com a nossa chainflex® CASE, uma inovação que facilita o transporte, economiza espaço de armazenamento e acompanha uma etiqueta que possui um código QR para facilitar a recolocação daquele pedido. Para ler mais sobre isso visite https://blog.igus.com.br/mais-organizacao-e-praticidade-em-pequenos-espacos-com-a-nova-chainflex-case-s/
Gostaria de saber mais sobre a linha de cabos chainflex® da igus®? Clique na imagem abaixo!