Produção sustentável com robótica – tecnologia do futuro? – igus Blog Brasil

Produção sustentável com robótica – tecnologia do futuro?

Rebeca Tarragô | 24th outubro 2022

Os robôs têm sido vistos como impulsionadores de produtividade e eficiência por muitos anos. Com as mais recentes tecnologias e tipos de robôs, o grau de automação na indústria de manufatura está aumentando constantemente. Com o apoio de robôs industriais, trabalhos complexos, cansativos ou até perigosos podem ser realizados de forma rápida e automática. As tarefas vão desde o robô aspirador de pó até o desarmador de bombas. Na produção industrial, os robôs podem ser usados ​​para automação seletiva ou como uma solução integrada ao sistema. Embora as empresas estejam cada vez mais se voltando para a robótica e automação na produção; o salto para a integração total de sistemas robóticos complexos raramente foi ousado até hoje. O que parece uma cena de um filme de ficção científica.

Criação interna usando tecnologias robóticas modernas
Integração total de sistemas robóticos na agricultura indoor.

Produção sustentável e robôs: como eles se encaixam?

  • Reduzir custos de energia

Um grande incentivo para a fabricação automatizada é a redução dos custos de energia. Técnicas modernas das últimas gerações de robôs permitem processos de fabricação totalmente integrados especialmente desenvolvidos para automação em relação ao consumo de energia resultante. A eficiência energética resulta da otimização dos processos de fabricação individuais, o que acelera a produção geral. Os robôs trabalham sem parar, realizando várias tarefas em uma única etapa. Eles não requerem luz, aquecimento ou supervisão direta, resultando em economias significativas de custos de energia.

  • Minimize o desperdício de produção e o consumo de material

As tecnologias robóticas de última geração contam com a mais alta precisão nos movimentos. Isso minimiza erros e otimiza o planejamento do material de produção necessário. Rejeições de produção ou excesso de material são assim reduzidos ao mínimo. Por exemplo, na produção de automóveis, a quantidade necessária de adesivo ou tinta para componentes individuais pode ser programada e calculada com precisão.

  • Construção de peças de reposição com a ajuda de robôs em vez de grandes sistemas

Os robôs podem ser programados de qualquer forma, o que os torna muito mais flexíveis do que as máquinas estáticas. Para ficar com o exemplo da engenharia automotiva: as peças de reposição muitas vezes ainda são necessárias anos após a produção de uma determinada série ter parado. Aqui, o fabricante pode facilmente converter seus processos de produção usando sistemas de robôs modulares. Grandes sistemas que exigem muita energia, espaço e possivelmente funcionários são, portanto, supérfluos.

  • Auxílio no processo de reciclagem

Os robôs podem ajudar a fechar o ciclo da produção e posterior classificação e reutilização de bens usados. Com sistemas de visão integrados, eles podem reconhecer componentes individuais e dividi-los em partes recicláveis.

  • Homem e máquina: a equipe mais forte

Surge agora a questão de saber se os robôs também são aceitáveis ​​do ponto de vista social. De acordo com um estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) em cooperação com a fabricante de automóveis BMW, grupos mistos de robôs e humanos são cerca de 85% mais produtivos do que equipes puramente robóticas ou humanas. (1)

Como já mencionado, os robôs também podem assumir uma série de tarefas cansativas, repetitivas ou até perigosas e aliviar os humanos. Isso cria capacidades para tarefas mais valiosas para as pessoas.

Robôs em produção: uma tecnologia do futuro

Os robôs podem, portanto, ser uma grande oportunidade na fabricação para melhorar o consumo de energia e recursos, bem como a reciclagem circular. Do ponto de vista social, a colaboração homem-máquina também tem efeitos positivos nos processos de produção individuais. Quando se trata de construção de robôs, muitos fabricantes modernos confiam em componentes leves que são tão recicláveis ​​quanto possível. Outro fator importante para a robótica sustentável é a durabilidade. Muitos fabricantes de robôs, como a igus, permitem que robôs robustos sejam usados ​​com segurança sem a necessidade de manutenção ou lubrificação regular. Esta é a única maneira de obter uma melhoria geral na tecnologia e nos processos de produção com baixos custos de investimento.

(1) Financial Times, 5 de maio de 2016

Você pode saber mais sobre soluções para automação de baixo custo aqui:

https://www.igus.com.br/info/igus-low-cost-automation

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.




Palavras-chaves do artigo:

Newsletter:

Escolha um tópico agora