Mais organização e praticidade em pequenos espaços com a nova chainflex case S!
Rebeca Tarragô | 5th outubro 2022
Versão reduzida da chainflex CASE M agora é uma nova possibilidade para economizar 50% de espaço de armazenagem de bobinas de cabos!

Para poder armazenar e transportar o máximo possível em um espaço pequeno, soluções de logística cada vez melhores estão sendo procuradas para bobinas de cabos. Graças a nova chainflex CASE S, a falta de espaço no armazém se tornou algo do passado. A caixa de cabos é uma adição de linha à versão maior, a chainflex CASE M, e também permite desenrolar facilmente os cabos diretamente da caixa – mesmo quando em movimento. Com a CASE S sendo menor, o armazenamento e transporte é ainda mais fácil. Afinal de contas, os clientes economizam 50% do espaço de armazenamento enquanto retêm 100% dos benefícios.
Solução sustentável e econômica!

Com a CASE M, nós buscamos desenvolver uma solução logística especial para seus cabos chainflex em 2020, de modo que os usuários podem economizar tanto em custos de transporte quanto de armazenamento. A chainflex CASE é uma caixa de papelão feita de materiais 100% recicláveis, que permite o envio de bobinas sem pallet. A mercadoria pode, portanto, ser enviada por um entregador comum. Ao mesmo tempo, a CASE serve como um sistema de armazenamento para bobinas de cabos. Os cabos chainflex podem ser desenrolados diretamente da caixa e cortados no comprimento desejado. A instalação de um sistema de armazenamento econômico e com economia de espaço para bobinas se tornou ainda mais fácil graças à nova chainflex CASE S. “Notamos que existe uma necessidade adicional no mercado de uma solução mais compacta para o armazenamento e transporte de cabos vendidos por metro. Exemplos são cabos finos ou cabos de menor comprimento,” explica Jones Cansi, Gerente de Produto de cabos chainflex na igus. “Com o CASE S, estamos agora oferecendo nossa caixa de cabos em um novo tamanho, menor. Como resultado, economizamos 50% dos custos de embalagem, e os usuários precisam de 50% menos espaço de armazenamento para suas bobinas”.
Fácil manuseio – mesmo em movimento
Com a chainflex CASE M e S, os clientes não precisam de nenhum tipo de sistema de prateleiras para pendurar suas bobinas de cabos. Como ambos os tamanhos são compatíveis um com o outro, é possível facilmente empilhar as caixas de cabos uma sobre a outra e assim montar instalações de armazenagem flexíveis. Com o CASE S sendo menor, o espaço de armazenamento pode agora ser utilizado de forma ainda mais eficaz. Além disso, os usuários também economizam custos com cabos de menor comprimento em comparação com a chainflex CASE M com um preenchimento máximo de 200 metros. O tamanho compacto também compensa quando você está em movimento. O sistema de armazenamento chainflex é portátil e, graças ao seu menor tamanho de instalação, agora pode ser transportado mais facilmente dentro do carro. Ele também pode, por exemplo, ser usado diretamente em canteiros de obras. A chainflex CASE já é uma solução logística popular, especialmente entre os técnicos e nas áreas de serviço das fábricas. Ao contrário da armazenagem de cabos com anel, a bobina permite a instalação sem torção na esteira porta cabos, que é a base para uma longa vida útil na esteira.

Realize o pedido novamente on-line via QR Code
Se os cabos vendidos por metro acabarem em algum momento, os clientes podem repetir seus pedidos de cabos online pelo celular em apenas alguns segundos – simplesmente através de um código QR individual que fica na caixa. Isso não só economiza os custos de envio e armazenamento dos clientes, mas também os custos de processamento. Um total de mais de 850 cabos podem ser entregues diretamente na chainflex CASE. Com a linha chainflex, os clientes recebem cabos flexíveis e robustos que são adequados para várias aplicações com velocidades e acelerações enormes, cursos longos e as influências de ambiente mais adversas. Os cabos comprovam continuamente sua vida útil longa em inúmeros testes em nosso próprio laboratório de testes de 3.800m². Com base nestes dados, sua vida útil também pode ser calculada com precisão – em apenas alguns cliques, usando uma ferramenta online. “Graças aos resultados de nossos testes extensivos e nossos mais de 30 anos de experiência, também podemos dar a nossos clientes uma garantia de até 36 meses ou 10 milhões de ciclos duplos em nossos cabos. Fomos a primeira empresa alemã a ter esta promessa validada pela agência de testes de renome mundial ‘Underwriters Laboratories’ (UL),” acrescenta Jones.
Para saber mais, acesse: https://www.igus.com.br/info/n22-cfcase-s