Quatro considerações importantes ao selecionar um eixo para usar com as buchas autolubrificantes iglidur® – igus Blog Brasil

Quatro considerações importantes ao selecionar um eixo para usar com as buchas autolubrificantes iglidur®

Rebeca Tarragô | 19th agosto 2022

Hoje vamos falar sobre a importância na especificação correta de materiais de eixo e buchas que funcionem bem juntos. Uma série de problemas pode surgir se o material do eixo incorreto for usado com uma bucha específica.

  1. Material de eixo:

    Muitos materiais de eixo diferentes estão disponíveis no mercado, atendendo a uma ampla variedade de aplicações e requisitos. Existem alguns fatores diferentes a serem considerados ao escolher um material de eixo específico a ser usado em combinação com uma bucha de plástico.

• Peso: as buchas de plástico são mais leves do que as de metal. Se você também está procurando um eixo leve, alumínio, fibra de carbono ou plástico podem ser as melhores opções. No entanto, esses materiais leves de eixo podem apresentar problemas para certos materiais de buchas, como bronze ou buchas enroladas em fibra que normalmente funcionam melhor em um eixo de aço endurecido. As buchas de plástico tendem a ser muito “amigáveis” ao eixo, portanto, há uma variedade de opções ao selecionar o material do eixo a ser usado com elas.

• Resistência à corrosão: Se o eixo for usado em um ambiente onde produtos químicos ou meios líquidos estão presentes, a resistência à corrosão do eixo deve ser levada em consideração. As buchas autolubrificantes iglidur® funcionam bem em eixos que são resistentes à corrosão, como eixos de alumínio anodizado rígido, eixos cromados ou eixos com vários tratamentos de superfície diferentes, como banho de sal e acabamentos de nitrato de gás.

• Força: O eixo em uma aplicação deve ser capaz de suportar os estressares da aplicação em questão. Para algumas aplicações de alta carga, certos eixos leves podem ser expostos à deflexão.

• Magnetismo: Muitos clientes igus®, especialmente aqueles na indústria de tecnologia médica, têm aplicações que requerem componentes não magnéticos. As buchas autolubrificantes iglidur® em si não são magnéticas, mas para se adequar a esses tipos de aplicações, geralmente é importante que o eixo também seja não magnético. As buchas iglidur® funcionam bem com materiais não magnéticos, incluindo eixos totalmente de plástico.

• Custo: o preço quase sempre é um fator na determinação do tipo de eixo que pode ser usado. Algumas aplicações requerem materiais mais caros, como eixos de aço inoxidável, eixos endurecidos ou eixos de fibra de carbono, enquanto outras aplicações podem tirar vantagem de uma opção mais barata.

2. Rugosidade:
A rugosidade de um determinado material de eixo é especialmente importante ao usar uma bucha de plástico autolubrificante.

Um eixo muito áspero age como uma lima e separa pequenas partículas da superfície da bucha durante o movimento. Um eixo muito liso pode causar altas taxas de desgaste, resultando em um aumento no atrito devido à adesão.

•De modo geral, uma bucha autolubrificante iglidur® deve ser usada em um eixo com rugosidade de 8-64 RMS. Para aplicações lineares, o melhor desempenho é visto com uma rugosidade do eixo de 8-16 RMS e 16-64 RMS para aplicações oscilantes ou rotativas. Isso pode variar dependendo do material específico da bucha ou eixo selecionado.

Alguns materiais de bucha requerem um eixo caro e polido. No entanto, um plástico composto que foi homogeneamente misturado reage melhor com um eixo mais áspero. Quando uma bucha autolubrificante iglidur® se move ao longo do eixo, uma certa aspereza permitirá que o lubrificante sólido na bucha preencha os vales do eixo e atue como uma superfície de deslizamento ideal (veja a imagem abaixo).

3. Dureza: A dureza de um determinado material do eixo deve ser considerada em uma aplicação de bucha, pelas seguintes razões:

• O eixo e a bucha devem ser capazes de suportar a carga de uma aplicação para funcionar corretamente e ter uma longa vida útil. A capacidade de carga e a vida útil dependem da dureza do eixo.
• Alguns materiais de buchas, como plásticos compostos, ocasionalmente contêm certas fibras que podem causar danos físicos a um eixo mais macio. Quando os eixos são macios, eles se tornam lisos durante a fase inicial. Os pontos abrasivos são então desgastados e a superfície é reconstruída. Alguns materiais do eixo, no entanto, podem fazer com que a resistência ao desgaste da bucha de plástico aumente. Portanto, é muito importante observar não apenas os materiais individuais do eixo e da bucha, mas como eles interagem. Recomendações de dureza para eixos a serem usados com buchas autolubrificantes iglidur® estão disponíveis dependendo dos detalhes da aplicação.

4. Combinação de eixo e bucha:

• As buchas autolubrificantes iglidur® funcionam bem com uma variedade de diferentes materiais de eixo. Isso permite um alto grau de liberdade de design, tornando possível selecionar vários materiais de eixo que atendem às suas necessidades.
• Se o eixo já foi selecionado quando você está escolhendo um material de bucha autolubrificante, os pontos mais importantes a serem levados em consideração são a carga da aplicação, velocidade, movimento, rugosidade do eixo e condições ambientais.
• A condutividade térmica da bucha e do eixo pode criar problemas se o valor PV do sistema ficar muito alto. A condutividade térmica de cada material no sistema ajudará a prever a vida útil que pode ser esperada da aplicação.

A igus® conduziu testes extensivos em combinações de buchas autolubrificantes e eixos sob condições reais, o que resultou no desenvolvimento de um banco de dados chamado Expert System 2.0. O Expert System inclui uma calculadora de vida útil, permitindo aos clientes inserir detalhes da aplicação e receber uma vida útil prevista da bucha. Se você tiver liberdade de design com o eixo, o Sistema Especialista também pode informar a porcentagem de aumento ou diminuição na vida útil com base nas alterações no material do eixo. Esta ferramenta está disponível para uso por qualquer pessoa e pode ser encontrada em: http://www.igus.com.br/iglidurConf/lglidur/Step1

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.