As 6 causas mais comuns de falhas em cabos
Rebeca Tarragô | 22nd julho 2022
As falhas de cabos elétricos podem resultar em desperdício de recursos, assim como em tempo e esforço aplicados na manutenção e substituição dos cabos com falha. Esse problema é uma das principais causas de tempo de inatividade, resultando em muitas vezes uma perda considerável de produção e, portanto, de receita. Para evitar esses problemas, é importante entendermos melhor os motivos típicos pelas quais essas falhas ocorrem.
Abaixo, compilamos os 6 tipos mais comuns de falha de cabos que os engenheiros devem estar atentos.
1) Perda de continuidade


Se o núcleo do cabo não puder absorver sua carga mecânica durante a flexão, a força é transferida para os condutores de cobre, o que faz com que eles se rompam sob o aumento da carga de tração. Alternativamente, se as vias isoladas forem torcidas com um comprimento de passo ou direção de passo incorretos, os condutores de cobre podem se partir e quebrar. Ambas as situações são exemplos de perda de continuidade.
2) Danos no isolamento

O dano de isolamento ocorre quando a integridade do isolamento das vias é comprometida ou é perfurada. Isso é causado pela fadiga do material devido à constante tensão de flexão, abrasão dentro da estrutura do cabo e/ou quebra da via condutora.
3) O efeito saca-rolhas
Essa falha é facilmente reconhecida pela deformação mecânica de todo o cabo. O efeito saca-rolhas ou “pigtail” ocorre quando as forças de torção são liberadas durante a operação devido à configuração incorreta do cabo, comprimento do passo e direção do passo. Cabos que são construídos em camadas em vez de agrupados são mais suscetíveis ao saca-rolhas.

4) Abrasão da capa externa

A abrasão do revestimento ocorre quando o revestimento externo de um cabo se desgasta até a camada subjacente de vias ou blindagem. Essa falha é especialmente comum ao usar cabos com revestimentos macios. No entanto, esse problema também pode ser causado por uma espessura de parede fina que pode se desenvolver durante o processo de extrusão da camisa.
5) Inchaço/rachadura da capa

O revestimento externo de um cabo incha quando exposto a óleos ou produtos químicos para os quais não foi projetado para resistir. A rachadura do revestimento ocorre quando o revestimento se rompe e se deteriora até a blindagem do cabo, normalmente como resultado de temperaturas excessivamente altas ou baixas.
6) Perdas de blindagem/problemas EMC
O aumento da interferência eletromagnética (EMI) ocorre quando a blindagem, projetada para proteger os sinais do cabo de campos eletromagnéticos, quebra e desenvolve abrasões devido à flexão contínua.
Compreender esses 6 tipos de falha de cabo é essencial para minimizar o tempo de inatividade inesperado da produção. Reconhecer esses problemas no início do processo de compra aumenta a probabilidade de você comprar o cabo ideal para sua aplicação automatizada. Isso garantirá que você obtenha a produção mais eficiente possível, o que economizará dinheiro e tempo a longo prazo.
Se quiser saber mais sobre os cabos flexíveis chainflex® fabricados pela igus®, visite nosso site aqui .
E lembrando que: