Soluções igus® para drones e equipamentos
Miriam Araldi | 17th setembro 2021

O drone é uma das tecnologias mais interessantes e inteligentes que tem chamado a atenção nos últimos anos. Equipamento de grande utilidade onde sua função é ser utilizado principalmente em ambientes de difícil acesso. Apenas com um controle via rádio, é possível manobrar sem necessidade de tocar nele. No geral, estes aparelhos são concebidos para realizar tarefas arriscadas ao ser humano ou ferramentas para trabalhos que ninguém quer realizar.
Já que se trata de um aparelho inovador e tecnológico, é importante enfatizar que o uso de peças de qualidade na fabricação do mesmo fazem toda diferença. Ele se tornou um aparelho de trabalho para muitas pessoas, qualquer defeito pode terminar com prejuízos para pessoa que está utilizando, por exemplo, a queda do aparelho em ambientes fora da rota.
Pensando nisso, a igus® fornece componentes em polímero de alta qualidade que não exigem paradas para manutenção e lubrificação. Soluções de baixo peso, especial para todas condições meteorológicas e vida útil longa estão entre os requisitos rigorosos dos componentes do drone.
As buchas e mancais da igus, tem sido implementadas nesse tipo de aplicação, pois são muito mais leves, não necessitam de lubrificação e são livres de manutenção. Elas podem facilmente ser utilizadas em diversas condições ambientais pois são extremamente resistentes.

Aplicações para centralização do Drone:
Com o uso das esteiras portas cabos, guias lineares, fuso de avanço dryspin e outros, é possível trabalhar tranquilamente e com segurança na base de pouso do drone.

Soluções para redução de custos e espaço de instalação. É possível adquirir o sistema completo ou componentes individuais.
Saiba mais em: https://www.igus.com.br/info/drones