Como guiar cabos de forma organizada e segura em painéis de operação: conheça o e-spool flex 2.0! – igus Blog Brasil

Como guiar cabos de forma organizada e segura em painéis de operação: conheça o e-spool flex 2.0!

Rebeca Tarragô | 16th março 2021

Com um enrolador de cabo desenvolvido recentemente para painéis de controle, os usuários de robôs evitam cabos emaranhados e riscos de tropeçar na produção automatizada. Uma vez que a nova solução não utiliza anéis deslizantes, os meios, os dados e a alimentação de energia e do botão de parada de emergência também podem ser integrados no sistema. 

Onde os robôs ou máquinas-ferramenta são utilizados para usinar grandes componentes, os sistemas são programados ou configurados por meio de painéis de operação móveis, porque o programador deve permanecer próximo à ferramenta (robô) e ter uma visão mais próxima do processo. 

Soluções convencionais de enroladores de cabos

As soluções comumente encontrada no mercado e chamadas de “última geração” para conectar a máquina e a painel de operação móvel são simples, mas não muito eficazes. O programador retira o painel de um suporte no alojamento de proteção ou na máquina e geralmente arrasta um cabo atrás, que simplesmente fica no chão e – dependendo do operador – permanece lá ou é apenas enrolado no suporte. 

Provavelmente, esta é a mais comum e – do ponto de vista da segurança ocupacional – a pior solução, pois o cabo representa perigo de tropeço ou pode ser danificado ao ser atropelado por veículos industriais. O primeiro está sendo aumentado cada vez com mais frequência pelas associações de seguros de responsabilidade civil dos empregadores; o segundo pode fechar toda a fábrica de acordo com o ditado “pequena causa – grande efeito”.

• Muitos robôs são equipados com painéis de programação/operação móveis.
• O operador controla o painel.
• Freqüentemente, não existe uma solução eficaz para orientação de cabos.

A alternativa: enrolador de cabo com anel deslizante

e-spool

As alternativas usuais são os enroladores de cabos, que usam anéis deslizantes para transmissão de energia e sinal em uma bobina giratória. Desta forma, o usuário resolve o problema de rebocar cabos que ficam livremente no chão. Mas esses enroladores de cabos geralmente estão disponíveis apenas como um pacote completo com um novo cabo, e a rápida transmissão de grandes quantidades de dados e mídia, como ar comprimido, é muito complicada com anéis deslizantes. Portanto, esta solução não é de forma ideal.

• Bobinas de cabo convencionais não são uma alternativa adequada

Terceira e nova opção: enrolador de cabo com guia em espiral em vez de anel deslizante

Esta situação inicial foi um incentivo suficiente para a igus® como especialista na orientação de cabos móveis para desenvolver uma solução nova e, do ponto de vista do usuário, satisfatória em todos os aspectos. Esta solução com a designação e-spool® flex 2.0 está agora pronta para produção de alto volume e – na primeira fase de expansão – disponível em estoque.

O e-spool® flex 2.0 é um enrolador de cabos que permite que os cabos sejam guiados do início ao fim sem anéis deslizantes ou outros elementos de conexão. Isso é possível por meio de uma guia em espiral que enrola o cabo de maneira controlada quando é enrolado.

• Solução de enrolador de cabo recentemente desenvolvida 
• Guia espiral em vez de anel deslizante

Este novo tipo de enrolador de cabo pode transportar todos os cabos e mangueiras para transmissão de energia, sinais, dados, líquidos, ar comprimido e vácuo sem interrupção. Assim, podem ser usados cabos totalmente montados, que podem ser inseridos no enrolador em algumas etapas bem fáceis e simples. O usuário simplesmente insere o cabo na guia espiral e prende o cabo no alojamento externo do e-spool® flex 2.0.

tensão de tração constante é garantida, e a função de travamento do e-spool® flex 2.0 permite uma operação confortável do painel. E a questão muito discutida na prática sobre se o botão de parada de emergência instalado nos painéis de operação pode ser alimentado com energia e sinais via anéis deslizantes que estão sujeitos a desgaste, também foi resolvida com o uso do enrolador de anel deslizante.
Com esta especificação, o e-spool® flex 2.0 também é adequado para adaptar cabos existentes – e para guiar cabos de ônibus e mangueiras para ar comprimido, vácuo e líquidos. Todo o sistema está alojado em um espaço de instalação compacto e pode ser instalado diretamente no gabinete da máquina ou cerca de segurança.

• A guia em espiral garante um enrolamento limpo do cabo
• Orientação ininterrupta de cabos de alimentação, sinal e mídia
• Tipo compacto como pré-requisito para aplicação universal

Saiba mais sobre esse produto! Acesse: https://www.igus.com.br/info/e-spool-flex

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.