Muito além do preço. Por que o menor custo nem sempre é a melhor escolha para esteiras porta cabos – igus Blog Brasil

Muito além do preço. Por que o menor custo nem sempre é a melhor escolha para esteiras porta cabos

Gabriel Volpato | 31st julho 2026

Descubra por que avaliar apenas o preço de uma esteira porta cabos pode aumentar custos com manutenção, paradas e substituições. Conheça os fatores que realmente importam!

Muito além do preço: o verdadeiro custo de uma esteira porta cabos

Quando uma empresa compra uma esteira porta cabos, o preço costuma ser o primeiro critério analisado.

Mas, na prática, o valor do componente representa apenas uma pequena parte do investimento total. O verdadeiro custo aparece durante anos de operação, quando fatores como disponibilidade da máquina, vida útil dos cabos, necessidade de manutenção e tempo de parada passam a impactar diretamente a produtividade da fábrica.

Por isso, empresas que analisam apenas o menor preço frequentemente acabam pagando muito mais ao longo do tempo.

O custo invisível de uma esteira inadequada

Uma esteira porta cabos mal especificada pode provocar uma série de consequências operacionais.

Entre elas:

  • desgaste prematuro dos cabos
  • rompimento de mangueiras hidráulicas
  • paradas não planejadas
  • aumento das intervenções de manutenção
  • redução da vida útil do sistema
  • maior risco de falhas em aplicações críticas

Em muitos casos, o valor dessas ocorrências supera diversas vezes o investimento inicial no componente.

Mas afinal, o que realmente deve ser avaliado?

Mais importante do que perguntar “quanto custa a esteira?” é responder: Quanto custa uma parada da minha máquina?

Na escolha de uma esteira porta cabos, alguns fatores fazem diferença no custo total de propriedade:

Vida útil previsível
Sistemas testados em laboratório permitem estimar a vida útil da esteira antes mesmo da instalação, reduzindo riscos e facilitando o planejamento de manutenção.

Proteção dos cabos
Uma boa esteira não apenas organiza os cabos. Ela controla o raio de curvatura, evita torções, reduz atrito interno e aumenta significativamente a vida útil de cabos elétricos, mangueiras pneumáticas e hidráulicas.

Facilidade de manutenção
Projetos que permitem substituição rápida de componentes reduzem o tempo de máquina parada. Em aplicações industriais, minutos podem representar milhares de reais em perdas de produção.

Engenharia de aplicação
Cada aplicação possui requisitos diferentes que influenciam diretamente no desempenho do sistema. Uma esteira corretamente dimensionada evita tanto o superdimensionamento quanto falhas por especificação inadequada.

Confiabilidade
Em operações contínuas, confiabilidade significa previsibilidade. Quanto menor a quantidade de intervenções inesperadas, maior a disponibilidade da máquina.

Imagine duas esteiras: Uma custa menos. Outra possui maior vida útil, melhor proteção aos cabos e reduz intervenções de manutenção.

Mesmo que o investimento inicial seja maior, a segunda opção pode gerar economia durante anos de operação por reduzir:

  • trocas de cabos
  • horas de manutenção
  • estoque de reposição
  • paradas de produção
  • custos de mão de obra

É exatamente esse conceito que define o Custo Total de Propriedade (TCO).

Como a engenharia influencia o custo final?

Na igus, a seleção de uma esteira porta cabos e-chain considera muito mais do que suas dimensões.

São avaliados diversos parâmetros da aplicação para desenvolver um sistema capaz de entregar o melhor desempenho durante toda sua vida útil.

Além do dimensionamento correto, a empresa conta com:

O objetivo não é simplesmente fornecer uma esteira, mas entregar uma solução que reduza riscos operacionais e aumente a disponibilidade da máquina.

Caso de sucesso: menos paradas em uma linha de lingotamento contínuo de aço

Em uma usina siderúrgica, um carro transportador de panelas movimentava recipientes com aço líquido a mais de 1.500 °C e cargas de até 30 toneladas. O sistema operava em um ambiente extremamente severo, com poeira metálica, umidade e altas temperaturas, condições que comprometiam o desempenho da antiga esteira metálica.

Os principais problemas eram:

  • travamento das articulações devido ao acúmulo de poeira metálica e umidade;
  • desgaste frequente de cabos elétricos e mangueiras hidráulicas por atrito com superfícies internas metálicas;
  • danos mecânicos constantes que exigiam reparos demorados;
  • alto tempo de manutenção para substituir elos danificados.

A modernização substituiu a esteira metálica por um sistema de esteiras de polímero da igus, acompanhado de cabos chainflex, mangueiras protegidas e um sistema readychain completo.

Os resultados incluíram:

  • redução significativa das paradas da linha;
  • maior proteção para cabos elétricos e hidráulicos;
  • manutenção muito mais rápida, com substituição simplificada de componentes;
  • operação mais suave em um percurso deslizante de 38 metros;
  • maior confiabilidade para um processo em que qualquer parada pode gerar enormes perdas financeiras devido à solidificação do aço durante o lingotamento contínuo.

Nesse caso, a decisão não foi baseada apenas no preço da esteira, mas no impacto que sua confiabilidade teria sobre toda a operação. O resultado foi uma redução das falhas e maior continuidade produtiva em uma aplicação crítica da indústria siderúrgica.

Evite paradas … Comece pela sua esteira porta cabos!

Sua esteira porta cabos está realmente adequada para a sua aplicação?
Agende uma análise gratuita agora: https://www.igus.com.br/servicos/contato/solicitacao-analise-esteira

FAQ – Perguntas frequentes sobre esteiras porta cabos

O que é TCO em esteiras porta cabos?

TCO (Total Cost of Ownership) é o custo total de propriedade. Além do preço de compra, considera despesas com manutenção, substituições, disponibilidade da máquina e vida útil do sistema.


Como aumentar a vida útil de uma esteira porta cabos?

A vida útil depende principalmente do dimensionamento correto da aplicação, da qualidade dos materiais, do raio de curvatura adequado, da distribuição dos cabos e da utilização dentro dos limites de velocidade, aceleração e curso previstos.


Como saber se minha esteira porta cabos está corretamente dimensionada?

É necessário analisar fatores como comprimento do percurso, velocidade, aceleração, peso dos cabos, ambiente de operação, temperatura e agentes externos. Uma avaliação técnica permite identificar se o sistema é adequado para a aplicação.


Uma esteira porta cabos influencia a vida útil dos cabos?

Sim. Uma esteira corretamente especificada protege os cabos contra torções, abrasão e esforços mecânicos, aumentando significativamente sua vida útil.


Qual a diferença entre uma esteira metálica e uma esteira em polímero?

Depende da aplicação. Em muitos ambientes industriais, esteiras em polímero oferecem vantagens como menor peso, resistência à corrosão, menor atrito, manutenção simplificada e maior proteção aos cabos.


Como reduzir paradas causadas por falhas em esteiras porta cabos?

A combinação entre projeto adequado, dimensionamento correto, componentes testados e manutenção preventiva reduz significativamente o risco de falhas inesperadas.


Quando devo substituir uma esteira porta cabos?

A substituição deve ser considerada quando há desgaste estrutural, danos frequentes, aumento das intervenções de manutenção ou quando o sistema deixa de atender às exigências da aplicação. Ferramentas de cálculo de vida útil também ajudam a prever esse momento.

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.