igus:bike no Brasil: engenharia, energia solar e florestas de araucárias – igus Blog Brasil

igus:bike no Brasil: engenharia, energia solar e florestas de araucárias

Rebeca Tarragô | 23rd março 2026

Algumas etapas da jornada da igus:bike são marcadas pelas paisagens. Outras pelas parcerias.

O Stage 7 do igus:bike World Tour no Brasil reuniu os dois durante uma visita especial à Brafer Construções Metálicas, um parceiro de longa data que atua em grandes projetos de energia e infraestrutura.

Uma recepção calorosa na Brafer

Fomos recebidos por Pasquale S. Garofani Tsingos, que recebeu o time com grande entusiasmo.

O que tornou o momento ainda mais especial é que Pasquale também é entusiasta do ciclismo. Assim, a conversa começou naturalmente falando sobre bicicletas, movimento e a ideia por trás do igus:bike World Tour.

A partir daí, a conversa rapidamente evoluiu para algo que as duas empresas têm em comum: o compromisso com soluções de engenharia que apoiam a transição energética.

Durante a entrevista, Pasquale explicou algumas das iniciativas de sustentabilidade que a Brafer vem desenvolvendo, especialmente em projetos relacionados à energia renovável e à infraestrutura solar.

Foi um ótimo exemplo de como empresas de engenharia, mesmo atuando em setores diferentes, estão caminhando na mesma direção — construindo soluções para um futuro mais sustentável.

Pedalando em direção à energia solar

Depois da visita, algo inesperado aconteceu.

Em vez de apenas nos indicar o caminho para o próximo destino, Pasquale sugeriu a melhor forma possível de chegar até lá: pedalando.

Ele se juntou ao trajeto e guiou a igus:bike por uma ciclovia recém-construída que atravessa belas florestas de araucárias, uma paisagem característica do sul do Brasil.

O caminho leva até a UFV Campina das Pedras, uma usina fotovoltaica localizada nas proximidades.

Foi um daqueles momentos em que todos os temas do tour se conectam perfeitamente: movimento, natureza, engenharia e energia renovável.

Trackers solares e tecnologia de moviment

Na usina solar, a conexão entre igus e Brafer se torna muito clara.

A Brafer desenvolve estruturas de trackers solares, que permitem que os painéis fotovoltaicos acompanhem a posição do sol ao longo do dia, aumentando a eficiência da geração de energia.

Dentro desses sistemas, os componentes de movimentação desempenham um papel fundamental.

Entre eles estão os mancais solares igubal® ESQM da igus, utilizados nas estruturas dos trackers para suportar o movimento dos módulos solares.

Esses mancais são feitos de polímeros de alto desempenho, resistentes à radiação UV e desenvolvidos especificamente para aplicações solares. Como operam sem lubrificação, eliminam a necessidade de graxa ou óleo — uma grande vantagem em grandes parques solares ao ar livre.

Isso significa:

• nenhuma necessidade de manutenção

• ausência de lubrificação

• nenhum risco de contaminação do solo ou do ambiente

• alta confiabilidade em condições externas exigentes

Os mancais também permitem compensação angular e suportam altas cargas, mantendo ao mesmo tempo baixo peso e resistência à corrosão — características essenciais para sistemas de trackers solares que operam ao ar livre por décadas.

De fato, os mancais solares da igus já são utilizados com sucesso em parques solares em todo o mundo há mais de 15 anos, ajudando operadores a reduzir custos de manutenção e melhorar a confiabilidade dos sistemas no longo prazo.

Ver esses componentes aplicados em projetos reais ao lado das estruturas desenvolvidas pela Brafer foi um lembrete poderoso de como a colaboração entre empresas de engenharia impulsiona a inovação em energia renovável.

Paisagens de araucárias e um final perfeito

Antes de deixar o local, o time aproveitou para registrar as imagens finais do dia — a igus:bike chegando à usina solar cercada pelas icônicas Araucaria angustifolia, árvores que marcam a paisagem da região.

Foi uma cena tranquila e simbólica.

Uma bicicleta feita com motion plastics. Painéis solares acompanhando o movimento do sol. Empresas de engenharia trabalhando juntas por uma energia mais limpa.

Às vezes, uma etapa da jornada simplesmente conecta todos os pontos.

Movimento que impulsiona o futuro

O Stage 7 mostrou mais uma vez que o igus:bike World Tour não é apenas sobre ciclismo ou tecnologia.

É sobre parcerias, ideias compartilhadas e as muitas formas que a inovação pode assumir.

Das estruturas metálicas às motion plastics, dos trackers solares às ciclovias em meio à floresta, cada parte dessa jornada contribui para a mesma direção: construir um futuro mais sustentável.

E assim a igus:bike continua seu caminho — uma parceria, uma paisagem e uma inovação de cada vez.

Agradecemos à Brafer por toda a parceria e pela recepção calorosa durante o Tour!

🌎 Mais do que quilômetros

Das estruturas de aço aos campos de energia solar.
Das trocas técnicas aos caminhos entre araucárias.
Da engenharia aplicada à natureza ao redor.

A igus:bike não está apenas em movimento.
Está aproximando realidades.

Inovação e energia.
Parcerias e propósito.
Tecnologia e impacto.

E em cada conexão, o futuro ganha direção.

Seguimos em frente — movidos por ideias.

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.