igus:bike no Brasil: Seguimos pedalando pelo Paraná
Mahyara Santos | 18th março 2026

No Paraná, a igus:bike seguiu transformando quilômetros em histórias.
Entre cidades, empresas e paisagens, o tour foi ganhando ritmo, revelando na prática como engenharia, cultura e indústria se encontram ao longo do caminho.
E, a cada parada, a jornada no estado se consolidava como um dos capítulos mais completos do trecho brasileiro.
Stage 4: Onde natureza e engenharia se encontram – inovação com a Evolabs
Na quarta etapa da igus:bike World Tour no Brasil, Curitiba revelou dois lados complementares da jornada: cultura e engenharia.
O dia começou no Bosque do Alemão, um espaço que reflete a identidade da cidade e seu equilíbrio entre tradição e evolução. Entre trilhas, referências culturais e paisagens naturais, fica evidente que inovação não substitui o passado — ela se constrói a partir dele.

Na sequência, o tour seguiu para a Evolabs, onde a engenharia acontece na prática. Recebida pelo CEO Gabriel Beraldo, a equipe participou de uma troca técnica sobre aplicações, materiais e soluções de movimento utilizadas no desenvolvimento de equipamentos industriais.
A empresa se destaca pela integração de tecnologias como guias lineares, sistemas de fuso, cabos e manufatura aditiva, combinando leveza, precisão e flexibilidade em seus projetos. Como resumido durante a visita, desempenho e adaptabilidade precisam caminhar juntos.
Mais do que uma visita técnica, o encontro reforçou um dos pontos centrais do tour: quando há alinhamento técnico, confiança e troca de conhecimento, novas oportunidades surgem naturalmente — inclusive em forma de novos negócios.

Mesmo em contextos diferentes, como um parque cultural e uma empresa de engenharia, existe um ponto em comum: ideias bem desenvolvidas têm impacto real.
Stage 5: Engenharia, caminhos de serra e tradições do Brasil
Entre uma parada industrial e as curvas da serra, este trecho da jornada mostra como engenharia, paisagens e cultura se encontram no caminho.
O dia começou com uma breve parada na Volkswagen do Brasil, reforçando a conexão entre duas empresas com raízes alemãs e forte atuação em engenharia. Mesmo rápida, a visita simbolizou essa base comum de inovação.

Na sequência, o tour seguiu pela Serra da Graciosa, uma das estradas mais icônicas do sul do país. Cercada pela Mata Atlântica, a rota combina trechos históricos, mirantes e paisagens marcantes ao longo do caminho.
Durante o percurso, a igus:bike voltou a chamar atenção de visitantes, gerando conversas espontâneas e até uma pequena demonstração improvisada — um exemplo de como a curiosidade pela engenharia aproxima pessoas.
A jornada seguiu com uma parada típica brasileira: pastel com caldo de cana, reforçando o lado cultural da experiência. O destino final foi Morretes, cidade histórica conhecida pela arquitetura colonial e pelo tradicional barreado, onde a equipe encerrou o dia.




O Stage 5 mostrou, mais uma vez, que o tour vai além da engenharia — conectando tecnologia, paisagens e tradições ao longo do caminho.
Stage 6: Jardins, pedaladas e sabores italianos
Entre cartões-postais urbanos e tradições culturais, este trecho revela um lado mais leve e cotidiano de Curitiba.
Após vários dias na estrada, o Stage 6 trouxe um ritmo diferente para a jornada da igus:bike no Brasil — explorando uma Curitiba conhecida não só pela indústria, mas também pelo planejamento urbano, áreas verdes e cultura.
O dia começou nos arredores de um dos pontos mais icônicos da cidade: o Jardim Botânico de Curitiba. Inspirado em jardins europeus, o espaço é famoso por sua estufa de vidro e paisagismo marcante. Sem acesso para bikes no interior, o trajeto seguiu para o Velódromo de Curitiba, logo ao lado.
Foi ali que a igus:bike ganhou pista. O contraste chamou atenção: uma estrutura dedicada ao ciclismo cercada por um dos principais cartões-postais da cidade. Entre voltas no velódromo e imagens aéreas, o momento trouxe uma pausa simbólica — um espaço feito exclusivamente para o movimento, essência de toda a jornada.




Mais tarde, o percurso seguiu para Santa Felicidade, bairro tradicional fundado por imigrantes italianos no século XIX. Conhecido pela gastronomia, vinhos e atmosfera acolhedora, o local revelou outra face de Curitiba, marcada por cultura, história e vida local.




O Stage 6 mostrou um novo olhar sobre a cidade. Depois de indústrias, serras e estradas, o foco esteve no cotidiano urbano, nas áreas verdes e nas tradições culturais que fazem de Curitiba uma das cidades mais equilibradas do país.
🌎 Mais do que quilômetros
De Curitiba às curvas da Serra da Graciosa.
Dos laboratórios às estradas rurais.
Dos parques urbanos às tradições de Santa Felicidade.
A igus:bike não está apenas seguindo uma rota.
Está construindo conexões.
Engenharia e cotidiano.
Inovação e cultura.
Indústria e experiência real.
E cada etapa revela um novo lado do Brasil.
Seguimos pedalando — juntos.