Confiabilidade começa no detalhe do projeto
Miriam Araldi | 16th março 2026

Quando uma falha acontece em um equipamento industrial, a atenção normalmente se volta para a operação ou para a manutenção. ⚠️🏭
Mas, do ponto de vista, muitas falhas não começam na fábrica do cliente. Elas começam muito antes — na fase de projeto da máquina.
Estudos de engenharia de confiabilidade indicam que até 70% a 80% do custo total de um equipamento ao longo do seu ciclo de vida é determinado ainda na etapa de projeto. Isso inclui decisões sobre arquitetura do sistema, escolha de componentes, materiais e dimensionamento.
Em outras palavras, quando a máquina entra em operação, grande parte da sua confiabilidade já foi definida.
A escolha de componentes tem impacto direto na disponibilidade
Equipamentos industriais modernos dependem de uma grande quantidade de componentes responsáveis por garantir movimento, alimentação elétrica, guiamento e transmissão de forças.
Muitas vezes são elementos discretos dentro de um projeto maior, mas que trabalham continuamente em condições exigentes:
- cabos submetidos a milhares ou milhões de ciclos de movimento
- sistemas de guiamento (esteiras) operando em ambientes com poeira ou partículas
- Buchas e guias submetidas a cargas dinâmicas e repetitivas
Segundo estudos de confiabilidade industrial, paradas não planejadas podem reduzir a produtividade de plantas industriais em até 5% a 20% ao ano, dependendo do tipo de processo.
O ambiente de operação nem sempre é o mesmo do projeto
Outro desafio comum no desenvolvimento de máquinas é que o ambiente de operação final pode ser muito diferente das condições consideradas inicialmente.

Máquinas instaladas em linhas industriais frequentemente operam em ambientes com:
- 💧umidade
- 🌡️variações térmicas
- 🌫️poeira e partículas abrasivas
- 🛢️presença de óleos ou produtos químicos
- 🔁ciclos de operação intensivos e contínuos
Esses fatores aceleram processos de desgaste e exigem que o projeto considere materiais e soluções adequados para esse tipo de ambiente.
Componentes que funcionam bem em condições controladas podem apresentar vida útil significativamente menor quando expostos a esses cenários.
Dimensionamento correto evita problemas futuros
O dimensionamento também é um ponto crítico na confiabilidade de um projeto.

Componentes subdimensionados tendem a apresentar falhas prematuras. Por outro lado, o superdimensionamento excessivo pode trazer outros impactos, como aumento de custo, maior peso estrutural e consumo energético desnecessário.
Projetos bem-sucedidos normalmente encontram um equilíbrio entre robustez, eficiência e vida útil, considerando sempre as condições reais de operação da máquina. ⚙️📊🏭
Os detalhes invisíveis que definem a confiabilidade de uma máquina
À medida que as máquinas se tornam mais automatizadas e as operações industriais mais exigentes, a confiabilidade deixou de ser apenas uma questão de manutenção.
Ela passou a ser uma variável estratégica no desenvolvimento de equipamentos.
Projetos que consideram desde o início fatores como ciclos de movimento, desgaste de materiais e condições reais de operação tendem a oferecer não apenas melhor desempenho, mas também maior previsibilidade ao longo da vida útil. 🔄
Na igus, trabalhamos diariamente com fabricantes de máquinas e engenheiros justamente nesse ponto: transformar dados de aplicação, testes de desgaste e experiência em movimento em soluções que contribuam para projetos mais confiáveis.
Além disso, disponibilizamos diversas ferramentas online que ajudam os engenheiros já na fase de projeto — como calculadores de vida útil, configuradores de produtos e simuladores de aplicação. Essas plataformas permitem avaliar rapidamente fatores como desgaste, cargas, ciclos de movimento e condições de operação, ajudando a tomar decisões de engenharia mais seguras e baseadas em dados. 🔧📊
Acesse: ferramentas online



Porque, no fim, máquinas confiáveis começam com decisões de engenharia bem fundamentadas.
Se quiser conhecer melhor as soluções igus para aumentar a confiabilidade em projetos de máquinas, convidamos você a visitar nosso site e explorar nossos materiais técnicos e aplicações. 🌐🏭
📌 Acesse: Aprimorar a tecnologia com plásticos para movimentação
E, se fizer sentido para a sua operação, também podemos agendar uma visita técnica gratuita com nossos especialistas para avaliar aplicações e discutir possíveis melhorias diretamente na sua unidade. 🏭🔧
📌 Agende agora mesmo: Solicite uma visita técnica