Como evitar torque excessivo e desalinhamento em guias lineares
Miriam Araldi | 23rd outubro 2025

Em sistemas lineares, precisão e estabilidade são fatores fundamentais para garantir o bom desempenho e a vida útil dos componentes. No entanto, dois problemas comuns: torque excessivo e desalinhamento, ambos podem comprometer o funcionamento do equipamento, causar desgaste prematuro e aumentar o esforço de acionamento.
A boa notícia é que nos dois casos podem ser facilmente evitados com o projeto e a montagem correta das nossas guias lineares.
O que causa o torque excessivo?
O torque ocorre quando há um momento de força atuando sobre o carro da guia linear, ou seja, quando o ponto de aplicação da carga está distante do centro de apoio.
Isso acontece, por exemplo, quando um atuador empurra o carro lateralmente ou quando o peso da carga é aplicado fora do eixo central da guia.
Quando o torque excede a capacidade do sistema, o resultado pode ser:
- Travamentos ou movimento irregular;
- Desgaste desigual nas buchas;
- Vibração e ruído durante o deslocamento;
- Aumento da força de acionamento.
Em sistemas lineares de um trilho só, o torque pode gerar vibrações, travamentos ou desgaste irregular. Por isso, é importante:
- Distribuir a carga de forma equilibrada sobre o carro ou usar duas guias paralelas para aumentar a estabilidade;
- Escolher o tamanho de carro adequado à aplicação, levando em conta o momento de torção indicado nas tabelas técnicas da igus;
- Evitar pontos de fixação muito distantes entre o atuador e o carro, o que cria alavancas indesejadas.
Como o desalinhamento afeta o sistema
O desalinhamento é outro vilão da movimentação linear.
Quando os trilhos não estão perfeitamente paralelos ou a superfície de montagem não é plana, o sistema sofre tensões internas.
Essas tensões aumentam o atrito e reduzem drasticamente a vida útil das buchas e do trilho.
Sendo assim, nossas guias possuem grande vantagem nesse aspecto:
Nossos componentes de polímero com baixo atrito permitem uma montagem com certa tolerância, absorvendo pequenos desalinhamentos sem danificar o sistema.
Ainda assim, algumas boas práticas ajudam a garantir o melhor desempenho
- Use buchas com folga ajustável quando houver necessidade de compensar tolerâncias maiores.
- Evite forçar o carro durante a montagem — ele deve se mover livremente em todo o curso;
- Use buchas com folga ajustável quando houver necessidade de compensar tolerâncias maiores.
Combine leveza e precisão

Vale lembrar que as nossas soluções não utilizam lubrificantes e são feitos com polímeros de alto desempenho. Isso significa movimento suave, resistente à sujeira e livre de manutenção, mesmo em ambientes agressivos.
Ao escolher o modelo correto e seguir boas práticas de montagem, é possível eliminar problemas de torque e desalinhamento, garantindo uma movimentação linear precisa, durável e confiável, com todos os benefícios dos polímeros igus.

Quais são as suas vantagens com os sistemas lineares drylin?

Teste antes de investir
Acreditamos que a melhor forma de comprovar o desempenho dos nossos produtos é testando em sua própria aplicação. Por isso, oferecemos amostras gratuitas de guias lineares drylin® e outros componentes, para que você possa avaliar o movimento, o atrito e a estabilidade diretamente nas suas condições de operação. Fale com nossos especialistas e solicite sua amostra.

📍Acesse e saiba mais: https://www.igus.com.br/tecnologia-linear