Por que trocar as guias lineares metálicas de esferas recirculantes por guias deslizantes drylin® T? – igus Blog Brasil

Por que trocar as guias lineares metálicas de esferas recirculantes por guias deslizantes drylin® T?

Gabriel Volpato | 14th novembro 2025

Um comparativo direto entre manutenção, desempenho e custo!

Na indústria, é comum adotar guias lineares com esferas recirculantes para garantir movimentações precisas. No entanto, esses sistemas metálicos exigem lubrificação constante, geram ruído e sofrem com desgaste e corrosão em ambientes agressivos. Com o tempo, tornam-se fontes de paradas não planejadas e manutenção recorrente.

A boa notícia é que existe uma alternativa direta, compatível com os mesmos pontos de fixação: as guias lineares drylin T da igus!

Deslizar em vez de rolar: o novo padrão em movimento linear

A tecnologia drylin T foi desenvolvida para substituir guias metálicas convencionais sem alterar o projeto original!

A principal diferença entre as guias tradicionais e as guias drylin T está no princípio de funcionamento:

Guias metálicas: utilizam esferas recirculantes que precisam de lubrificação constante para reduzir atrito.

Guias drylin T: deslizam sobre elementos de polímeros de alto desempenho, otimizados tribologicamente – ou seja, projetados para ter baixo atrito e alta durabilidade sem graxa.

Resultado: operação silenciosa, limpa e livre de manutenção, mesmo em ambientes com poeira, umidade, resíduos metálicos ou contato com agentes químicos.

Comparativo prático: Guias de esferas vs. Guias drylin T

Guias de esferasGuias drylin T
Lubrificação constanteLivre de lubrificação
Pode exigir adaptaçõesTroca 1:1 sem ajuste
Manutenção recorrenteZero manutenção
Alta sensibilidadeResistente à sujeira
Ruído constanteBaixo ruído
Baixa vida útilLonga vida útil

Compatibilidade direta com os principais fabricantes

As guias drylin T possuem as mesmas dimensões e padrões de furação de diversos modelos do mercado:

INA: KUVE-B • KWVE-B • KWE-B • KWSE/KUSE
Bosch Rexroth: FNS • FLS • SNS • SLSS • NH • SLH • FNN • SNN
THK: SHS-C/LC • HSR-A/LA • HSR-B/LB/BM
Hiwin: HGW-CC • QHW-CC • RGW-CC • RGW-HC
Rollon: MRS • MRS-L
IKO: MRS • MRS-L
Rodriguez: BRH-A • BRH-AL • MSR-E • MSR-LE
Romani: HRC-FN

As guias lineares drylin T representam a evolução natural das guias metálicas tradicionais. Elas oferecem a mesma precisão e robustez, mas com operação limpa, silenciosa e livre de manutenção. Uma troca simples, que reduz custos e aumenta a confiabilidade da máquina!

👉 Faça o teste você também:

Descubra como as guias drylin T podem substituir sua guia metálica sem alterar o projeto! Acesse o configurador online da igus ou fale com um especialista para encontrar a versão ideal para sua aplicação:

https://www.igus.com.br/tecnologia-linear/drylin-t-rail-guides/guias-lineares-drylin-t

Perguntas frequentes (FAQ)

1. Posso substituir minha guia linear metálica por uma drylin T sem alterar o projeto?
Sim. As guias drylin T têm dimensões e furos idênticos aos principais padrões do mercado, permitindo troca direta 1:1.

2. As guias drylin suportam ambientes com pó ou partículas metálicas?
Sim. Elas funcionam sem esferas, o que evita travamentos causados por sujeira. O polímero especial repele partículas e mantém o movimento suave.

3. Qual é a durabilidade média de uma guia drylin T?
Depende da carga e velocidade, mas em média supera 5 a 10 vezes a vida útil de guias metálicas lubrificadas em aplicações com contaminação.

4. Elas podem ser usadas em ambientes úmidos ou próximos ao mar?
Sim. Por serem livres de metais expostos, não sofrem corrosão – ideal para uso marítimo, alimentar e farmacêutico.

5. É possível calcular a vida útil antes da compra?
Sim. O configurador online da igus permite estimar a vida útil com base nas condições reais de aplicação.
👉 Acesse o configurador de guias lineares

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.