Como funciona o efeito autolubrificante nas buchas igus®? – igus Blog Brasil

Como funciona o efeito autolubrificante nas buchas igus®?

Rebeca Tarragô | 28th novembro 2025

Bucha autolubrificante que não necessita de graxa

Você já imaginou uma máquina funcionando sem precisar de graxa, óleo ou manutenção constante? Essa é a proposta dos produtos autolubrificantes da igus®, desenvolvidos para eliminar totalmente a necessidade de lubrificação externa… reduzindo custos, tempo de manutenção, paradas de máquina e impacto ambiental.

Há mais de 60 anos, a igus® tem como propósito criar soluções livres de lubrificação. Mas afinal, como funciona o efeito autolubrificante presente nas buchas, mancais e componentes fabricados com os polímeros de alto desempenho iglidur®?

O efeito autolubrificante nas buchas igus® funciona porque o material iglidur® contém milhões de partículas de lubrificantes sólidos distribuídas em toda a sua estrutura. Durante o movimento, esses lubrificantes são liberados gradualmente na superfície, reduzindo o atrito sem a necessidade de graxa ou óleo. Assim, a bucha se lubrifica sozinha ao longo de toda a sua vida útil.

Mágico, não é?

O que são buchas autolubrificantes?

As buchas autolubrificantes, também conhecidas como buchas de manutenção zero, são projetadas para operar sem o uso de graxa ou óleo.
Diferente dos mancais convencionais, que exigem lubrificação periódica para reduzir o atrito, as buchas iglidur® possuem lubrificantes sólidos incorporados diretamente em sua estrutura, garantindo um deslizamento suave e contínuo ao longo de toda a vida útil do componente.

A tecnologia por trás do iglidur®

Os materiais iglidur® são polímeros de engenharia desenvolvidos pela igus® para aplicações em movimento contínuo.
Cada material é composto por três elementos fundamentais:

  1. Polímeros de base: responsáveis pela resistência ao desgaste e estabilidade mecânica.
  2. Fibras e cargas: reforçam o material, permitindo que ele suporte altas cargas e pressões de contato.
  3. Lubrificantes sólidos: distribuídos uniformemente por toda a matriz do material, eles reduzem o atrito e permitem o deslizamento suave, mesmo sem graxa ou óleo.
Diagrama do material iglidur mostrando polímero base, fibras e lubrificantes sólidos

Essa combinação torna as buchas iglidur®, buchas sem necessidade de graxa, extremamente resistentes ao desgaste, confiáveis e ideais para ambientes onde a manutenção é difícil, cara ou indesejável.

Como o efeito autolubrificante funciona?

Microestrutura das buchas autolubrificantes igus em corte ampliado

O segredo está na microestrutura do material.
Os lubrificantes sólidos ficam armazenados em milhões de pequenas câmaras microscópicas dentro da bucha. Durante o movimento, pequenas quantidades desses lubrificantes são liberadas gradualmente na superfície de contato, reduzindo o atrito entre o eixo e a bucha.

Esse processo ocorre de forma controlada e contínua, criando uma película de lubrificação seca que mantém o funcionamento estável e silencioso, mesmo sob cargas elevadas ou em ambientes contaminados por poeira e partículas.
Como o lubrificante está incorporado ao próprio material, ele não se perde nem pode ser “espremido” para fora, garantindo desempenho consistente ao longo do tempo.

Em resumo, as buchas autolubrificantes iglidur® se destacam por:

Vantagens das buchas autolubrificantes igus®

  • Zero manutenção: não há necessidade de reaplicar lubrificantes, eliminando paradas e custos de manutenção.
  • Maior durabilidade: o desgaste é reduzido, prolongando a vida útil da aplicação.
  • Economia e eficiência: menor atrito significa menor consumo de energia e operação mais suave.
  • Sustentabilidade: sem óleos ou graxas, não há risco de contaminação ambiental.
  • Operação limpa e silenciosa: ideais para ambientes sensíveis, como indústrias alimentícias, médicas ou eletrônicas.

Onde as buchas autolubrificantes são utilizadas?

As soluções iglidur® estão presentes em praticamente todos os setores da indústria moderna:

  • Automotivo: em sistemas de direção, assentos e suspensão, onde peso e ruído são críticos.
  • Industrial e robótica: em equipamentos de movimentação contínua, como transportadores, braços robóticos e máquinas CNC.
  • Aeroespacial: em mecanismos que precisam funcionar sem manutenção, mesmo sob condições extremas.
  • Médico: em equipamentos que exigem operação limpa e precisa, como robôs cirúrgicos e próteses.

O futuro é livre de lubrificação

A igus® investe continuamente em pesquisa e desenvolvimento de novos materiais iglidur®, ampliando os limites da tecnologia autolubrificante.
Todos os materiais são testados no laboratório da igus® sob condições reais de aplicação, e os resultados alimentam ferramentas online que permitem prever com precisão a vida útil de cada componente antes mesmo da instalação.

👉 Experimente a ferramenta online de previsão de vida útil das buchas iglidur® e descubra qual material é o mais adequado para sua aplicação:
www.igus.com.br/iglidur-life-calculator

Conclusão

As buchas autolubrificantes da igus® são a prova de que inovação e sustentabilidade podem andar juntas. Elas eliminam a necessidade de lubrificação, reduzem custos operacionais e ainda contribuem para um ambiente mais limpo e seguro.
Da indústria automotiva à robótica, o efeito autolubrificante é o que mantém o mundo em movimento, de forma silenciosa, eficiente e livre de manutenção.,

Quer saber qual bucha autolubrificante é ideal para sua aplicação?
Acesse nossa página de seleção técnica e veja como a tecnologia iglidur® pode eliminar lubrificação e reduzir custos:
https://www.igus.com.br/buchas-autolubrificantes

Venha saber mais sobre nossas buchas que funcionam a seco e veja como melhorar seu equipamento 🙂

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.