Aplicação do SMED com eficiência usando mancais bipartidos igubal®
Rebeca Tarragô | 10th novembro 2025

No mundo da manufatura enxuta, o SMED (Single Minute Exchange of Die) é uma metodologia essencial para reduzir o tempo de setup de máquinas e aumentar a eficiência operacional. Inspirado pela troca de pneus em uma corrida de Fórmula 1, o SMED busca transformar processos demorados de troca de ferramentas e ajustes em operações rápidas e otimizadas, com o objetivo de minimizar o tempo de máquina parada.
Agora, imagine unir os princípios do SMED com uma solução projetada para simplificar e acelerar a manutenção: os mancais bipartidos igubal®. Essa inovação da igus foi desenvolvida para reduzir drasticamente o tempo de montagem e manutenção de mancais, tornando-a uma ferramenta poderosa para empresas que buscam implementar ou melhorar suas práticas de SMED. O desenvolvimento desse produto veio de demandas reais de nossos clientes.
Neste artigo, vamos explorar como os mancais bipartidos igubal® se alinham perfeitamente aos princípios do SMED e como eles podem transformar a eficiência dos processos industriais.
O que é SMED e por que ele é tão importante?

O SMED é uma metodologia criada pelo engenheiro japonês Shigeo Shingo, que tem como objetivo reduzir o tempo de setup de máquinas para menos de 10 minutos. Ele se baseia em três pilares principais:
- Separação de tarefas internas e externas: Identificar quais atividades podem ser realizadas enquanto a máquina está em operação (tarefas externas) e quais só podem ser feitas com a máquina parada (tarefas internas).
- Conversão de tarefas internas em externas: Sempre que possível, transformar atividades que antes exigiam a parada da máquina em tarefas que podem ser realizadas antecipadamente.
- Otimização das tarefas internas e externas: Simplificar, padronizar e agilizar todas as etapas do processo.
Os benefícios do SMED incluem:
- Redução de tempos de setup, aumentando a disponibilidade das máquinas.
- Maior flexibilidade para produzir lotes menores e atender à demanda do mercado.
- Redução de custos operacionais e de inventário.
- Aumento da produtividade e da capacidade de resposta.
Como os mancais bipartidos igubal® se conectam ao SMED?
Os mancais bipartidos igubal® são uma solução que incorpora os princípios do SMED em sua essência. Eles foram projetados para reduzir o tempo de manutenção e montagem, eliminando etapas desnecessárias e simplificando o processo de substituição de mancais. Vamos analisar como eles se alinham aos pilares do SMED:

1. Separação de tarefas internas e externas
No caso de rolamentos metálicos ou não metálicos convencionais, a substituição geralmente exige a parada completa da máquina, desmontagem do eixo e remoção de componentes adjacentes. Isso torna o processo demorado e aumenta o tempo de inatividade.
Com os mancais bipartidos igubal®, grande parte do trabalho pode ser preparado enquanto a máquina ainda está em operação. Por exemplo:
- As ferramentas e peças necessárias podem ser organizadas antecipadamente.
- A equipe de manutenção pode inspecionar o local e planejar a substituição antes de parar a máquina.
2. Conversão de tarefas internas em externas
O design dividido dos mancais igubal® permite que a substituição seja feita sem a necessidade de desmontar o eixo ou outras partes da máquina. Isso transforma uma tarefa que tradicionalmente exigia a parada total da máquina em uma operação rápida e eficiente.
Por exemplo:
- Em uma esteira transportadora, a substituição de um mancal convencional pode exigir horas de desmontagem. Com os mancais bipartidos igubal®, a troca pode ser feita diretamente no local.
3. Otimização das tarefas internas e externas
Os mancais bipartidos igubal® foram projetados para simplificar o processo de instalação e manutenção:
- Sem necessidade de lubrificação: Os mancais são fabricados com polímeros de alto desempenho, eliminando a necessidade de graxa ou óleo.
- Resistência a ambientes agressivos: Eles são resistentes à poeira, umidade e corrosão, reduzindo a frequência de manutenção.
- Design modular: Compatíveis com rótulas de substituição JEM, eles oferecem flexibilidade e padronização, facilitando a troca em diferentes aplicações.
Exemplo prático: Aplicação do SMED com mancais bipartidos igubal®
Imagine uma linha de produção que utiliza esteiras transportadoras em um ambiente industrial. Um dos mancais falha, exigindo substituição imediata. Veja como o processo se desenrola com e sem os mancais bipartidos igubal®:
Com mancais convencionais:
- Parada da esteira transportadora.
- Desmontagem do eixo e componentes adjacentes.
- Remoção do rolamento antigo.
- Lubrificação e instalação do novo rolamento.
- Remontagem do eixo e reinício da operação.
Tempo estimado: 2 a 3 horas, quando montado ao lado de um motor. Caso seja apenas a troca do rolamento, esse tempo pode ser menor que 2 horas.
Com mancais bipartidos igubal®:
- Parada da esteira transportadora.
- Substituição direta do mancal no local, sem desmontar o eixo.
- Reinício da operação.
Tempo estimado: Menos de 5 minutos.
Esse exemplo demonstra como os mancais bipartidos igubal® podem reduzir drasticamente o tempo de setup, alinhando-se perfeitamente aos objetivos do SMED.

Benefícios combinados: SMED + mancais bipartidos igubal®
A implementação dos mancais bipartidos igubal® em uma estratégia de SMED oferece uma série de benefícios para a indústria:
- Redução do tempo de máquina parada: A substituição rápida dos mancais minimiza o impacto no cronograma de produção.
- Redução de custos: Menos tempo de inatividade significa menor custo operacional e maior eficiência.
- Sustentabilidade: A ausência de lubrificação reduz resíduos e contribui para operações mais limpas, reduzindo a poluição.
- Aumento da produtividade: Com menos tempo gasto em setups, as máquinas podem operar por mais tempo, aumentando a produção total.
Conclusão: Uma parceria perfeita para a eficiência industrial

Os mancais bipartidos igubal® são mais do que uma solução inovadora para manutenção — eles são um aliado estratégico para empresas que buscam implementar ou aprimorar a metodologia SMED. Ao reduzir drasticamente o tempo de troca e manutenção, esses mancais ajudam a transformar processos complexos em operações rápidas e eficientes, alinhando-se perfeitamente aos princípios da manufatura enxuta.
Principalmente nessas aplicações de esteiras transportadoras, os mancais bipartidos igubal® oferecem uma combinação única de agilidade, sustentabilidade e durabilidade, permitindo que as empresas não apenas reduzam o tempo de máquina parada, mas também aumentem sua flexibilidade e competitividade no mercado.
Está pronto para levar sua operação a um novo nível de eficiência? Descubra como os mancais bipartidos igubal® podem transformar sua linha de produção e otimizar seus processos industriais. Fale com um especialista da igus hoje mesmo e veja como “nós dividimos para você” pode ser o próximo passo na sua jornada de inovação.
Entre em contato conosco para saber mais!
(11) 94495-8828
rtarrago@igus.net