5 Sinais de que sua manutenção precisa de melhorias – Melhore a estratégia e aumente a produtividade com as nossas soluções em polímeros autolubrificantes – igus Blog Brasil

5 Sinais de que sua manutenção precisa de melhorias – Melhore a estratégia e aumente a produtividade com as nossas soluções em polímeros autolubrificantes

Miriam Araldi | 6th fevereiro 2025

Você sabia que pequenas falhas na manutenção podem levar a grandes problemas para sua operação? Em um ambiente industrial, a manutenção eficaz é a chave para garantir a continuidade da produção e evitar custos extras com reparos inesperados e tempo de inatividade. 🕗🛠️

Mas como saber se sua manutenção está no caminho certo ou se há áreas que precisam de melhorias? A seguir, listamos 5 sinais de que sua estratégia de manutenção precisa ser otimizada – e como as nossas soluções em polímero podem ajudar a transformar esses desafios em oportunidades.

1. Aumento no número de paradas não planejadas

Se sua linha de produção sofre com paradas inesperadas, isso é um sinal claro de que sua estratégia de manutenção não está funcionando da melhor forma. Essas interrupções podem ser causadas por falhas imprevistas em componentes como cabos, esteiras porta cabos, guias lineares, rolamentos, buchas, entre outros.

2. Custo crescente com reparos emergenciais

Se a sua empresa tem investido cada vez mais em reparos de última hora, pode ser um indicativo de que não há uma abordagem preventiva eficaz. Esses custos não apenas comprometem o orçamento, mas também impactam o desempenho e a eficiência.

3. Baixa eficiência nos processos de manutenção

Se o tempo gasto em manutenção for alto e os resultados não forem satisfatórios, pode ser hora de revisar seus processos. Isso pode incluir diagnósticos demorados, dificuldade para encontrar peças de reposição ou processos que não são otimizados.

4. Desempenho inconsistente dos equipamentos

Se os equipamentos não estão entregando o desempenho esperado de forma constante, isso pode ser um sinal de que componentes desgastados ou mal mantidos estão afetando a eficiência dos processos.

5. Aumento no tempo de inatividade

Quando o tempo de inatividade de seus sistemas começa a se acumular, isso afeta diretamente a produtividade e os resultados financeiros. O tempo gasto em manutenção ou reparos deve ser minimizado para garantir o máximo de produção.

Como melhorar sua estratégia de manutenção com a igus®?

Oferecemos soluções inovadoras que ajudam a reduzir os custos e o tempo de inatividade, com a garantia de qualidade e confiabilidade. Soluções projetadas para otimizar a manutenção preventiva e proporcionar uma produção contínua e sem falhas.

Vantagens

Ferramentas onlineFerramentas para encontrar, configurar e calcular a vida útil dos produtos

Durabilidade e vida útil longa – Os produtos são fabricados com materiais plásticos de engenharia de alta performance, que garante maior resistência ao desgaste em comparação com materiais tradicionais, como metais.

Redução de paradas e aumento da produtividade – A confiabilidade dos produtos e o monitoramento inteligente das condições dos sistemas ajudam a prever falhas e otimizar a manutenção preventiva. Isso resulta em menor tempo de inatividade, garantindo que os processos industriais continuem funcionando sem interrupções, o que contribui diretamente para o aumento da produtividade.

Facilidade de instalação e substituição – Soluções projetadas para serem de fácil instalação e substituição, sem necessidade de ferramentas complexas ou interrupções significativas no processo de produção. Além disso, a igus oferece um sistema de suporte técnico completo, que facilita a implementação de suas soluções no local.

Garantia e qualidade – Os produtos são testados exaustivamente para garantir sua qualidade e performance em condições desafiadoras. Além de garantias generosas para seus produtos, o que oferece segurança adicional para os clientes.

Essas vantagens tornam as nossas soluções uma escolha inteligente para empresas que buscam aumentar a eficiência operacional, reduzir custos de manutenção e aumentar a vida útil dos equipamentos. Além disso, com a sustentabilidade e tecnologia em sua base.

Gostou? Acesse e saiba mais: https://www.igus.com.br/

Comente nesse artigo

Por favor deixe um comentário.

Seu comentário será aprovado por um moderador antes de ser publicado.