3 vantagens dos cabos montados – Aumente a eficiência e a confiabilidade a linha readycable
Rebeca Tarragô | 12th julho 2023

Como engenheiros e profissionais de manutenção, sabemos que a escolha dos cabos adequados desempenha um papel fundamental na eficiência e confiabilidade de sistemas e equipamentos. É por isso que estamos entusiasmados em apresentar os cabos montados readycable da igus. Esses cabos pré-montados são projetados para oferecer uma solução confiável, econômica e pronta para uso em diversas aplicações industriais. Neste artigo, exploraremos os benefícios e recursos desses cabos inovadores.
Toda aplicação de movimento requer cabos flexíveis contínuos, mas por que perder tempo montando os cabos quando você não precisa?
A linha readycable® de cabos motor, servo, de sinal e diversos outros tipos de mídia vêm equipados com conectores industriais padrão que são prontos para conectar à sua aplicação no segundo que chegam. Eles são habilmente construídos de acordo com padrões de 30 fabricantes e são continuamente testados sob condições reais no laboratório de testes de 3.800m² da igus®. Nossos testes garantem que cada cabo fornece uma vida útil extensa dentro das esteiras porta cabos, em aplicações robóticas e diversas outras.
Montagem de cabos com garantia de qualidade

Em 12 instalações de ponta pelo mundo, incluindo aqui no Brasil, técnicos altamente qualificados customizam toda semana aproximadamente 20.000 cabos chainflex® prontos para conectar. Todos os cabos são montados de acordo com padrões de 30 fabricantes, incluindo Siemens, Allen Bradley e FANUC, e vêm equipados com conectores industriais dos maiores nomes da indústria, como Intercontec, Harting e Yamaichi.
Nossos técnicos testam eletricamente cada cabo, inspecionam visualmente cada conexão, e medem as alturas de crimpagem e todas as dimensões críticas precisamente para assegurar que nossos cabos montados irão funcionar perfeitamente na entrega e a cada dia durante a vida da sua máquina. Mais de 6.000 possibilidades de customização.
Características do design do cabo para uma vida útil estendida
Diferentemente dos cabos tradicionais, os cabos flexíveis contínuos chainflex® são projetados para máxima eficiência e podem aumentar dramaticamente a vida útil e produtividade de aplicações dinâmicas.
As seguintes características do design permite que os cabos chainflex® superarem outros cabos que tendem a falhar prematuramente:
1. Uma alta qualidade, elemento central de alta resistência à tração para alívio de tensão
2. Um diâmetro de via condutora média a fino para evitar que a via se dobre enquanto é submetida a um alto número de ciclos

3. Os materiais de TPE ou PVC extrudados de mais alta qualidade que sustentam as vias individuais e evitam que o isolamento do cabo grude um ao outro
4. Vias individuais agrupadas, os quais são cabeados juntos em uma única camada ao redor do centro do cabo que permite que as forças de tração e compressão no movimento de flexão equilibrem e cancelem as forças de torção
5. Um revestimento interno extrudado de pressão que assegura que os condutores isolados sejam guiados eficientemente
6. Uma blindagem trançada de alta qualidade que fornece proteção contra interferência eletromagnética (EMI) para o cabo
7. Um material de revestimento externo econômico que é resistente contra radiação UV, abrasão, óleos e químicos
8. Tecnologia CFRIP que permite aos usuários abrir os revestimentos dos cabos como um zíper, poupando a você tempo e eliminando a necessidade de ferramentas adicionais
Amplamente testado sob condições reais
Infelizmente para os consumidores, não há procedimentos de teste padrão para cabos de flexão contínua; sendo assim, é importante saber como o fabricante testa os seus produtos. Idealmente, estes cabos devem ser testados em configurações e ambientes que reproduzam aplicações reais. E nós essa garantia! O laboratório de testes de cabos montados é o maior do mundo do setor. Nele, inúmeros testes são realizados 24/7 em condições reais. Testes para verificar força, resistência, temperaturas extremas, contato com químicos entre outros. Tudo isso alimenta um super banco de dados que nos permite calcular a vida útil previamente de acordo com a aplicação em questão! Promovendo um melhor planejamento de manutenção, assim como comprovando todos os benefícios antes mesmo da aquisição do item! Se você ainda não utiliza essa linha e as soluções igus, recomendo fortemente que o faça 🙂
Saiba mais sobre essas soluções, os principais benefícios e os últimos lançamentos da linha no arquivo interativo abaixo: