iglidur
Existem muitos fatores a considerar ao escolher um cabo de qualidade para uso em sistemas de movimento. Em essência, os cabos chainflex atendem aos mesmos critérios que os cabos padrão usados em instalações fixas. No entanto, os cabos chainflex têm várias vantagens adicionais para aplicações em sistemas de movimento, e eu vou explicar isso a […]
A pipetagem é uma habilidade altamente técnica, que requer precisão e repetição durante períodos de tempo potencialmente longos. Sem o treinamento e a execução adequados — juntamente com mãos firmes e uma boa dose de paciência — os resultados da pipetagem podem variar muito. Felizmente, muitos dos desafios da pipetagem manual podem ser resolvidos com automação. Continue lendo para […]
A indústria de máquinas pesadas e implementos rodoviários enfrenta desafios significativos em termos de durabilidade, desempenho e manutenção. Máquinas e equipamentos utilizados nessas áreas operam em condições extremas, enfrentando altas cargas, vibrações e ambientes adversos. Nesse contexto, a busca por soluções inovadoras que garantam eficiência, economia e maior vida útil tem se tornado cada vez […]
Descubra a revolução em tecnologia de buchas autolubrificantes: As igutex TX1, TX2 e TX3 No universo industrial, a busca por soluções mais eficientes e duráveis é constante. Quando se trata de componentes como buchas, que desempenham um papel essencial na redução do atrito e no suporte de altas cargas, a inovação é a chave para […]
Você sabia, que os problemas de desgaste podem ser resolvidos de forma rápida e econômica com uma grande variedade de produtos de barras e placas usináveis igus®? Aqui nessa breve artigo, vamos passar por alguns pontos que nos ajudarão à entender o por quê eles podem se destacar na produção de protótipos ou peças especiais. […]
Novas buchas igutex® TX3! Buchas autolubrificantes com fibras de reforço para aplicações exigentes e sob altas cargas! 💪 Desenvolvidas pensando em eliminar paradas de equipamentos causadas por lubrificação insuficiente, as buchas igutex® possibilitam redução de custos, eliminam a necessidade de manutenção constante e ainda beneficiam o meio ambiente! Projetadas para fornecer um desempenho superior em […]
Hoje viemos contar um pouquinho pra vocês sobre o prêmio manus e seus ganhadores! Semana passada durante a Expomafe tivemos a oportunidade de receber e trocar uma ideia com os ganhadores do prêmio! Todo ano a igus realiza uma competição global para premiar as aplicações mais inovadoras com o uso de buchas e mancais autolubrificantes […]
Hoje vamos falar sobre a importância na especificação correta de materiais de eixo e buchas que funcionem bem juntos. Uma série de problemas pode surgir se o material do eixo incorreto for usado com uma bucha específica. Material de eixo: Muitos materiais de eixo diferentes estão disponíveis no mercado, atendendo a uma ampla variedade de […]
As falhas de cabos elétricos podem resultar em desperdício de recursos, assim como em tempo e esforço aplicados na manutenção e substituição dos cabos com falha. Esse problema é uma das principais causas de tempo de inatividade, resultando em muitas vezes uma perda considerável de produção e, portanto, de receita. Para evitar esses problemas, é importante entendermos […]
O objetivo de reduzir as emissões de CO2 tornou-se um marco em muitas estratégias corporativas. Esse foco é necessário, uma vez que as recentes condições climáticas extremas apontam diretamente para a urgência das mudanças climáticas. Nós da igus® também temos o objetivo de nos tornarmos neutros em termos de clima e queremos atingir esse objetivo até 2025. […]