Drylin E – Um robô linear compacto para movimento fácil e preciso nos menores espaços

A igus desenvolveu um robô linear compacto, cujo uso é ideal para tarefas automatizadas. Uma solução completa que consiste de eixos com correia dentada e motores que otimiza tempo e custos.

A automação dos processos de produção está se tornando cada vez mais importante para a engenharia mecânica, uma vez que precisa fabricar produtos no tempo mais curto possível e a baixo custo. Por esse motivo, a igus desenvolveu o robô linear compacto drylin E que não é apenas fornecido completo de um único fornecedor, mas também é econômico e possui um desempenho que supera expectativas. O novo robô linear drylin E livre de lubrificação e livre de manutenção é adequado para diversos tipos de aplicações, seja na tecnologia médica com seus altos requisitos de segurança, em tarefas de microelétrica, ou em funções pick & place para séries muito pequenas. Em um pequeno espaço de trabalho de 400 x 400 x 100 milímetros, a solução completa pequena é capaz de suportar cargas de até 2,5 quilos em velocidades máximas de até 0,5 metros por segundo. “Dois eixos com correia dentada drylin ZLW e um eixo de cremalheira drylin GRW garantem uma condução precisa e livre de lubrificação, graças a elementos deslizantes feitos de plásticos de alto desempenho”, explica Alexander Mühlens, Chefe de Planejamento da Tecnologia de Acionamento drylin da igus. Também estão disponíveis elementos de fixação opcionais para perfis de sistema. O robô linear é entregue pronto para instalar com motores de passo NEMA17/23 e encoders.

Robôs lineares drylin E para o uso imediato

Além do robô linear drylin E para pequenos espaços de trabalho, a igus também fornece robôs lineares de linha e planos diretamente do estoque. Todos os robôs lineares incluem módulos lineares drylin pré-configurados e eixos lineares com motores de passo NEMA, assim como todos os componentes necessários para a instalação própria. Além dos itens disponíveis em estoque, o usuário tem a opção de montar o seu próprio robô linear do sistema drylin W aqui www.igus.com.br/robot-enquiry. Dependendo das exigências do cliente, é possível configurar o comprimento do eixo e vários motores, por exemplo, com Esteiras porta cabos da igus.

Saiba mais, acesse: https://www.igus.com.br/info/drive-technology-drylin-e-startpage

O carro iglidur® atravessa a fronteira! Michigan para Ontario – Ohio.

Vamos voltar a alguns dias atrás quando nós cruzamos a fronteira dos Estados Unidos com o Canadá mais uma vez!

Após sairmos de Chicago, o carro iglidur® rodou alguns quilômetros até chegar a Kalamazzo – Michigan, marcando 10.000 km nos EUA. Quando começamos a turnê no Alaska, o carro já tinha percorrido pelo mundo 25.000 km, e atingimos 35.000 km em apenas seis semanas! O tempo voa quando você está dirigindo com o carro iglidur® pelo país.

Em Michigan, o carro fez várias visitas em diversas empresas. Conhecemos clientes que utilizam produtos da igus® em camas médicas, sistemas de montagem soldada e grandes clientes com aplicação para o setor automotivo.

Enquanto as buchas iglidur® são utilizadas em vários locais do carro iglidur®, milhares de carros são fabricados por ano. E grande numero de produtos da igus® são utilizados no processo de fabricação destes carros.

A linha de esteiras porta cabos igus® são utilizadas em diversos segmentos, incluindo fabricantes de robôs, como aqueles utilizados na fabricação do carro. As esteiras porta cabos guiam e protegem os cabos e mangueiras que fornecem a energia sem estraga-los. A esteira Triflex® atinge um movimento multi-eixo (como os movimentos de um braço robótico) sem comprometer a proteção do cabo.

As guias lineares da igus® conhecidas como DryLin® são muito utilizadas em diversas fábricas. Fabricadas do mesmo material das buchas iglidur®, as guias lineares DryLin® são confiáveis como nossas buchas e uma solução para limpeza. Por não necessitarem de lubrificantes, as guias DryLin® repele qualquer sujeira ou poeira. Diferente das guias tradicionais que por necessitarem de lubrificantes há um acúmulo de sujeira dificultando o trabalho da máquina.

Apesar de toda variedade de produtos da igus®, o carro iglidur® continua sendo bem recebido nas empresas.

Os clientes ficam sempre impressionados com o tamanho do carro.

De Michigan, a iglidur® on tour seguiu em frente para North Detroit e atravessou a ponte internacional de Ambassador chegando ao Canadá. A ponte é a fronteira mais movimentada internacionalmente na América do Norte em termos de volume de comércio. Mais de 25% de todo comércio de mercadorias entre o Canadá e os EUA passa por esta ponte.

Assim que o carro cruzou a fronteira, o controle de fronteiras estava pensando em como liberar uma licença alemã em seu sistema. Tudo ocorreu bem, e eles adoraram a ideia da turnê e ficaram curiosos sobre de onde carro veio e quais países já conhecemos com ele. Eles pediram até mesmo um colante para lembrar-se de nos seguir no blog.

Assim que chegamos ao Canadá pela segunda vez com a turnê iglidur® foi possível ver outro lado do país. Achamos que iriamos encontrar muitos animais pela estrada, mas tudo que vimos foram milharais e dezenas de turbinas eólicas.

No Canadá o carro visitou mais clientes e viajando com a equipe igus® dos EUA e Canadá juntas. Com funcionários qualificados em toda a América do Norte, a turnê iglidur® tem sido como um pouco de uma reunião de família!

Após algumas visitas era hora de voltar para a fronteira com Detroit, onde o carro iglidur® passaria a tarde conhecendo novos lugares.

Em Detroit passamos pelo monumento construído em homenagem ao Joe Louis, conhecido como “The Fist”. A estátua é um memorial ao famoso boxeador que é considerado um dos melhores boxeadores de peso-pesado da historia.

Após de uma longa viagem, o carro iglidur® está a caminho do Sul, em Cleveland – Ohio. Lá iremos encontrar com alguns dos membros da impressa que estão nos acompanhando pela viagem desde o começo.

Atenciosamente,

Kayla.

Carnaval no Rio.

Todo ano em Fevereiro, o Rio de Janeiro se transforma na maior festa carnavalesca do mundo inteiro. Todos os dias há milhares de pessoas na rua festejando.  Um dos eventos mais famosos são os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, com vários carros alegóricos e fantasias.

Na competição das escolas há quesitos a serem votados de bateria, criatividade nas fantasias e etc… O desfile acontece em uma única rua, conhecido como sambódromo. E é necessário comprar um ingresso para assistir. Para as pessoas que não conseguem comprar o ingresso, existem câmeras transmitindo o desfile em todo lugar. Algumas delas são controladas por controle remoto, e elas podem se mover por metros e metros junto o desfile. Na foto abaixo é possível visualizar o trilho da câmera.

Este trilho de 320 metros de comprimento está equipado com um dos nossos Drylin®, que garante um movimento suave e sem ruídos.

O Drylin® WS 28 garante que haja nenhum problema enquanto a câmera se move a 60km/h. As redes de televisão vem confiando na igus® há mais de 3 anos. Mesmo enfrentando frio, calor e chuvas, o trilho continua intacto e funcionando perfeitamente.

Exemplo de Drylin® para cameras: