buchas iglidur
A pipetagem é uma habilidade altamente técnica, que requer precisão e repetição durante períodos de tempo potencialmente longos. Sem o treinamento e a execução adequados — juntamente com mãos firmes e uma boa dose de paciência — os resultados da pipetagem podem variar muito. Felizmente, muitos dos desafios da pipetagem manual podem ser resolvidos com automação. Continue lendo para […]
Polímeros excepcionais, aprimorados por meio de adições específicas de materiais de reforço e lubrificantes sólidos, testados milhares de vezes e comprovados em milhões de aplicações – é isso que os plásticos de movimento igus representam. Todos os anos, nossos engenheiros desenvolvem mais de 100 novos compostos plásticos e realizam mais de 3.500 testes em buchas […]
As buchas deslizantes de bronze sinterizado são usadas em muitas aplicações industriais. Elas são relativamente baratas para comprar, estão disponíveis em muitos tamanhos e são anunciadas como uma opção ‘autolubrificante’ ou ‘livre de manutenção’. No entanto, os rolamentos sinterizados não são universalmente aplicáveis como muitos usuários pensam. Neste artigo, examinamos detalhadamente os benefícios e revelamos em quais casos o uso de buchas […]
Os componentes em polímero de engenharia da igus oferecem aumento de produtividade, qualidade e redução de custos na indústria de motocicletas e scooters. Uma grande seleção de buchas plásticas livres de lubrificação e de manutenção que podem atender exatamente a esses requisitos e são caracterizadas pela alta capacidade de carga e uma longa vida útil.
Venha conferir os principais diferenciais entre os rolamentos de agulha e as buchas autolubrificantes em polímero iglidur®!
Confira sobre a parceria de sucesso entre a igus® e a FertiSystem® e veja como a substituição de rolamentos metálicos por rolamentos em polímero autolubrificante trouxe inovação tecnológica e aprimorou a linha de produtos que tem se tornado conhecida mundialmente!
Em máquinas de construção, máquinas agrícolas, veículos utilitários e instalações offshore, buchas autolubrificantes muitas vezes precisam lidar com condições extremas, como cargas pesadas. Pensando nisso, a igus desenvolveu ainda mais a sua bucha bicomponente livre de lubrificação iglidur Q2E.
Na Hannover Messe, a igus apresentou a nova esteira porta cabos com buchas, a P4.1 para o uso em guindastes e pontes rolantes com monitoração de desgaste inteligente opcional Para aumentar o tempo de funcionamento de sistemas de guindastes e pontes rolantes, a igus agora combinou suas principais competências da tecnologia de buchas autolubrificantes e […]
Na semana passada nós visitamos a KTM tecnologia em Salzburgo. Nosso carro iglidur® junto ao “X-bow”. A KTM tecnologia é uma prestadora de serviços focada em desenvolvimento de conceitos, design e prototipagem. Baseada em criatividade, método de inovação e experiência, são criados soluções de alto nível para clientes de diferentes setores. Um desenvolvimento famoso é […]