Foto do dia!

Visitamos dois clientes automotivos e todos estavam bem interessados em nosso carro iglidur®. Ainda sim, sobrou tempo para conhecermos um monumento incrível conhecido na cidade de Shumen (Bulgária). No por do sol chegamos ao monumento de comemoração de 1.300 anos do país. O monumento pode ser visto em até 30 km, pois ele foi construído em cima de uma plataforma com 450m de altura.

Foto do dia!.13.1

Infelizmente o carrinho não pode conhecer por dentro, mas…

Foto do dia!.13.2… conhecemos juntos com nossos colegas: Ventsislav, Ivo and Marius.

No final do dia, tivemos um jantar típico em um restaurante Bulgáro e passamos o resto da noite pela cidade de Shumen. Amanhã seguiremos para a Turquia.

Fotos do dia!

Em nossos últimos dias pela Romênia nós visitamos a capital do país – Bucareste. Passamos pelo gigantesco Palácio do Parlamento, que é mais conhecido como “A casa do povo”. Dizem que o seu subsolo tem a mesma quantidade de níveis, assim como a sua parte de cima do chão. Aliás, ele é o segundo maior prédio da Europa e o segundo do mundo.

Fotos do dia!.14

Nós estávamos congelando devido às temperaturas baixas e o vento forte. Mas graças ao vento conseguimos testar o novo brinquedo da igus®.

Fotos do dia!.14.2Conheça a pipa igus®. Livre de lubrificação e manutenção! 

Contudo, precisávamos seguir em frente para nosso próximo país.

Fotos do dia!.14.3Atravessando a fronteira.

Seja bem vindo a Bulgária! Nós paramos bem próximo a fronteira aonde conhecemos nossos colegas que se juntaram conosco para os próximos dias.

Review da França!

Foram três ótimas semanas na França. Percorremos o país inteiro, visitamos vários clientes, além de conhecer novas aplicações e pontos históricos. Com o vídeo abaixo, nós queremos que todos vejam como foi à turnê pela França. Tivemos ótimos momentos que nunca iremos esquecer! Merci beaucoup!

Foto do dia!

Hoje deixamos Budapeste e a Hungria para visitar o próximo país: Romênia.

Foto do dia!.15Time da igus® Hungria

Foi uma longa viagem e atravessamos a fronteira em Turnu (cidade da Romênia) anoite.

Foto do dia!.15.2

Infelizmente, tivemos que viajar mais 4 horas para nosso hotel.  Passamos rapidamente pela cidade de Arad e conhecemos a cidade toda iluminada antes de seguirmos viagem para Sibiu com nossos colegas da Romênia.

Foto do dia!.15.3

 

Foto do dia!

Na Hungria, nós começamos a visitar clientes da indústria automobilística pela cidade de Dunakiliti. Após as visitas conhecemos um dos mosteiros mais antigos e considerado o segundo maior mosteiro do mundo, o Pannonhalma Archabbey.

Foto do dia!.16

No fim da tarde, chegamos a Budapeste (Capital da Hungria)! A cidade completamente luminosa nos forçou a tirarmos uma Foto.

Foto do dia!.16.2

Budapeste é a capital da Hungria e é a unificação de três cidades independentes:  Pest, Óbuda e Buda.  Após conhecermos um pouco de Budapeste, voltamos ao hotel para descansar.

Foto do dia!

No caminho para Trenchin (Eslováquia) visitamos vários clientes durante a viagem. E a tarde tivemos que cancelar o roteiro por conta de uma forte nevasca. Uma grande camada de neve cobriu o chão e as estradas em poucas horas, aonde fomos forçados a voltar para o hotel.  Por conta da neve, fizemos em uma hora um caminho que faríamos em 5 minutos.

Foto do dia!.17

P.S. Chegamos a 80.000 km rodados!

Aplicação – Funyo

Na França nós visitamos a pequena empresa Funyo, que fabrica carros de corrida de baixo orçamento e trailers para acampar.

Os carros de corrida são fabricados apenas com dois acentos e são projetados em uma estrutura tubular. Devido aos dois litros do motor RCC Peugeout e outras partes mais econômicas, o preço baixo fica garantido. Portanto, é possível qualquer pessoa ter a experiência de ter um carro de corrida, e participar de vários circuitos europeus.

Por baixo da lataria do carro, você pode encontrar uma iglidur® nos dois osciladores que transmitem força, além de dar suporte para os pedais e suspenções.

Os pedais são montados com buchas de flange para assegurar a fixação axial e o movimento suave. A alavanca da suspensão está conectada à armação por uma bucha iglidur® que permite uma transmissão de baixa força de atrito. E finalmente podemos relembrar que nossas buchas são auto lubrificantes e livres de manutenção. Estas vantagens são muito importantes para a segurança destes carros de corrida.

Fique ligado para mais novidades da turnê!

Kar.

Eslováquia!

Após viajarmos cerca de 800km de Karlsruhe (Alemanha), nós atravessamos a fronteira com a Eslováquia. Nossa primeira parada foi na capital do país, Bratislava, aonde conhecemos um castelo típico do país.

Rumores de que na construção do castelo, o Rei não estava satisfeito com as ideias de como o castelo deveria ser construído. Ele ficou muito irritado com toda a situação e esmurrou a superfície de uma mesa. De repente, ele sorriu porque finalmente ele encontrou um jeito que o castelo deveria ser feito.

Além disso, um jornal televisivo Polonês exibiu uma pequena reportagem sobre a iglidur® on tour! Clique aqui para assistir.

Foto do dia!

Nós passamos apenas dois dias na Republica Tcheca visitando clientes, pois tínhamos um compromisso muito importante na Alemanha. Dirigimos cerca de 300 km até Karlsruhe para fazer parte da press conferencia técnica sobre o carrinho iglidur®.

Foto do dia!.18Todos puderam assistir o novo vídeo da “iglidur® on tour” dentro do carro iglidur®

Fotos do dia!

Visitamos um de nossos representantes da igus® na Republica Checa. E para a recepção do carrinho iglidur®, eles organizaram um evento especial!

Conhecemos um carro de formula 1 feito por estudantes da Universidade Técnica Tcheca situada em Praga.

Fotos do dia!.20Que vença o melhor!

Demos a “largada” no evento com um corte em conjunto na fita de abertura.

Fotos do dia!20.2

Fizemos uma corrida que foi documentada por dois canais de televisão:

TV Nova

iDNES

E no final, o vencedor da corrida estava claro: “Karl Weinmeister da igus® com o seu carro iglidur®”.

Fotos do dia!.20.3Durante a premiação do vencedor. Nada de competidores, apenas vencedores!

Tudo foi muito divertido e tudo fez parte do evento de caridade também. Iremos voltar aqui nos próximos dias.

Fotos do dia!.20.4

Página 4 de 16« Primeira...23456...10...Última »