Buchas iglidur®
A automação industrial tornou-se cada vez mais popular nos últimos anos, à medida que a tecnologia continua avançando. A implementação da tecnologia de automação nas fábricas pode levar a benefícios significativos, incluindo aumento da produtividade, melhoria da qualidade do produto e redução dos custos de produção. Ao utilizar máquinas e sistemas de automação, as empresas podem eliminar etapas desnecessárias e aumentar a eficiência, levando ao aumento dos volumes de produção e à redução de erros e acidentes.
A indústria de máquinas pesadas e implementos rodoviários enfrenta desafios significativos em termos de durabilidade, desempenho e manutenção. Máquinas e equipamentos utilizados nessas áreas operam em condições extremas, enfrentando altas cargas, vibrações e ambientes adversos. Nesse contexto, a busca por soluções inovadoras que garantam eficiência, economia e maior vida útil tem se tornado cada vez […]
Descubra a revolução em tecnologia de buchas autolubrificantes: As igutex TX1, TX2 e TX3 No universo industrial, a busca por soluções mais eficientes e duráveis é constante. Quando se trata de componentes como buchas, que desempenham um papel essencial na redução do atrito e no suporte de altas cargas, a inovação é a chave para […]
Você sabia, que os problemas de desgaste podem ser resolvidos de forma rápida e econômica com uma grande variedade de produtos de barras e placas usináveis igus®? Aqui nessa breve artigo, vamos passar por alguns pontos que nos ajudarão à entender o por quê eles podem se destacar na produção de protótipos ou peças especiais. […]
Na indústria automotiva, não é segredo que as demandas são excepcionalmente altas tanto em precisão quanto em qualidade. Como especialista em plásticos para movimentação, a igus® está acostumada com as especificações exigidas pela indústria e setor automotivo, e os produtos igus® provam-se repetidamente neste ambiente exigente!
Plásticos de alto desempenho podem contribuir para a conservação de recursos e proteção ambiental durante sua produção e uso e no final de sua vida útil
Novas buchas igutex® TX3! Buchas autolubrificantes com fibras de reforço para aplicações exigentes e sob altas cargas! 💪 Desenvolvidas pensando em eliminar paradas de equipamentos causadas por lubrificação insuficiente, as buchas igutex® possibilitam redução de custos, eliminam a necessidade de manutenção constante e ainda beneficiam o meio ambiente! Projetadas para fornecer um desempenho superior em […]
Hoje viemos contar um pouquinho pra vocês sobre o prêmio manus e seus ganhadores! Semana passada durante a Expomafe tivemos a oportunidade de receber e trocar uma ideia com os ganhadores do prêmio! Todo ano a igus realiza uma competição global para premiar as aplicações mais inovadoras com o uso de buchas e mancais autolubrificantes […]
Hoje em dia, os equipamentos higiênicos são cada vez mais importantes dentro das empresas e indústrias medical e farmacêuticas, e garantir que sejam resistentes a lavagens agressivas e químicos é essencial. A contaminação é prejudicial e pode custar às empresas milhares em tempo de inatividade e custos de serviço. Com isso em mente, muitas empresas estão investindo em equipamentos higiênicos que não são apenas resistentes e adequados para a aplicação, mas também resistentes a lavagens agressivas.
Buchas, arruelas e peças especiais em um curto espaço de tempo! Tudo em uma única fonte: desde o molde de injeção até a bucha completa! O serviço FastLine é uma solução personalizada de gerenciamento de estoque para a indústria automotiva que ajuda as empresas a garantir a disponibilidade imediata de peças de reposição para seus […]