Foto do dia!

Hoje tivemos um evento no Business Development Centre of the South East European University, aonde ficamos um pouco nervosos quando vimos todas as pessoas que compareceram. Mas, tudo ocorreu muito bem e tivemos longas discussões após a apresentação. Confira algumas fotos abaixo:

Foto do dia!.9.1Muitas pessoas vieram conhecer a igus®

Foto do dia!.9.2Apresentação da Hennlich pela Halime e Elizabeta.

Foto do dia!.9.3Paulo Braz (igus® Alemanha) apresentou um pouco sobre a igus®.

Foto do dia!.9.4Como sempre, todo mundo quer…

Foto do dia!.9.5… conhecer nossos produtos.

Foto do dia!.9.6Da esquerda para direita: Paulo (igus® Alemanha), Nils, Halime (Hennlich), Eu, Sandor, Elizabeta (Hennlich), Dritan Qamili (Hennlich).

Foto do dia!.9.10Obrigado por gastar o seu tempo conosco!

O evento foi um sucesso e logo após conhecemos mesquita Xhamia e Larme em Tetovo. A mesquita é muito famosa por sua decoração colorida, e foi construída em 1495.

Foto do dia!.9.11

No fim da tarde já estávamos na estrada mais uma vez. Nosso próximo destino será  em Belgrade na Sérvia. Therefore, we had to cross the border again after 210 km through Macedonia. Chegamos no hotel as 23:30 e marcamos uma massagem imediatamente para o próximo dia. Boa noite!

 

Fotos do dia!

Ultimo dia em Istambu! Hora de descobrir locais novos!

Fotos do dia!.11.1História: Ruinas da queda de Constantinopla.

Fotos do dia!.11.2O horizonte de Istambul com o Estreito de Bospurus dividindo o lado Europeu e Asiático de Istambul.

Fotos do dia!.11.3Bebendo chá no Estreito de Bospurus.

Fotos do dia!.11.4No porto com um mosteiro ao fundo.

Fotos do dia!.11.5As pessoas gostam de pescar em Istambul.

Pela tarde, nós deixamos Istambul para dirigir até a Macedônia. Antes disso, tivemos que atravessar a Bulgária mais uma vez. Nós dirigimos mais de 900 km em 4 dias e foi muito divertido. Obrigado a todos que nos ajudaram durante a turnê.

Fotos do dia!.11.6

 

Foto do dia!

Nós dirigimos até a fronteira Turca e vivemos uma pequena aventura. Devido ao nosso material promocional como catálogos e amostras, passar pelo controle aduaneiro foi difícil. Após a segunda tentativa, conseguimos atravessar. Deixamos algumas coisas pela fronteira e após 7 horas de atraso, chegamos à Turquia. Foram 633 km percorridos. Muito obrigado ao nosso colega Eren pela grande ajuda na fronteira!

Foto do dia!.12.1Bem vindo a Turquia.

Já era bem de madrugada, mas decidimos continuar até Istambul. Como havia uma tempestade de neve, tivemos que dirigir um pouco mais devagar. E finalmente, chegamos ao Hotel as 4:30 da manhã.

Foto do dia!.12.24:30 da manhã e muita neve!

Foto do dia!

Visitamos dois clientes automotivos e todos estavam bem interessados em nosso carro iglidur®. Ainda sim, sobrou tempo para conhecermos um monumento incrível conhecido na cidade de Shumen (Bulgária). No por do sol chegamos ao monumento de comemoração de 1.300 anos do país. O monumento pode ser visto em até 30 km, pois ele foi construído em cima de uma plataforma com 450m de altura.

Foto do dia!.13.1

Infelizmente o carrinho não pode conhecer por dentro, mas…

Foto do dia!.13.2… conhecemos juntos com nossos colegas: Ventsislav, Ivo and Marius.

No final do dia, tivemos um jantar típico em um restaurante Bulgáro e passamos o resto da noite pela cidade de Shumen. Amanhã seguiremos para a Turquia.

Fotos do dia!

Em nossos últimos dias pela Romênia nós visitamos a capital do país – Bucareste. Passamos pelo gigantesco Palácio do Parlamento, que é mais conhecido como “A casa do povo”. Dizem que o seu subsolo tem a mesma quantidade de níveis, assim como a sua parte de cima do chão. Aliás, ele é o segundo maior prédio da Europa e o segundo do mundo.

Fotos do dia!.14

Nós estávamos congelando devido às temperaturas baixas e o vento forte. Mas graças ao vento conseguimos testar o novo brinquedo da igus®.

Fotos do dia!.14.2Conheça a pipa igus®. Livre de lubrificação e manutenção! 

Contudo, precisávamos seguir em frente para nosso próximo país.

Fotos do dia!.14.3Atravessando a fronteira.

Seja bem vindo a Bulgária! Nós paramos bem próximo a fronteira aonde conhecemos nossos colegas que se juntaram conosco para os próximos dias.

Foto do dia!

Hoje deixamos Budapeste e a Hungria para visitar o próximo país: Romênia.

Foto do dia!.15Time da igus® Hungria

Foi uma longa viagem e atravessamos a fronteira em Turnu (cidade da Romênia) anoite.

Foto do dia!.15.2

Infelizmente, tivemos que viajar mais 4 horas para nosso hotel.  Passamos rapidamente pela cidade de Arad e conhecemos a cidade toda iluminada antes de seguirmos viagem para Sibiu com nossos colegas da Romênia.

Foto do dia!.15.3

 

Foto do dia!

Na Hungria, nós começamos a visitar clientes da indústria automobilística pela cidade de Dunakiliti. Após as visitas conhecemos um dos mosteiros mais antigos e considerado o segundo maior mosteiro do mundo, o Pannonhalma Archabbey.

Foto do dia!.16

No fim da tarde, chegamos a Budapeste (Capital da Hungria)! A cidade completamente luminosa nos forçou a tirarmos uma Foto.

Foto do dia!.16.2

Budapeste é a capital da Hungria e é a unificação de três cidades independentes:  Pest, Óbuda e Buda.  Após conhecermos um pouco de Budapeste, voltamos ao hotel para descansar.

Foto do dia!

No caminho para Trenchin (Eslováquia) visitamos vários clientes durante a viagem. E a tarde tivemos que cancelar o roteiro por conta de uma forte nevasca. Uma grande camada de neve cobriu o chão e as estradas em poucas horas, aonde fomos forçados a voltar para o hotel.  Por conta da neve, fizemos em uma hora um caminho que faríamos em 5 minutos.

Foto do dia!.17

P.S. Chegamos a 80.000 km rodados!

Foto do dia!

Nós passamos apenas dois dias na Republica Tcheca visitando clientes, pois tínhamos um compromisso muito importante na Alemanha. Dirigimos cerca de 300 km até Karlsruhe para fazer parte da press conferencia técnica sobre o carrinho iglidur®.

Foto do dia!.18Todos puderam assistir o novo vídeo da “iglidur® on tour” dentro do carro iglidur®

Fotos do dia!

Visitamos um de nossos representantes da igus® na Republica Checa. E para a recepção do carrinho iglidur®, eles organizaram um evento especial!

Conhecemos um carro de formula 1 feito por estudantes da Universidade Técnica Tcheca situada em Praga.

Fotos do dia!.20Que vença o melhor!

Demos a “largada” no evento com um corte em conjunto na fita de abertura.

Fotos do dia!20.2

Fizemos uma corrida que foi documentada por dois canais de televisão:

TV Nova

iDNES

E no final, o vencedor da corrida estava claro: “Karl Weinmeister da igus® com o seu carro iglidur®”.

Fotos do dia!.20.3Durante a premiação do vencedor. Nada de competidores, apenas vencedores!

Tudo foi muito divertido e tudo fez parte do evento de caridade também. Iremos voltar aqui nos próximos dias.

Fotos do dia!.20.4