Fotos do dia!

O dia da caridade foi o mesmo que deixamos Portugal devido a uma alteração espontânea no roteiro. Após 1.620 km voltamos para a Espanha, na reta final da iglidur® on tour pela Europa.

Hora de dizer “adeus” para Portugal

Ultima semana, Espanha ai vamos nós!

Gostaríamos de agradecer a toda equipe da igus® Portugal. Nós vemos em breve!

Fotos do dia!

Com a hospedagem em um hotel próximo ao mar em Lagos (Portugal), nós decidimos deixar a cidade ao meio dia para aproveitarmos a praia durante a manhã. Nossa primeira parada foi em Cabo de São Vicente situado no extremo sudoeste de Portugal.

Fotos do diaO farol indica onde está a costa durante a noite.

Nós ficamos impressionados com a vista da costa íngreme da cidade.

Fotos do dia.2Sólida como uma rocha

Após várias gravações para vídeos novos, nós almoçamos e fomos encontrar nosso colega João em Lisboa, aonde fizemos passeios turísticos durante o dia.

Fotos do dia.3No caminho para Lisboa.

Fotos do dia!

De Manresa na Espanha, nós viajamos para Marbella situada na costa sul do país. No caminho nós visitamos alguns clientes, mas não paramos em nenhuma cidade até chegar ao hotel. No dia seguinte nós aproveitamos mais a cidade e relaxamos bastante. Assim que acordamos paramos na praia de Marbella.

Fotos do dia!.2.1O carro iglidur® próximo a praia.

Tiramos algumas fotos e tentamos entrar na agua. Mas, devido à temperatura do mar estar um pouco abaixo, eu e Sandor não arriscamos. Já o Nils não ligou para o frio e entrou mesmo assim. Aos 30°C foi ótimo tirar um tempo para relaxar.

Fotos do dia!.2.2Relaxando no sol.

Ainda sim tivemos que ir para nossa próxima parada. Dirigimos até Seville, outra cidade espanhola, aonde visitamos a catedral da cidade conhecida por ser a terceira maior igreja do mundo. A Catedral de Seville é hoje considerada um patrimônio mundial pela UNESCO.

Fotos do dia!.2.3Catedral de Seville.

Depois de muitas tapas (aperitivos tradicionais da espanha) em um restaurante local, nós continuamos nossa longa jornada até Lagoas no sul de Portugal.

Fotos do dia!.2.4Ao por do sol dizemos “tchau” para a Espanha, mas apenas para uma semana.

Após 2.028 quilômetros nós chegamos em Portugal. Nós agradecemos a igus® Espanha pela primeira parte da viagem conhecendo esse país incrível e nós iremos nos encontrar mais uma vez semana que vem.

Fotos do dia!.2.5A área sul do país é chamada de Algarve.

Foto do dia!

Após nossa ótima estadia em Roma, nós tomamos café e fomos para a capital da Itália: Florença. Devido a longa viagem até lá, decidimos parar em Monte Argentario. É um belo município, na costa oeste da Itália. Dirigindo em uma estrada com uma vista incrível resolvemos parar para bater uma Foto.

Foto do dia!.4.1Ainda bem que o carro é oonversível

À noite voltamos à estrada e chegamos ao hotel em Florença às 9 da noite. Aquele foi um dia típico dirigindo…

Fotos do dia!

Acordamos pela manhã e já fomos para a rua conhecer Roma! Decidimos deixar o carro iglidur® no estacionamento e levar a caixa dry-tech® conosco para descobrirmos a cidade. Para a locomoção, alugamos algumas bicicletas para sermos mais rápidos e flexíveis.

Fotos do dia!.5.1O sol estava brilhando e nós começamos nossa turnê.

Primeiro, fomos até a Basílica de São Pedro que está dentro do Vaticano. Um local cheio de peregrinos e lar do Papa Francisco.

Fotos do dia!.5.2Praça de São Pedro.

Claro que entramos dentro dela e se um dia você tiver a oportunidade de conhecer, não se assuste com a fila gigantesca para entrar. As pessoas irão lhe dizer que a fila demora horas para diminuir, e irão lhe oferecer uma espécie de “ingresso rápido”, aonde você não teria que esperar tanto. De qualquer forma, não escute estas pessoas. Nós disseram que demoraria 2 horas ou mais, mas nós esperamos apenas meia hora e entramos…

Fotos do dia!.5.3 Fotos do dia!.5.4 Fotos do dia!.5.5Dentro da Basílica é de tirar o folego!

Nós ficamos duas horas lá dentro e ainda tinha muito mais para conhecer. Ainda sim tínhamos mais lugares para visitar.

Fotos do dia!.5.6Como o Castelo Santo Angelo ou…

Fotos do dia!.5.7… o Panteão.

Após o almoço nós decidimos tomar um sorvete. Nós encontramos uma loja com 150 sabores diferentes e não resistimos ao copo gigante de sorvete.

Fotos do dia!.5.8

Mais tarde naquele dia, descobrimos como as buchas iglidur® são leves.

Fotos do dia!.5.9

Infelizmente a famosa Fontana di Trevi estava reformando e ficará assim até o outono deste ano. Então seguimos para o nosso ultimo destino que foi sugestão do local aonde alugamos as bicicletas.

Fotos do dia!.5.10Uma parte de Roma com o Altare della Patria no fundo.

Nós aproveitamos bastante a vista e depois voltamos para o hotel. Foi um dia bem bacana em uma cidade incrível. Há tantas coisas para conhecer e definitivamente iremos voltar.

Fotos do dia!

Após visitar nossos clientes, nós visitamos o Santuário de Nossa Senhora de San Luca para tirarmos uma Foto.

Fotos do dia!.6.1A Basílica San Luca

Logo após seguimos para a República de San Marino, que é um micro país cercada pela Itália. Passamos pela Fortaleza de Guaita, aonde é possível ver a capital de San Marino inteira.

Fotos do dia!.6.2

No final do dia, chegamos à costa leste da Itália, em Pesaro e tivemos uma bela vista do mar.

Fotos do dia!

Visitamos dois clientes da indústria automobilística, aproveitamos e fomos dar uma olhada no museu da Ferrari em Maranello. Fotos do dia!.7.1jpgVamos da uma olhada Fotos do dia!.7.2Alta performance

No final da visita encontramos um simulador de como é dirigir uma Ferrari de formula 1. E olhe o que encontramos dentro do carro:  Fotos do dia!.7.3

Fotos do dia!

Fizemos um evento para mais de 100 pessoas convidadas. Além dos convidados, o evento foi aberto ao publico. Todos que eram interessados nos produtos da igus® foram mais do que bem vindos! Com o nosso carro iglidur® e bastante vinho quente, o evento foi um sucesso.

Fotos do dia!.8.150 anos da igus® em mãos.

Fotos do dia!.8.2Sempre há produtos novos para conhecer

Fotos do dia!.8.3Aberto para qualquer pessoa que estivesse interessada

Quando o evento acabou, todos nós fomos jantar juntos. Conhecemos pessoas muito simpáticas, mas infelizmente tivemos que ir embora. Pois, iriamos seguir viagem até Veneza na Itália.

Fotos do dia!.8.5jpg