Mas afinal, para que servem as esteiras porta cabos?

Navegação de artigos

Você também já fez essa pergunta?

Os novos equipamentos industriais, máquinas e sistemas automatizados realizam diversos tipos de movimentos para obter o máximo de produtividade e rapidez nos processos industriais…

Esses sistemas utilizam cabos que transmitem sinais, potência, dados ou diversas outros comandos e mídias. As esteiras porta cabos, exercem a função de organizar e proteger os cabos e mangueiras dos equipamentos, direcionando os movimentos sempre de um ponto até outro, otimizando a aplicação sem alterar o curso do deslocamento.

Ou seja, elas tem a seguinte tarefa: O fornecimento seguro de energia e dados para os equipamentos realizam movimentações.

A igus, empresa especializada em produtos para movimentação, costuma dizer que os sistemas de esteiras porta cabos são o “cordão umbilical da automação”. Nas máquinas modernas, as esteiras porta cabos estão diretamente ligadas ao perfeito funcionamento e aumento da produtividade, além de reduzir/eliminar o desgaste e estresse físico dos cabos e mangueiras nos equipamentos e paradas não planejadas. Elas evitam o evitando o “emaranhamento” e torção dos mesmos, além de melhorar a segurança para aqueles que operam as máquinas.

Porque esteiras porta cabos feitas em polímero são melhores? 

Não importa o quão especializado o design do sistema de esteira porta-cabos seja, sem materiais que são propriamente capazes de amortecer vibrações, danos e falhas ainda podem ocorrer eventualmente. Comparando as esteiras porta cabos feitas em polímero com as esteiras metálicas, vemos que os materiais de plástico são muito melhores e possuem diversas vantagens técnicas. Uma das principais está no amortecimento das forças de vibração, devido ao comportamento viscoelástico dos plásticos. O material plástico igumid G, que compõe as esteiras porta cabos® em plástico da igus®, é uma mistura proprietária, feita de uma base de uma poliamida 6 reforçada (PA6).

Misturas como esta de polímero são também capazes de amortecer vibrações ao usar a interface entre os componentes do material (isto é: fibras e outras estruturas misturadas ao longo da base de polímero) como um mecanismo para reduzir forças vibratórias. Quando comparado a outras opções de esteira de metal ou outro plástico, igumid G oferece uma capacidade de amortecer forças de vibração muito maior.

Além de serem mais estáveis, elas também possuem um funcionamento silencioso, são resistentes à altas temperaturas e à diferentes meios, sejam eles úmidos, sujos, aplicações exigentes… Elas são extremamente resistentes e possuem uma vida útil mais longa que as metálicas.

Elas também são desenvolvidas, para uso universal. Veja alguns dos diferenciais:

  • Utilizadas para diversos tipos de movimentos.
  • Instalação com economia de espaço.
  • “Portar” cabos bus sensíveis, cabos de dados e fibra óptica, assim como outras formas de energia como eletricidade, gás, ar e líquidos.
  • Podem ser utilizadas em casos que exigem alta capacidade dinâmica e demandas difíceis que afetam a vida útil dos cabos e mangueiras.
  • Operação em uma grande variedade de ambientes e climas.
  • Altas acelerações.
  • De montagem simples, sistemas modulares.
  • Manutenção reduzida e livre de lubrificação.

Projetadas para guiar e proteger
As esteiras porta cabos reduzem os tempos de inatividade e aumentam a vida útil de cabos e mangueiras. El
as tem sido desenvolvidas, produzidas e testadas pela igus® desde 1971, que atualmente conta com um portfólio de mais de 80.000 tipos em estoque. 

Para ver alguns exemplos de aplicação das esteiras porta cabos, acesse: https://www.igus.com.br/wpck/2876/designing_applications

Quer saber mais?
Visite: http://www.igus.com.br/echain