Conheça o sistema multiaxial de esteira porta cabos da igus® desenvolvido especialmente para aplicações robóticas com movimentos complexos. Ele não deixa os cabos enrolarem, evita paradas não planejadas na operação, reduz custos e ainda possui baixa manutenção e é de fácil instalação! Saiba mais em: http://www.igus.com.br/robotics
Você já conhece a linha de tarugos da igus®? São excelentes opções para quando não encontrar outras dimensões de produtos que você necessita em sua aplicação na gama de produtos de buchas e mancais iglidur®. São soluções ideais para quando precisa-se de um produto semi-acabado com excelentes coeficientes de desgaste e […]
Os cabos chainflex® para aplicações robóticas são retardantes de chama e resistentes a óleos, além de possuírem alta capacidade de torção, resistência à hidrólise e a raios UV. Saiba mais em: https://www.igus.com.br/wpck/3134/overview_robotcables
A igus apresentou o primeiro cabo de bus Profinet de alta resistência na SPS IPC Drives Muitas vezes, os cabos de bus, devido à sua pequena seção transversal e construção mais frágil, alcançam o seu limite mecânico em aplicações suspensas. Por isso, a igus desenvolveu o cabo de bus CFSPECIAL.182.060 para Profinet com elementos de […]
A igus® apoia esse mês a campanha Janeiro Roxo, que tem como foco reforçar e disseminar informações sobre a doença hanseníase e também desfazer preconceitos que tanto prejudicam o diagnóstico preventivo da doença. A hanseníase é uma doença que afeta mais de 30 mil brasileiros por ano e segundo a Sociedade Brasileira de Hansenologia (SBH), instituição […]
Treinamentos e demonstrações gratuitas de produtos e soluções para manutenção e projetos de novas máquinas. Reduza custos e aumente a tecnologia com diversas inovações e inúmeros produtos testados pela igus® Investir no capital humano de sua empresa é sempre importante, manter os funcionários atualizados sobre as demandas do mercado, inovações e novas tecnologias é essencial. […]
Placas feitas de material iglidur® para liberdade de design em projetos de engenharia. Redução de desgaste com produtos feitos em polímero, livres de lubrificação e resistentes ao desgaste. Saiba mais em: https://www.igus.com.br/wpck/3196/barstock
No dia 9 de janeiro se comemora o dia do astronauta, uma homenagem à Missão Centenário, realizada pela Agência Espacial Brasileira (AEB), em 2006, e à viagem de Marcos Pontes para a Estação Espacial Internacional (ISS). Você sabia? Que a igus® também está presente em aplicações espaciais? Algumas de nossas soluções, como as buchas autolubrificantes […]
Parabéns a todos os fotógrafos que conseguem ultrapassar limites e eternizar momentos em clicks de forma única e especial! Na foto em homenagem a esses profissionais exemplificamos a solução igus® desenvolvida para eles, a Camera slider. Uma guia linear da série drylin® W perfeita para movimentos leves, que garante um deslizamento suave e sem necessidade de lubrificantes em […]
O prêmio vector da igus® chega a sua 6a edição! Você já se perguntou como a energia e os dados são capazes de alcançar o braço de um robô industrial com segurança? Ou como é possível os guindastes em portos de containers terem funcionado de forma confiável praticamente sem parar durante anos? Ou como os […]