Nashville – Tennessee

Navegação de artigos

Na semana passada conhecemos Nashville – Tennessee, conhecida como a cidade da musica.

Após sairmos de Cleveland em Ohio, dirigimos com o carro iglidur® mais de 500 quilômetros até Nashville (capital de Tennessee). Nashville é um grande centro para musica, publicidade, saúde e indústria de transporte. Nashville abriga também muitas faculdades. O nome da cidade veio de Francis Nash, um general que lutou durante a guerra da revolução americana.

A turnê iglidur® conheceu o berço da musica country americana, o “Grand Ole Opry”. O Grand Ole Opry começou como um programa de rádio em 1925. Hoje em dia a radio continua no ar, mas além disso há concertos de musica country para o publico também. Cantores de musica country se apresentam ao vivo na rádio toda semana no programa que foi apelidado de: The Show that Made Country Music Famous (o programa que fez a musica country famosa).

Levamos conosco a caixa dry-tech® box para conhecer o backstage do Oge, incluindo o palco aonde artistas se apresentam. Neste palco é possível encontrar um pedaço do palco original que foi recuperado após uma inundação que ocorreu em 2010. Este pedaço foi reconstruído a fim de manter a tradição, já que muitos artistas country importantes passaram por ele.

Muitas soluções igus® são encontradas em backstages do mundo inteiro. Já que ajudamos a mover equipamentos de palco, sets, luz, entre outros… A o sistema de esteira porta cabos liftband é capaz de se expandir verticalmente por mais de 42 metros e ser levantado a 3,2 metros por segundo.

 

 

O sistema liftband incluído com a esteira porta cabos Triflex® Easy permite que os cabos e mangueiras sejam instalados e trocados facilmente. Com o seu movimento 3D, este sistema da igus® permite que qualquer equipamento ou set se mova com facilidade com o melhor desempenho.

Após sairmos de Opry, a iglidur® on tour seguiu em frente para o centro da cidade. Conhecemos um renomado local para os amantes de musica country, a Broadway de Nashville. A rua é lotada de pequenos bares e locais com musica, e também dezenas de lojas que vendem botas de cowboy.

Nesta rua é possível encontrar bares tradicionais aonde se encontra muitos fãs de musica country e musica ao vivo todas as noites. Um dos bares é móvel, aonde 16 pessoas sentam numa espécie de bonde e pedalam para movimentar o bar e ao mesmo tempo tomam o seu drink.

Durante nossa estadia em Nashville, o carro atraiu a atenção de muitas pessoas. Em toda esquina as pessoas perguntavam sobre a historia do carro e por onde o carro já passou. E vale ressaltar que o carro iglidur® já rodou mais de 37.000 quilômetros pelo mundo.

De Nashville vamos seguir em frente para o sul dos Estados Unidos, fique ligado para mais aventuras da iglidur® on tour.

Kayla.