O carro iglidur® atravessa a fronteira! Michigan para Ontario – Ohio.

Navegação de artigos

Vamos voltar a alguns dias atrás quando nós cruzamos a fronteira dos Estados Unidos com o Canadá mais uma vez!

Após sairmos de Chicago, o carro iglidur® rodou alguns quilômetros até chegar a Kalamazzo – Michigan, marcando 10.000 km nos EUA. Quando começamos a turnê no Alaska, o carro já tinha percorrido pelo mundo 25.000 km, e atingimos 35.000 km em apenas seis semanas! O tempo voa quando você está dirigindo com o carro iglidur® pelo país.

Em Michigan, o carro fez várias visitas em diversas empresas. Conhecemos clientes que utilizam produtos da igus® em camas médicas, sistemas de montagem soldada e grandes clientes com aplicação para o setor automotivo.

Enquanto as buchas iglidur® são utilizadas em vários locais do carro iglidur®, milhares de carros são fabricados por ano. E grande numero de produtos da igus® são utilizados no processo de fabricação destes carros.

A linha de esteiras porta cabos igus® são utilizadas em diversos segmentos, incluindo fabricantes de robôs, como aqueles utilizados na fabricação do carro. As esteiras porta cabos guiam e protegem os cabos e mangueiras que fornecem a energia sem estraga-los. A esteira Triflex® atinge um movimento multi-eixo (como os movimentos de um braço robótico) sem comprometer a proteção do cabo.

As guias lineares da igus® conhecidas como DryLin® são muito utilizadas em diversas fábricas. Fabricadas do mesmo material das buchas iglidur®, as guias lineares DryLin® são confiáveis como nossas buchas e uma solução para limpeza. Por não necessitarem de lubrificantes, as guias DryLin® repele qualquer sujeira ou poeira. Diferente das guias tradicionais que por necessitarem de lubrificantes há um acúmulo de sujeira dificultando o trabalho da máquina.

Apesar de toda variedade de produtos da igus®, o carro iglidur® continua sendo bem recebido nas empresas.

Os clientes ficam sempre impressionados com o tamanho do carro.

De Michigan, a iglidur® on tour seguiu em frente para North Detroit e atravessou a ponte internacional de Ambassador chegando ao Canadá. A ponte é a fronteira mais movimentada internacionalmente na América do Norte em termos de volume de comércio. Mais de 25% de todo comércio de mercadorias entre o Canadá e os EUA passa por esta ponte.

Assim que o carro cruzou a fronteira, o controle de fronteiras estava pensando em como liberar uma licença alemã em seu sistema. Tudo ocorreu bem, e eles adoraram a ideia da turnê e ficaram curiosos sobre de onde carro veio e quais países já conhecemos com ele. Eles pediram até mesmo um colante para lembrar-se de nos seguir no blog.

Assim que chegamos ao Canadá pela segunda vez com a turnê iglidur® foi possível ver outro lado do país. Achamos que iriamos encontrar muitos animais pela estrada, mas tudo que vimos foram milharais e dezenas de turbinas eólicas.

No Canadá o carro visitou mais clientes e viajando com a equipe igus® dos EUA e Canadá juntas. Com funcionários qualificados em toda a América do Norte, a turnê iglidur® tem sido como um pouco de uma reunião de família!

Após algumas visitas era hora de voltar para a fronteira com Detroit, onde o carro iglidur® passaria a tarde conhecendo novos lugares.

Em Detroit passamos pelo monumento construído em homenagem ao Joe Louis, conhecido como “The Fist”. A estátua é um memorial ao famoso boxeador que é considerado um dos melhores boxeadores de peso-pesado da historia.

Após de uma longa viagem, o carro iglidur® está a caminho do Sul, em Cleveland – Ohio. Lá iremos encontrar com alguns dos membros da impressa que estão nos acompanhando pela viagem desde o começo.

Atenciosamente,

Kayla.