Santa Catarina

Navegação de artigos

Brasil é um dos maiores produtores do setor agrícola do mundo. Todo ano, milhões de toneladas de soja, cana de açúcar, etanol e café é colhido.

Para isso, diversos tipos de máquinas são necessário, a igus® ajuda a melhorar a performance de máquinas agrícolas tais como : Pulverizadoras, tratores no geral, etc. Especialmente em aplicações desse tipo, você precisa de soluções que melhorem as condições da terra para o plantio.  Por não necessitarem de lubrificação, as buchas igus® são perfeitas para qualquer tipo de maquinário agrícola. (Para mais informações, acesse : http://www.igus.com.br/iglidur)

 

A Kuhn é uma das empresas líderes na fabricação de maquinário agrícola. Foi fundada em 1828 e conta, hoje, com mais de 3000 funcionários. Eles confiam nos produtos igus® para suas máquinas pulverizadores, dê uma olhada na entrevista para saber mais :

https://youtu.be/Zxi2CxSC7S4

Nós saímos de São Paulo com destido ao sul. No caminho, passamos em Curitiba, que foi uma das cidades oficiais da Copa do mundo FIFA.

O estádio que suporta até 40000 pessoas, é equipado com milhares de cadeiraas que utilizam nossas buchas auto-lubrificantes igus® GLW.

Cada uma das novas cadeiras brancas contém seis buchas igus®, duas para assegurar o movimento enquanto as outras quatro são pontos fixos.

iglidur® GLW é uma bucha barata para produção em massa. É mais usada em aplicações de carga estática, onde existe movimentações esporádicas (Para mais informações, acesse : (http://www.igus.com.br/wpck/5441/N09_3_06_GLW?sop=1)

Mais cadeiras serão substituídas em breve. Na briga entre plástico X metal, plástico está a frente. Também pudemos levar o carro até o campo.

Tivemos uma matéria no site do time do Atlético Paranaense, veja só : http://www.atleticoparanaense.com/site/noticias/detalhe/34937/Carro-da-Igus-que-passar-por-30-pases-esteve-na-Arena

Antes e após as partidas, os torcedores relaxavam no jardim botânico das proximidades.

De curitiba, fomos à Joinville, cidade conhecida bastante pelo seu interesse pelo ballet.

Joinville tem o único subsídio da famosa academia de ballet Bolshoi (Moscow)

Aqui, eles têm estudantes de toda a América do Sul. Uma vez que o dançarino é aprovado no processo seletivo (aproximadamente 40 à 500 candidatos), a escola paga a acomodação assim como os custos de vida do estudante.

Joinville também é conhecida por boa parte do início da história do Brasil, com a imigração de alemães.

Brasileiros e alemães são a grande maioria que moram no sul do país. Se levarmos em consideração o dialeto alemão juntamente ao português, é notável que alemão é a segunda língua mais falada. O governo brasileiro conduziu uma pesquisa em 2000, no qual mostrava 12 milhões de cidadãos com raízes alemães. Muitos deles chegavam no estado de Santa Catarina.

Hoje em dia, Pomerode é considerada a cidade com mais alemães do Brasil. 50% de sua população sabe falar alemão.

Alemão ainda é a primeira língua que eles aprendem na escola, assim como a festa anual “Pommerfest” que é feita há décadas.

A casa abaixo é a mais velha em Pomerode, construída em 1860.

Não tão longe de Pomerode, está Blumenau. Uma vez ao ano, o “Deutsche Ville Park” é o ponto de encontro para a terceira maior Oktoberfest do mundo.

Pudemos apresentar nosso carro na entrada. Várias pessoas estiveram curiosa sobre como o carro viajou o mundo. Até as princesas da última Oktoberfest posaram para uma foto com o carro.

Atualmente, estamos à caminho de Florianópolis. No meio da viagem, passamos por essa praia estonteante.

Manteio-lhes informados,

Sascha.