Rio de Janeiro.

Navegação de artigos

Nós viemos do verão para o inverno, do Japão ao Brasil o clima mudou. Teoricamente estamos no inverno no Brasil, mas é como se não estivesse. Pelo menos não no Rio de Janeiro.

Está 30 graus e a minha cara está toda queimada (mesmo usando um protetor solar fator 50). As buchas do nosso carro conseguem aguentar este calor mais do que eu. Elas estão funcionando perfeitamente bem, o que não é uma surpresa. Uma de nossas buchas, a iglidur® X, costuma aguentar temperaturas acima de 250C.

Após buscarmos o carro da inspeção, nós fomos diretamente visitar um de nossos clientes.  Localizada na periferia do Rio, visitamos a fábrica da maior rede de televisão do Brasil. Lá eles fabricam todos os equipamentos que são necessários para os seus programas de televisão, filmes e etc…

Em um dos programas de competição musical, é utilizada em suas cadeiras nossa iglidur® PRT. Quatro treinadores (artistas consagrados) sentam em cadeiras de costas para o palco. Se o treinador gosta do que escuta, ele aperta um botão fazendo com que a cadeira vire para o palco. Assim, o treinador mostra que tem interesse em trabalhar com aquele participante.

Nossa bucha garante uma rotação segura e sem ruído. (Na visita apenas a base estava disponível).

Além do deslize suave, outra vantagem é que todos são livres de manutenção.  Os treinadores podem escolher vários participantes sem que a cadeira necessite de lubrificação.

A fabrica e a maior parte da cidade estão cercadas por montanhas.

Umas das montanhas mais famosas é o Pão de Açúcar, que está a 396 metros acima do porto.

Há possibilidade de subir o Pão de Açúcar a pé ou de teleférico. A vista de lá de cima é incrível! É possível ver a cidade toda do alto da montanha. E você sabia que a iglidur® pode melhorar o desempenho de teleféricos? Saiba mais aqui: http://blog.igus.de/Blogengine/iglidur_on_tour/post/2014/03/24/Advantages-of-iglidur.aspx#continue

Do Pão de Açúcar é possível ver o símbolo do Rio de Janeiro. A estatua de Cristo, localizado na ponta do Corcovado (altitude de 700 metros).

Inicialmente, a estatua de 40 metros de altura foi construída para o aniversário de cem anos de independência do Brasil (1922). Mas por problemas financeiros, a estatua demorou 9 anos a mais para ser finalizada.

Você sabia que há outra estatua parecida com esta em Lisboa?

Nós visitamos o Cristo Redentor no por do sol, a vista do céu estava incrível no alto da montanha.

Vendo como um turista no Rio, há duas paixões visíveis entre os brasileiros acontecendo por aqui. Uma delas obviamente é o futebol, já que a copa do mundo está acontecendo aqui. Assistimos um dos jogos do Brasil em uma FIFA Fan Fest em Copacabana. Posso afirmar que foi uma experiência única.

Copacabana é uma das praias mais famosas no mundo inteiro. Ela tem uma extensão de quatro quilômetros, aonde a Fan Fest foi construída contendo milhares de visitantes na areia.

E quando o Brasil joga acontece uma festa, aonde ela se estende para a praia inteira.

Na Fan Fest, você também pode experimentar a segunda paixão brasileira, o Samba. Antes e após o jogo, o samba se espalha pela cidade inteira. Na figura abaixo estamos na frente de uma das escolas de samba mais famosas do Brasil, a Mangueira.

Localizada na favela da Mangueira.

As favelas fazem parte do Rio de Janeiro, assim como a Copacabana e o Pão de Açúcar. Na maioria das vezes, os moradores da favela são erradamente apresentados pela mídia. A mídia não foca na maioria dos moradores normais que habitam as favelas. Mas sim, os poucos criminosos. Em 2010, o governo implementou um programa polemico que visa a descriminalização das favelas, expulsando os traficantes e implementando delegacias.

Rio de Janeiro tem várias faces e certamente é uma das cidades mais bonitas do mundo inteiro.

Mantenho vocês informados,

Sascha.